用这套开发板工具 轻松搞定AI环境感测系统开发!

作者:Lashley Wang

本文介绍了如何利用DFRobot的硬核开发工具实现环境感测系统的开发。文章详细阐述了Gravity系列传感器如何精准捕捉环境数据,并结合FireBeetle2 ESP32-S3-U与行空板M10主控板实现本地AI推理与数据可视化交互。文章强调了DFRobot提供的开源平台简化了编程与调试流程,使普通人也能构建个性化环境感测解决方案,推动AI技术在日常生活中的普惠化落地。

你知道吗?我们每天呼吸的空气里藏着多少挥发性有机物?办公室的光照强度是否悄悄影响着工作效率?花盆里的土壤,其实一直在用 “湿度密码” 告诉植物渴不渴 —— 只是这些信号,人类的感官根本接不住。

图1

但现在,一套由 AI 和传感器组成的 “超感官系统”,正在帮我们撬开这些隐藏的环境真相。今天,「AI共行,智超现在」系列第4集,夏青(Rockets Xia)老师会带着大家利用DFRobot的硬核工具,把看不见的环境变化,变成能看懂、能预警、能互动的 “生活指南”。

*******************************************************

主讲嘉宾:
夏青(Rockets Xia)
夏青(Rockets Xia),DFRobot高级工程师,蘑菇云创客空间共同创始人

夏青经常活跃于国内外创客社区。从2008起开始致力推广创客文化,促进创客运动在中国的发展,2010年与中国创客教父李大维等打造国内首个创客空间——新车间。2013年在DFRobot和浦软集团的支持下建设蘑菇云创客空间。作为蘑菇云创客空间共同创始人,经常鼓励和推动社区创客项目的推进。作为DFRobot高级工程师,积极致力于推动人工智能、物联网等先进技术在创客及创客教育领域的落地和推广。

 

这些 “环境侦探”,比人类感官灵敏 100 倍

要破解环境密码,首先得有一批能 “看见”“闻见”“触摸” 隐形信号的 “侦探”—— 这就是 DFRobot 的传感器家族。

图2

  • Gravity 电容式模拟防水土壤湿度传感器:它像植物的私人医生,插进土壤就能精准读取湿度数据。给盆栽浇水时,它能实时捕捉水分渗透的每一个细节,让你再也不会因为 “凭感觉浇水” 把花浇死,实现 “每一滴水都用在刀刃上” 的精准灌溉。
  • Gravity 五合一环境传感器:一个传感器顶五个用,温度、湿度、气压、光照、紫外线全拿下。办公室空调开多少度最舒适?阳台的紫外线会不会晒伤多肉?它一站搞定,堪称 “环境数据的全能收集官”。
  • Gravity I2C SGP40 空气质量传感器:空气里的甲醛、苯等挥发性有机物(VOC),肉眼根本看不见,但这款传感器能像 “电子鼻” 一样灵敏捕捉。喷花露水时,它能瞬间识别 VOC 浓度飙升,及时触发预警 —— 连你自己都没察觉的空气变化,它早就记在小本本上了。

如果是新手入门,Arduino 入门套件更是贴心之选。里面不仅有基础传感器和执行器,还附带友好的学习平台,就算零编程基础,也能轻松学会读取数据,为搭建复杂系统打基础。

图3

两个 “大脑” 联手,让数据变成长辈都能懂的提醒

光有传感器还不够,数据得有 “大脑” 来处理 ——DFRobot 的两款主控板,就是这套系统的 “智慧核心”。

FireBeetle2 ESP32-S3-U是当之无愧的 “数据处理中心”。作为强大的 AIoT 微控制器,它能同时接收多个传感器的信号,把零散的湿度、温度、VOC 数据 “揉” 成有价值的信息。更厉害的是,它自带 ESP32-S3 处理器,支持本地 AI 推理(边缘计算),不用把数据上传到云端,既能减少延迟,又能保护隐私。比如识别植物病虫害、分析水质变化,它当场就能给出判断,效率比 “云端请示” 快 10 倍。

行空板 M10 Python 教学主控板,则是 “交互小能手”。它的可视化界面能把枯燥的数据变成动态图表:土壤湿度变化是一条起伏的曲线,空气质量指数用颜色预警,长辈也能一眼看懂。一旦数据超标,它还会联动Fermion DFPlayer PRO MP3 播放器模块,用语音喊你 “空气质量下降,快开窗通风”—— 比手机弹窗提醒直接 100 倍。

更关键的是,行空板对 Python 编程极度友好。不用死磕复杂代码,简单几行指令就能实现数据展示和预警,让普通人也能轻松上手 AIoT 开发。

 

从阳台到城市,这套系统能解锁多少场景?

传感器和主控板组队,“超感官系统” 的战斗力会在各种场景里爆发:

  • 家庭种植:给多肉插个土壤湿度传感器,行空板上的曲线会告诉你 “植物现在喝饱了” 还是 “快渴死了”,再也不用纠结 “今天该不该浇水”。
  • 室内健康:办公桌上放个五合一传感器,光照不足时提醒你拉开窗帘,VOC 超标时自动喊你开净化器,比同事的 “多喝热水” 更实在。
  • 户外监测:把系统搬到阳台或小区花园,它能轮番展示温度、气压、紫外线数据,周末野餐前,看看它的报告就知道该不该带防晒衣。

而这只是开始。随着技术升级,这套系统还能融入智慧城市(监测 PM2.5 并引导交通分流)、精准农业(根据土壤数据指挥灌溉施肥)、环境保护(识别森林火情或非法狩猎)—— 原来人类感知的边界,真的能被科技无限拓宽。

图4

人人都能当 “环境解码师”

其实,搭建这样的超感官系统一点都不难。DFRobot 早就为你准备好了全套工具:从传感器到主控板,模块化设计让组装像拼积木一样简单;开源平台和教程,让零经验者也能一步步学会编程和调试。

就像本系列前几集说的,AI 创新的门槛早已被 DFRobot 的开源硬件拉低 —— 不管你是学生、上班族,还是科技爱好者,都能动手打造属于自己的环境监测系统。

下次当你看到行空板上跳动的数据曲线,听到传感器触发的语音提醒,或许会突然明白:那些曾经看不见的环境密码,正在被我们亲手破译。而这,正是科技最动人的地方 —— 让每个人都能更深刻地理解世界,更主动地守护生活。

 

以上就是本系列全部4集,欢迎观看全部内容跟着动手试试吧~

 

相关项目信息

相关产品信息

图5

DFR0706-EN   行空板-M10
DigiKey 零件编号: 1738-DFR0706-EN-ND

行空板(UNIHIKER)M10是一款高度集成的国产教学开源硬件(拥有自主知识产权),专为K12师生设计,适配信息科技、物理、生物等学科的新课标跨学科教学要求。集成单板计算机(4核CPU/512MB内存/16GB存储)、Linux系统、完整Python环境、并预装了常用Python库,更自带 2.8 英寸彩色触摸屏及丰富传感器, 只需两步就能开始Python教学平台。

DFRobot官网相关开发资源链接

 

DFR0975-U   基于ESP32-S3的高性能主控,适用于AIOT、图像获取、图像识别项目
DigiKey 零件编号: 1738-DFR0975-U-ND

FireBeetle 2 ESP32-S3-U是一款基于ESP32-S3-WROOM-1U-N16R8模组设计的主控板。ESP32-S3-WROOM-1U-N16R8模组拥有16MB Flash和8MB PSRAM,可以存储更多的代码和数据,模组搭载的ESP32-S3芯片拥有强大的神经网络运算能力和信号处理能力,适用于图像识别、语音识别等项目。

DFRobot官网相关开发资源链接

 

DFR0100   创客教育入门学习套件,适用于Arduino UNO R3开发板和电子产品初学者
DigiKey 零件编号: DFR0100-ND

Arduino入门套件是专为电子电路搭建和编程逻辑初学者设计的一套工具包。它涵盖了从基础的LED控制到复杂的环境传感、监测和执行器应用的课程内容。

DFRobot官网相关开发资源链接

 

SEN0308   Gravity 电容式模拟防水土壤湿度传感器
DigiKey 零件编号: 1738-SEN0308-ND

这是DFRobot新推出的一款防水式土壤湿度传感器,与老款的土壤湿度传感器相比,增加了防水性能,即使传感器全部浸泡在水中,仍能正常使用;优化了防腐蚀性能,采用了多层板设计,不用再担心土壤中的石块刮伤传感器面板后,导致传感器加速腐蚀;增加了极板长度并优化了电路性能,扩大了测量范围,使传感器的测量数值更加精确!

DFRobot官网相关开发资源链接

 

SEN0501  Gravity 五合一环境传感器K10
DigiKey 零件编号: 1738-SEN0501-ND

这是一个集成了SHTC3温湿度传感器、BMP280大气压强传感器、VEML7700光照传感器、紫外线传感器(V1.0 : ML8511,V2.0 : LTR390-UV-01)共五种环境参数的五合一传感器。每一种环境参数我们都使用了专业传感器芯片,电路设计上也精心考虑了核芯片的合理布局和热传导,有效的保证了数据的准确性。

DFRobot官网相关开发资源链接

 

SEN0394   Gravity I2C SGP40空气质量传感器
DigiKey 零件编号: 1738-SEN0394-ND

SGP40空气质量传感器采用业内知名的瑞士公司Sensirion推出的新一代SGP40数字VOC传感器芯片。基于Sensirion的CMOSens®技术,SGP40在单个芯片上提供了完整的传感器系统,包括温控微加热板和室内空气质量的湿度补偿信号。结合 Sensirion强大的VOC算法,传感器信号可直接用于评估室内空气质量。具有功耗低(2.6mA)、反应快(2秒)、无需用户校准、输出数据可直观评估空气状态的优点。

DFRobot官网相关开发资源链接

 

DFR0768   Fermion DF1201S DFPlayer PRO MP3播放器模块
DigiKey 零件编号: 1738-DFR0768-ND

DFR0768播放模块支持arduino、AT指令、板载按键和AD按键四种控制方式。通过板载按键即使在没有微控制器的情况下也能进行音乐播放和切换。模块搭载了128MB的存储空间,通过USB线您可以很容易的将您喜欢的音乐拷贝到模块中。该模块可作为电脑或Raspberry Pi声卡,用USB数据线将模块和电脑连接,电脑播放音乐即可通过该模块输出。

DFRobot官网相关开发资源链接

 

FIT0502   无源音箱小喇叭
DigiKey 零件编号: 1738-FIT0502-ND

FIT0502新版无源音箱小喇叭,JST PH2.0接口,内阻8欧姆,功率3瓦。长条形尺寸,带安装螺孔,适合各类音源制作,声音清脆,不失真。

DFRobot官网相关开发资源链接

 

小编的话

如文章中所介绍的,DFRobot 把“板卡 + 传感器 + 软件”做成即插即用的环境感知套件,让 AI 环境感测系统从自己造轮子变成拼乐高。通过其一站式传感器结合端侧AI推理,即可在一天内完成 AI 环境感测系统的开发,而这一切只需百元级成本。您在开发环境感测系统时使用那些开发资源?您对相关资源的选择有哪些经验或疑问?欢迎到技术论坛 留言,和DigiKey的朋友们一起分享交流!

免责声明:各个作者和/或论坛参与者在本网站发表的观点、看法和意见不代表 DigiKey 的观点、看法和意见,也不代表 DigiKey 官方政策。

精选产品

图片制造商零件编号描述可供货数量价格查看详情
UNIHIKER IOT PROGRAMMING SBCDFR0706-ENUNIHIKER IOT PROGRAMMING SBC8 - 立即发货$702.95查看详情
FIREBEETLE 2 ESP32-S3-U W/CAMERADFR0975-UFIREBEETLE 2 ESP32-S3-U W/CAMERA0 - 立即发货$172.84查看详情
STARTER KIT ARDUINO UNO R3DFR0100STARTER KIT ARDUINO UNO R378 - 立即发货$299.79查看详情
GRAVITY: ANALOG WATERPROOF CAPACSEN0308GRAVITY: ANALOG WATERPROOF CAPAC58 - 立即发货$170.50查看详情
GRAVITY: HIGH ACCURACY TEMPERATUSEN0501GRAVITY: HIGH ACCURACY TEMPERATU4 - 立即发货$247.27查看详情
GRAVITY: SGP40 AIR QUALITY SENSOSEN0394GRAVITY: SGP40 AIR QUALITY SENSO0 - 立即发货$114.95查看详情
DFROBOT DFPLAYER PRO - A MP3 PLADFR0768DFROBOT DFPLAYER PRO - A MP3 PLA484 - 立即发货$73.60查看详情
STEREO ENCLOSED SPEAKER - 3W 8FIT0502STEREO ENCLOSED SPEAKER - 3W 8467 - 立即发货$28.94查看详情

关于此作者

Lashley Wang