四种TL431常用电路的设计技巧

作者:DigiKey Editor

TL431 是一款常用的可调式精密参考电压源/可编程齐纳二极管(Programmable Shunt Regulator),被广泛应用于电源设计中。它的主要功能是担任精密参考电压源,内部提供2.495V(典型值)的参考电压,具有高稳定性与低温漂特性,也可作为可调式齐纳二极管,可通过外部电阻分压设定输出电压,可调整范围约为2.5V~36V。TL431具有负载吸收型(Shunt)结构,类似于齐纳二极管的工作方式,可吸收多余电流,将输出电压稳定在设定值,并具备开关特性,可以作为比较器或简单控制开关使用。

TL431常见应用场景包括担任开关电源中的精密电压参考,可在反馈控制路径中与光耦合器配合使用,调节输出电压(如AC-DC、DC-DC模块),也可作为线性稳压电源的基准参考,提供稳定参考电压给线性稳压器或比较器。在过压/欠压保护电路中,可与电阻分压器与晶体管搭配,用于监控电压超过或低于门坎时启动保护。TL431也可在简易比较器中应用,则可当成低成本的比较器使用,对输入电压与参考电压进行比较。TL431也可在电池充电电路中进行电压检测,检测充电电压是否达标,控制充电过程开关。

TL431的简化原理图TL431的简化原理图

TL431具有精度高、稳定性好(±0.5%或±1%精度等版本),成本低廉、易于取得,并具有可调电压,弹性高的特性,其应用电路简单,可直接替代齐纳二极管的优点。

为了让您更了解TL431的应用,以下将为您介绍三个TL431的最常用电路,以及一个使用独立元器件搭建的实际功能电路。

 

利用TL431设计一个2.5V电压基准电路

当你想要利用TL431设计一个2.5V电压基准电路时,其实是使用它的内建精密参考电压(典型值为2.495V),来输出稳定的2.5V电压。这是TL431最基本且最常见的应用之一。由于TL431有±0.5%的高准确度的高精度优点,且温度稳定性佳,适合用作ADC/DAC或比较器的基准,并且其成本低,元器件取得容易。

TL431的三个引脚包括Ref(Reference),内部与2.495V基准相连,Cathode(K)则接至输出端(相当于正端),Anode(A)则为接地(GND),当Ref与Cathode短接,TL431就会输出其内建的参考电压≒2.5V。如果未将Ref接到Cathode,而是通过电阻分压,就可以将TL431调整为更高的输出电压(例如3.3V、5V等)。但在要得到2.5V参考输出时,直接短接Ref与Cathode是最简单与稳定的做法。

2.5V电压基准电路示例2.5V电压基准电路示例

首先,介绍的第一个电路,也是最常用的2.5V电压基准电路,直接将TL431的Ref和阴极连接,作为2.5V的电压基准源使用。在使用过程中,只需要根据实际的输入电压和灌电流,计算R1的电阻值,保证灌电流在1mA至100mA,且电源电压小于36V。

 

利用TL431设计一个5V电压基准电路

若要利用TL431设计一个5V电压基准电路,就不能像2.5V那样直接短接Ref和Cathode,而是需要利用外部电阻分压器来设定输出电压。TL431可以看作是一个可调式齐纳二极管,输出电压范围大约是2.5V~36V。

5V电压基准电路示例5V电压基准电路示例

若输出电流要更大,只靠TL431不太满足需求,毕竟它的最大灌电流只有100mA,此时可以使用上图的5V电压基准电路,TL431便可以满足需求。TL431的输出是一个达林顿晶体管结构,当在它的输出级并一个大功率三极管Q11,就可以提高输出电流,这个电路的输出电压是可调节的,通过改变R15和R16的值,输出就会改变。使用这个电路需要注意的是三极管的选择、功耗及散热,同时在设计电路计算时,R14应向TL431提供≥1mA的阴极电流,还要满足三极管输出最大电流时,所需要的电流IB。

使用这种电路具有精度高的优点,输出稳定、低温漂,且可调性高,只需更换R1/R2即可调整电压,且应用广泛,可作为ADC/DAC参考、过压比较器、稳压模块参考源。

 

利用TL431设计延时启动电路

利用TL431设计延时启动电路(Delay Startup Circuit),是许多电源系统中常见的应用,尤其在需要电压稳定后才启动某负载或控制信号的情境中,例如缓启动风扇/电源、开关电源防浪涌控制、MCU或逻辑电路延迟启动。

这种电路的TL431 Reference引脚会控制其导通状态,当REF引脚电压达到2.5V时,TL431开始导通,让Cathode引脚电压下降,从而控制后级电路。我们可以通过一个RC延时电路(电阻 + 电容)慢慢将REF引脚拉高,当REF超过2.5V后,TL431才启动,实现延迟作用。

这种应用的特点包括可调延迟时间,可通过改变R2或C值实现不同延时,且应用弹性高,可用于控制MOSFET、光耦、逻辑电路等,并具备精准导通门坎,利用TL431的2.5V精密特性,不受供应电压变动影响,且可配合后级驱动,若接MOSFET,可控制高功率负载开关延迟。

在扩充性上,可以选择接光耦控制,若作为隔离控制信号的触发点,TL431输出可连接光耦,也可接NPN/MOSFET开关,通过TL431控制晶体管/MOSFET的导通时机。

TL431延时启动电路示例TL431延时启动电路示例

以上图为例,TL431则是作为比较器来用,虽然比较器一般有五个引脚,包括电源、接地、输入正负,以及输出,TL431则只有三个引脚,在此电路中,当SW1闭合时,TL431的Ref引脚被拉到GND,TL431关闭,LED1不发光,当断开SW1时,电容C5通过电阻RP2充电,当电容量两端电压大于2.495V时,TL431工作、KA导通、LED1发光,经过电路模拟,其延时启动时间大约是153ms,通过调节R的阻值或者电容的容量,就可以实现改变延时时间,实现供电延时启动。在真实应用时,可以将LED的位置换成光耦,这样就可以在光耦的二次侧去控制继电器,或者其他执行装置了。

 

利用TL431搭配使用独立元器件搭建符合自己需求的电压源

TL431是一颗内建2.495V参考电压的可调式齐纳二极管,但它无法直接输出低于2.5V的基准电压,因为内部的参考电压就是2.5V。但你仍然可以通过一些辅助电路与独立元器件,绕过这个限制,打造出你自己想要的低于2.5V的电压源。

第一种方法是采用TL431 + 电阻分压法(简易但输出阻抗高),利用TL431输出稳定的2.5V,然后用电阻分压输出较低电压,如1.8V、1.5V、1.2V等。这种方式简单,但输出阻抗高、负载能力差,适合提供给高阻抗输入(如ADC、比较器参考端)。

第二种方法是TL431 + Buffer(缓冲器)来提升驱动能力,先用TL431 + 分压产生低电压,再用运算放大器(OP Amp)缓冲输出,避免输出电压因负载改变而变动。运算放大器请选择低输出漂移、低输入偏压、高PSRR的型号,如LM358、TI OPA2333等。这种方法可输出1.8V、1.2V等高稳定电压参考源,适合提供给ADC、DAC、比较器等。

第三种方法则是将TL431作为比较器控制低压稳压电路,这种方式稍进阶,利用TL431控制NPN或PNP晶体管,实现可调低压输出,其基本电路概念是使用TL431检测一组分压电压是否达标(仍以2.5V为准),控制三极管或MOSFET的导通,调整输出电压,可设计出1.2V、1.5V等输出电压(原理类似LDO),但这种方法需要多个元器件(如精密电阻、BJT或MOSFET),需要谨慎设计才能稳定工作。

使用独立元器件搭建的实际功能电路图示例使用独立元器件搭建的实际功能电路图示例

由于TL431只能输出Vref(2.5V)至36V之间的电压,因此不能输出小于2.5V的基准电压,但可以使用独立元器件去搭建符合自己需求的电压源,因为TL431是集成电路,里面的晶体管的面积与电阻的参数在制造时可以控制,使用独立元器件去搭建时,则是没办法去控制的。上图的原理图中的一些电阻也不是标准电阻,所以我们修改了一些电路参数,通过调节RP1的数值,便可以改变电路的输出值。

若你需要大量使用低于2.5V的稳压参考,以下替代方案也可考虑,包括采用专用低压参考IC,如LM4040AIZ-1.2(1.2V)、ADI ADR130(1.25V),或是使用DAC输出参考电压(如果你用MCU控制),也可使用数字电位器搭配参考源来调整分压比例。

 

设计类型 电路架构简述 输出电压范围 稳定性/精度 驱动能力 电路复杂度 主要应用场景
2.5V电压基准电路 TL431的REF引脚与Cathode短接,直接输出内部参考电压 固定约2.495V ★★★★(±0.5~1%) 低(仅参考用途) ★☆☆(最简单) 提供高精度参考电压给 ADC、比较器、电压监测
5V电压基准电路 外接分压电阻设定REF引脚,使TL431输出高于2.5V的稳压 约2.5V~36V可调 ★★★★ ★★☆ 精准稳压控制、开关电源反馈、光耦电压控制
延时启动电路 RC充电控制REF引脚达2.5V,再启动TL431导通 N/A(延迟时间控制) ★★★(稳定启动) 高(可控制开关或光耦) ★★☆ 缓启动电路、浪涌防止、延迟启动风扇/逻辑电路
使用独立元器件定制电压源(<2.5V) TL431输出2.5V,经电阻分压、运算放大器缓冲或控制外部BJT/MOS实现低于2.5V的输出 约0.5V~2.4V(视分压与设计) ★★★(分压)~★★★★(缓冲) 中~高(依结构) ★★☆~★★★ 提供 1.2V、1.5V、1.8V参考电压,适用于低压逻辑、MCU、ADC参考

 

结语

TL431作为一颗高性价比且灵活多变的可调式参考元器件,在实务应用中可衍生出多种实用电路设计,包括固定的2.5V基准电压、可调的5V稳压输出、具延迟功能的启动控制,以及搭配外部元器件构建出小于2.5V的自定义电压源。通过巧妙运用其参考电压控制特性与外部电路配合,设计者能依不同应用需求实现高稳定性、低成本且弹性十足的电压管理方案。熟悉这些典型电路的原理与关键设计技巧,将有助于在电源设计中发挥TL431的最大效益。

为协助您快速了解TL431在实现基准电压与延迟启动控制的设计技巧,DigiKey特别提供相关的视频介绍,以帮助您加快设计相关电路的速度,欢迎点击观看TL431电路设计的相关视频介绍。

 

更多相关技术前沿与精选内容

免责声明:各个作者和/或论坛参与者在本网站发表的观点、看法和意见不代表 DigiKey 的观点、看法和意见,也不代表 DigiKey 官方政策。

Related part

图片制造商零件编号描述可供货数量价格查看详情
IC VREF SHUNT ADJ 1% 8SOICTL431AIDRIC VREF SHUNT ADJ 1% 8SOIC11316 - 立即发货$1.98查看详情
IC VREF SHUNT ADJ 2.2% SOT23-3TL431IDBZRIC VREF SHUNT ADJ 2.2% SOT23-31495 - 立即发货$2.33查看详情
IC VREF SHUNT ADJ 0.5% SOT23-3MMTL431ARIC VREF SHUNT ADJ 0.5% SOT23-30 - 立即发货$0.91查看详情
IC VREF SHUNT 2.495V SOT23-3TL431KB-TPIC VREF SHUNT 2.495V SOT23-39360 - 立即发货$1.57查看详情
IC VREF SHUNT ADJ 1% SOT23-3TL431ASA-7IC VREF SHUNT ADJ 1% SOT23-34 - 立即发货$1.49查看详情
IC VREF SHUNT ADJ 1% TO92-3TL431ACLPRIC VREF SHUNT ADJ 1% TO92-33349 - 立即发货$1.74查看详情
IC VREF SHUNT ADJ 1% 8SOTL431AIDTIC VREF SHUNT ADJ 1% 8SO18609 - 立即发货$2.15查看详情
IC VREF SHUNT ADJ 1% 8SOICTL431AIDR2GIC VREF SHUNT ADJ 1% 8SOIC5978 - 立即发货$3.23查看详情
IC VREF SHUNT ADJ 1% TO92-3TL431ACLPRAGIC VREF SHUNT ADJ 1% TO92-33487 - 立即发货$3.64查看详情
DigiKey 新品
IC VREF SHUNT ADJ 0.5%  SOT-23
TL431G-AE3-R(TL431G-A SOT-23 T/R)IC VREF SHUNT ADJ 0.5% SOT-232354 - 立即发货$2.15查看详情

关于此作者

DigiKey Editor