最近在得捷上购买了一些安森美的 LM317M,LM317M是一种可调的三端正电压调节器,能够在1.2 V至37 V的输出电压范围内提供超过500 mA的电压。这种电压调节器非常容易使用,只需要两个外部电阻来设置输出电压。此外,它具有内部限流,热关机和安全区域补偿等安全措施。
只有三个引脚的LM317M事如何实现电压调节的呢?关键就在于Vout引脚和Adjust引脚之间会形成一个1.25V压降,我们可以通过Adjust引脚下拉一个电阻来实现最终Vout电压,假设Vout引脚和Adjust引脚之间有一个1K的电阻,而Adjust引脚下拉的电阻是10K,那么理论上的Vout电压等于10K/1K*1.25+1.25=13.5V。
为此我们设计了一个多通道配置的基于LM317M的电源小板:
这个小板配置了三路不同的配置,我们使用电流源给这个小板子供电,然后选择其中的不同位置看一下输出:
第一个配置输出测得电压为3.698V,其配置的Vout引脚和Adjust引脚之间电阻为1K,Adjust引脚下拉的电阻是(1.5K+150Ω),通过理论计算得出Vout=3.3125V,和实际测得的偏差是0.3775V,为什么有偏差呢?咱们再看一组配置输出:
本次切换了一个配置,输出测得电压为5.46V,其配置的Vout引脚和Adjust引脚之间电阻为1K,Adjust引脚下拉的电阻是(2.7K+300Ω),通过理论计算得出Vout=5V,和实际测得的偏差是0.46V,。
通过上面两个配置通道的测试,我们可以看出实际输出都比理论计算要大一点,这是因为adj引脚的具有一定的输出,导致实际的电压输出需要加上一个电压(I-adj*Adjust引脚下拉的电阻),不过还是超过理论上限了,I-adj的电流最大也就是100微安左右,通过测量发现Vout引脚和Adjust引脚之间的实际压降为1.33V,将这个实际值带入,就能解释差异了,如果想要得到固定的电压输出调整这两个位置的电阻就可以了。
LM317M的整体配置还是非常简洁的,外设要求也很简单,不过需要不断的调整这两个位置的电阻就能能得到你想要的电压。
这几组配置的实际输出电压都偏高了,如果LM317 或取样电阻的精度公差没有问题,建议加大旁路滤波电容试试看。
1 个赞
[quote=“qintian0303, post:1, topic:5174”]
最近在得捷上购买了一些安森美的 LM317M,LM317M是一种可调的三端正电压调节器,能够在1.2 V至37 V的输出电压范围内提供超过500 mA的电压。这种电压调节器非常容易使用,只需要两个外部电阻来设置输出电压。此外,它具有内部限流,热关机和安全区域补偿等安全措施。
只有三个引脚的LM317M事如何实现电压调节的呢?关键就在于Vout引脚和Adjust引脚之间会形成一个1.25V压降,我们可以通过Adjust引脚下拉一个电阻来实现最终Vout电压,假设Vout引脚和Adjust引脚之间有一个1K的电阻,而Adjust引脚下拉的电阻是10K,那么理论上的Vout电压等于10K/1K*1.25+1.25=13.5V。
为此我们设计了一个多通道配置的基于LM317M的电源小板:
这个小板配置了三路不同的配置,我们使用电流源给这个小板子供电,然后选择其中的不同位置看一下输出:
第一个配置输出测得电压为3.698V,其配置的Vout引脚和Adjust引脚之间电阻为1K,Adjust引脚下拉的电阻是(1.5K+150Ω),通过理论计算得出Vout=3.3125V,和实际测得的偏差是0.3775V,为什么有偏差呢?咱们再看一组配置输出:
本次切换了一个配置,输出测得电压为5.46V,其配置的Vout引脚和Adjust引脚之间电阻为1K,Adjust引脚下拉的电阻是(2.7K+300Ω),通过理论计算得出Vout=5V,和实际测得的偏差是0.46V,。
通过上面两个配置通道的测试,我们可以看出实际输出都比理论计算要大一点,这是因为adj引脚的具有一定的输出,导致实际的电压输出需要加上一个电压(I-adj*Adjust引脚下拉的电阻),不过还是超过理论上限了,I-adj的电流最大也就是100微安左右,通过测量发现Vout引脚和Adjust引脚之间的实际压降为1.33V,将这个实际值带入,就能解释差异了,如果想要得到固定的电压输出调整这两个位置的电阻就可以了。
LM317M的整体配置还是非常简洁的,外设要求也很简单,不过需要不断的调
[/q关于实际输出和理论计算的偏差,你分析的 “Vout 与 Adjust 间实际压降不是标称 1.25V 而是 1.33V” 确实是核心原因 ——LM317 的数据手册里其实提到过这个基准电压(Vref)有一定容差(通常 ±2%~±4%),加上电阻本身的精度误差(比如碳膜电阻可能有 ±5%),叠加起来就会导致偏差。另外 adj 引脚的漏电流(I_adj)虽然最大 100μA,但当下拉电阻较大时(比如 10K),I_adjR 的附加电压(100μA10K=1V)也会让实际输出偏高,这一点在你的测试里其实也间接体现了。
多通道设计的好处就是能快速对比不同电阻组合的效果,调起来也方便uote]