LM317 稳压器设计指南:输出公式、常见误区及实用技巧

LM317 是 20 世纪 70 年代诞生的经典可调式稳压器。如今,这款通用器件拥有多种封装形式,包括 SOT23-5、原始的 TO-220 以及标志性的 TO-3 封装。本技术指南将回顾 LM317 的工作原理,推导输出电压公式,并列举一些容易让工程师和技术人员陷入困境的常见问题。

请注意,LM317(图 1)是一款正输出可调稳压器。本文内容同样适用于其互补型号 ——LM337 负压稳压器。


图 1:LM317 稳压器工作台实验装置,采用文件夹作为散热片,三个 7268 型白炽灯作为负载

一、LM317 的内部结构

图 2 展示了 LM317 的核心组成部分,包括关键内部元件和两个外部元件:

  • 基准电压源:LM317 基于负反馈环路工作,输出电压与基准电压进行比较。其稳定性取决于内部 1.25 伏直流带隙基准源的质量。
  • 恒流源:通过恒流源进一步提升基准电压的稳定性,它如同电子屏蔽层,使基准电压免受输入电压变化的影响。
  • 放大器:用于比较输出电压与基准电压。
  • 调整管:由运算放大器控制的 NPN 调整管决定 LM317 稳压器的输出电压。该调整管为大功率器件,其功耗可通过以下公式估算:
    image
  • 电阻 R1 和 R2:外部电阻,用于设定 LM317 的输出电压。

图 2:LM317 及辅助电路的简化示意图

二、工作原理

核心结论:电阻 R1 两端的电压始终保持在 1.25 伏直流。

运算放大器的黄金法则

要理解 LM317 的工作机制,首先需参考霍洛维茨(Horowitz)和希尔(Hill)在其经典著作《电子学艺术》中提出的运算放大器黄金法则:

  1. 输出端会自动调整,使两个输入端的电压差为零;
  2. 输入端几乎不吸收电流。

将这些法则应用于图 2 的简化电路中,可得出结论:R1 两端的电压与基准电压(1.25 伏直流)相等。这一特性是 LM317 工作的关键。

LM317 的输出电压检测方式

LM317 的输出电压并非以地为参考点,而是通过检测 R1 两端的电压降间接获取。

反馈机制使 R1 两端电压恒定为 1.25 伏直流,固定电阻 R1 两端的恒定电压会产生固定电流。因此,忽略 LM317 调整端的微小电流后,R2 的电流也保持恒定。

输出电压公式推导

基于图 2 的关键信息:

  1. 运算放大器使 R1 两端电压等于基准电压(1.25 伏直流);
  2. 运算放大器输入端不吸收电流;
  3. LM317 调整端的电流远小于 R1 和 R2 的电流,因此可认为 R1 和 R2 的电流相等;
  4. NPN 调整管需约 5 毫安电流才能维持线性(放大)工作状态。

由于IR1 = IR2

R1 的选型原则

为确保调整管工作在线性区,R1 的阻值必须小于 250Ω,但也不宜过小(避免不必要的功耗)。通常 R1 的取值范围为 100Ω~250Ω。

三、LM317 的设计误区及注意事项

1. 过度功耗导致过热

LM317 是线性稳压器,调整管的电流与负载电流基本相等(仅增加 R1 和 R2 的少量电流)。其功耗估算公式为:

image

半导体散热是一个独立的专业领域。入门阶段可参考相关文章,理解环境温度(TA)、外壳温度(TC)和结温(TJ)之间的关键区别。

:light_bulb: 技术小贴士: 需配备足够的散热片,以应对输入电压和负载电流均处于高位的最坏情况。注意电网电压通常存在 ±5% 的波动,若产品由修正正弦波逆变器或稳压性能较差的发电机供电,电压波动可能更大。

尽管 LM317 具备过温保护功能,但墨菲定律无处不在,不应依赖这一内置安全机制。

2. 忽略调整引脚电流

前文推导的输出公式未考虑 LM317 调整端的微小电流。若 R1 取值小于 250Ω,该电流的影响可忽略不计;否则会导致输出电压误差。

3. 低负载电流下稳压性能不佳

LM317 的输出管需约 5 毫安电流才能维持线性工作状态。解决这一问题的关键仍是选择小阻值 R1(通常 100Ω~250Ω)。例如,当 R1=100Ω 时,负载电流约为 12.5 毫安,这会使 LM317 产生一定热量:若输入电压 15 伏直流、输出电压 9 伏直流,芯片本身功耗为 75 毫瓦,R1 和 R2 的功耗约为 113 毫瓦,因此 R1 的取值空间有限。

4. 混淆典型值与最大值规格

最小负载电流并非统一的 5 毫安:部分 LM317 型号的最小负载电流低至 3.5 毫安,而部分型号可能需要高达 10 毫安。

务必区分数据手册中的 “典型值” 和 “最大值” 规格。例如,一款典型值 3.5 毫安、最大值 10 毫安的器件,为确保稳定稳压,应按 10 毫安的负载电流设计。

5. 反馈路径失效时电压过高

经典 LM317 电路中,R2 常采用电位器。随着使用时间增长,电位器的滑片可能出现噪声或瞬时失效,导致开路(电阻趋于无穷大)。根据输出公式,此时输出电压会跃升至输入电压减去稳压器自身压降的数值。

这种反馈失效可能损坏敏感元件。例如,输入电压为 20 伏直流的 LM317 台式电源,若发生此类故障,输出电压将接近满量程,可能烧毁 3.3 伏直流逻辑芯片。

可通过以下方式提供有限保护:

  • 按图 3 所示,将电位器的本体(1 脚和 3 脚)接入电路,避免 3 脚悬空;
  • 在 R2 两端并联齐纳二极管钳位电路,滑片失效时二极管导通,将输出电压限制在 “齐纳电压 + 1.25 伏直流”;
  • 采用 “固定电阻 + 电位器” 的并联结构(图 3),通过固定电阻限制最大输出电压,电位器仅用于精细调节;
  • 使用小阻值电位器,其 1 脚和 3 脚永久接入电路,限制电压调节范围;
  • 增加撬棍电路(crowbar circuit)分流输出电压,这种方法较为激进,可能损坏 LM317,但能保护敏感负载。

图 3:带电位器滑片失效保护的可变电源部分示意图及实物图

6. 缺少电容和保护二极管导致振荡或损坏

完整的 LM317 电路应包含保护二极管和电容(如图 4 所示,德州仪器数据手册推荐电路)。电容可降低噪声并抑制振荡,二极管可防止反向电流造成损坏。

具体推荐元件参数及更多应用电路,请参考产品数据手册。


图 4:德州仪器数据手册中的完整 LM317 电路

四、应用实例

实例 1:6.4 伏直流固定输出电源

本实例将 LM317 配置为 6.4 伏直流输出,模拟两节串联的锂离子电池。电阻参数如图 2 所示:R1=100Ω(精度 1%),R2=412Ω(精度 1%)。

电阻对选型

LM317 的输出电压由两个电阻共同设定。由于电阻阻值为离散值,需选择合适的电阻对,在满足目标输出电压的同时平衡静态电流。

image

推导得出:R2/R1 = 4.12

可参考相关文章,通过图形法或计算机程序辅助选型。本实例中,1.00(R1=100Ω)和 4.12(R2=412Ω)均属于 E-192 系列(1% 精度)电阻,选型较为简便。

:light_bulb: 技术小贴士: 输出电压精度与 R1、R2 的精度直接相关。固定输出稳压器推荐使用 1% 及以上精度的电阻。本实例中,用万用表实测输出电压为 6.38 伏直流;若需更高精度,需使用更精密的万用表,并选用 0.1% 精度电阻。

实例 2:带过压限制的可变电源

本实例构建一款可变输出电源,通过硬件限制最大输出电压,防止电位器滑片失效时出现过压。将 R2 替换为 “固定电阻 + 电位器” 的并联结构,使最大输出电压限制在约 8 伏直流,电路示意图及实物图如图 3 所示。

根据目标最大输出电压 8.0 伏直流反向推导:

image
得出:R2/R1 = 5.40

保留 R1=100Ω,则 R2 的并联总阻值需为 540Ω。选用标准 2kΩ 电位器,计算得出匹配的固定电阻约为 740Ω, nearest E24 系列(5% 精度)电阻为 750Ω。

五、LM317 与 LT3080

LM317, 这款拥有 50 年历史的器件以及新型号 LT3080

图 5 展示了现代 TO-220 封装的 LM317 与 LT3080 的对比。值得注意的是,LT3080 仅需一个电阻即可设定输出电压,且输出电压可调节至 0 伏直流。

图 5:LM317 与 LT3080 的实物对比图

六、在 DigiKey 查找 LM317

与其他通用元器件一样,LM317 是一系列相关器件的核心型号。在得捷电子搜索的最佳方式是使用复合关键词 “317 稳压器”。封装涵盖 SOT23-5、TO-220、TO-3 等。其互补型号 “337 稳压器” 也有很多种相关产品。

结语

许多人都是通过制作以 LM317 为核心的简易台式电源入门电子技术。这个经典项目对于如今的学习者而言,依然与近半个世纪前一样具有重要意义。

相关文章: