NFC通信技术的发展与产品解决方案

作者:DigiKey Editor

NFC(Near Field Communication)是一种短距离无线通信技术,允许设备之间在距离约10厘米内进行数据交换。它基于RFID技术,但增加了更高的安全性和交互性,主要用于移动支付、身份验证、数据共享等场景。

NFC技术主要用于移动支付(如Apple Pay、Google Pay)、身份验证、交通票务、门禁控制、文件共享等,目前世界各地的无接触支付基础设施快速增长,尤其在疫情后推动了非接触式技术的发展。此外,NFC在IoT设备中应用越来越多,尤其是被动设备,如智能标签、可穿戴设备等。随着智能交通卡(如一卡通、悠游卡、八达通等)及门禁系统持续升级,NFC已经成为基础技术之一。另一方面,NFC在医疗中可用于患者数据管理、医疗设备标签和身份验证,在物流中可用于跟踪和产品验证,确保供应链透明化。

NFC通信技术的发展与产品解决方案

专注于短距离快速安全通信的技术

NFC的典型范围为10厘米以内,确保安全性,防止未经授权的远程拦截,NFC可支持点对点通信,可让两个设备互相交换数据,也可设置为单向通信(例如读卡器与标签间的通信)。

NFC支持被动与主动模式,被动模式是一个设备提供能量(如手机),另一个设备(如NFC标签)依赖此能量进行通信。主动模式则是两个设备都产生自己的通信电磁场。由于NFC的配对速度快,可用于连接蓝牙或Wi-Fi设备进行设置。此外,由于被动设备(如标签)不需要电池,因此降低了维护成本。

如今NFC已经是相当成熟且被广泛应用的技术,但也仍在持续发展以扩大其应用范围,例如NFC正与生物识别技术(如指纹、人脸识别)集成,以提升安全性,并采用更高的安全标准,尤其在支付和身份验证中,NFC技术已采用加密和令牌技术。随着国际标准化组织(如ISO/IEC 14443和ISO/IEC 18092)持续改进相关规范,推动标准化进程,以确保不同厂商的设备兼容性。NFC技术在欧美和亚洲市场应用广泛,尤其是中国、日本和韩国在支付和智能城市领域处于领先地位。

不过,NFC也面临着技术挑战,像是短距离通信限制了应用场景,且在某些环境下容易受到干扰,且NFC读卡设备和标签的部署成本较高,面对其他无线技术(如蓝牙、UWB)的竞争,NFC仍需持续拓展应用场景。


NFC与竞争技术的比较与优缺点

目前与NFC技术相竞争的技术包括蓝牙、超宽带(Ultra-Wideband, UWB)、二维码(QR Code)、RFID、Zigbee等技术,以下简单比较一下这些竞争技术的优缺点。

蓝牙可支持短距离至中距离(10公尺以上)通信,常用于音频传输、设备配对、文件共享等。蓝牙的通信距离比NFC远,且支持多设备连接和高传输量。不过,蓝牙的配对速度较慢,能耗比NFC高。

超宽带(UWB)主要用于高精度定位和高速数据传输,适合定位、跟踪及高频通信,UWB的定位精准,误差仅在厘米等级,通信范围更广,且干扰少。不过其成本较高,硬件相对复杂,且普及率较低。

二维码(Quick Response Code)是靠图像扫描来实现数据传输,广泛用于支付、身份验证等,其成本极低,无需专用硬件,操作相当简单,用户只需用摄像头进行扫描即可,但其安全性较低,容易被伪造或攻击,且需要依赖摄像头和光照环境。

RFID(Radio Frequency Identification)与NFC同属于无线射频技术,但通常用于大范围物流跟踪。RFID的通信距离可达几十米,适用于大范围读取,不过其不支持双向通信,功能单一,且缺乏NFC的加密和安全功能。

Zigbee是一种低功耗的短距离通信技术,多用于智能家居和IoT设备,具备节能高效的优势,适合低频数据传输,且支持多点到多点的网状拓扑结构。不过,Zigbee的传输速度较低,且不如NFC普及。

相对来说,NFC具有操作便捷的优势,在使用时无需配对,用户只需将设备靠近即可完成通信或支付,使用体验友好。NFC的安全性高,短距离通信降低了被拦截的风险,并支持加密技术和令牌化处理,特别适合支付场景。此外,NFC的能耗低,在被动模式中标签不需要电源,总体功耗比蓝牙低,并具备多功能性,除了支付,还可用于身份验证、门禁卡、交通票务和档案共享,应用场景多样。NFC在智能手机和移动支付领域被广泛采用,基础设施(如读卡器和支付终端)较完善,普及率相当高。

NFC也有通信距离短的缺点,最大距离仅约10厘米,虽然提高了安全性,但限制了使用场景,且其传输速率低,标准NFC传输速率约106–424 kbps,不适合大型档案传输。此外,NFC的硬件成本较高,与二维码相比,NFC读卡器和标签的制造和部署成本更高,且易受金属和电磁干扰,在金属环境或强电磁干扰下会影响通信稳定性。

NFC正面临蓝牙、UWB、二维码等技术的挑战,特别是在支付和IoT应用领域,市场竞争相当激烈。总体来说,NFC适用于高安全性需求(如移动支付、身份验证),以及需要快速配对(如蓝牙配对、门禁刷卡)与小数据传输场景(如交通卡、智能标签)。

竞争技术中,蓝牙适合长距离、多设备通信(如音乐共享、智能家居控制),UWB则用于高精度定位(如智能车钥匙、室内导航),二维码则是用于对成本敏感、需要广泛普及的场景(如促销、支付),RFID则用于需要远距离且多标签同时读取(如仓库物流管理)等场景。


常见的NFC芯片与模块

目前市面上有许多支持NFC的芯片与模块,广泛应用于支付、身份验证、门禁控制、IoT设备和智能手机等场景。以下将为您介绍一些主要的NFC芯片与模块及其特点。

主要NFC芯片品牌与产品:


1. NXP Semiconductors

NXP 是NFC技术的主要推动者之一,其芯片广泛应用于智能手机、支付终端和IoT设备。主要产品包括PN532,可支持ISO/IEC 14443A/B标准,兼容于Felica和MIFARE协议,适合开发支付和读卡应用,模块化设计便于集成。PN5180 则可支持多协议(ISO 14443、ISO 15693等),专为工业和支付应用设计,具有高效能与低功耗,适合长寿命应用场景。PN715 则是全功能NFC控制器,支持Android和Linux平台,适合IoT和智能设备,支持即插即用,并支持广泛的NFC标准与提供软件和开发工具支持。


2. STMicroelectronics(ST)

ST提供各种工业级和消费级NFC芯片,着重于安全性与低功耗。主要产品包括ST25TA 系列(原名为SRTAG系列),具有NFC论坛4类标签射频接口,支持NFC数据交换格式(NDEF)。它可用于包括消费电子、计算机外设、游戏设备、家用电器、工业自动化和医疗产品在内的各种应用。ST25R95 则是一款适用于非接触式应用的集成式收发器IC,可管理卡片阅读机和卡片模拟模式下的信框编码和解码,适用于NFC、接近度、邻近度等标准应用。ST的M24LR 具有4 Kbit至64 Kbit EEPROM内存,支持动态NFC/RFID标签,具有密码保护、能源采集以及RF状态功能,能够提供长程RFID接口,具有创新的能源采集功能,因此能达到无电池设计。M24SR系列则具有NFC论坛4类标签RF接口,支持NFC NDEF,可实现简单的蓝牙配对和其它连接切换,支持URL、Vcard和其他类型信息的存储的自动连接。ST25DV-I2C 系列则是在M24LR动态NFC标签的基础上进行了改进,具备NFC功能的EEPROM,支持动态数据存取,适用于智能标签和IoT设备,提供针对支付与IoT场景的完整解决方案,专注于低功耗与高安全性。


主要NFC模块品牌与产品:

NFC模块基于上述芯片设计,方便开发者直接集成至产品中,常见的模块包括:

1. RFID/NFC模块(PN532模块)

PN532模块是基于NXP PN532芯片,支持UART、SPI、I2C接口,便于与各种微控制器连接,适合开发NFC读卡器、智能标签。PN532模块在移动支付方面很受欢迎,并且可以用做智能手机中与其他通信的工具,可以嵌入到模块中,以便与Arduino项目轻松融合。


2. Raspberry Pi NFC模块

Raspberry Pi NFC模块支持Raspberry Pi,适合IoT和DIY项目,其是基于NXP芯片,如PN532或PN7150。


3. Seeed Grove NFC模块

Seeed Grove NFC模块是针对初学者,支持I2C接口,与Seeed的Grove平台无缝集成,适用于智能标签和支付应用。


4. MikroElektronika NFC Click

MikroElektronika NFC Click 使用NXP PN7120芯片,支持多种协议,可针对嵌入式系统的快速开发。


5. SparkFun NFC模块

SparkFun NFC SEN-21274 模块使用ST25DV64KC芯片,具有UART、I2C接口,采用小型化设计,且便于集成,适合初学者和教育项目,并提供教学资源和开放源代码。


选择NFC芯片与模块时,首先应考虑应用场景的需求,像是在支付与安全应用时,应选择支持高加密标准的芯片,如NXP PN5180或ST ST54J,在IoT与智能标签应用时,适合选用低功耗、集成EEPROM的芯片,如ST25DV系列。此外,也需要确保支持设备所需的通信接口(UART、SPI、I2C等),以及选择配备良好软件开发工具套件(SDK)的芯片或模块,例如NXP提供的开发工具套件,并确保芯片支持ISO 14443、ISO 15693、NDEF等必要标准与兼容性。


常见的NFC的硬件开发工具

支持NFC的开发工具涵盖了开发板、模块、工具套件和配套软件,这些工具能帮助开发者快速设计、测试和集成NFC功能。以下将介绍一些常见的NFC的硬件开发工具。


1. NXP Semiconductors

NXP是NFC技术的主要供应商,提供多样化的硬件开发工具,适用于嵌入式系统、IoT设备和支付应用。主要开发工具包括PN532 NFC开发板,其基于NXP PN532芯片,支持ISO/IEC 14443A/B、Felica和MIFARE协议,提供UART、SPI和I2C接口,适合多种微控制器,可应用于NFC读取器设计、门禁系统、智能标签应用,具有社区支持广泛,适合初学者的优势。

PN7150 NFC开发工具套件则是基于PN7150芯片,内建NFC控制器,支持即插即用,可直接用于Arduino、Raspberry Pi或BeagleBone,完整支持Android和Linux系统,可应用于IoT应用开发、智能家居和支付终端,具有支持开放API,开发快速便捷的优势。


2. STMicroelectronics (ST)

ST提供完整的NFC开发解决方案,专注于高性能读卡器和EEPROM集成。主要开发工具包括X-NUCLEO-NFC04A1,其基于ST25R3916 NFC读卡器,是专为STM32 Nucleo开发板设计,支持ISO 14443、ISO 15693、NFC P2P模式,可支持工业级NFC应用、智能卡读取器,可提供与STM32开发环境的完整集成。

ST25DV64KC-DISCO套件用于评估ST25DVxxKC器件的特性及功能,它基于子板上内嵌的NFC ST25DV64KC器件,使用3类和6类天线以及STM32处理器驱动主板,提供存储在闪存中的专用软件。

ST25R3911B-DISCO 则使用ST25R3911B高性能读卡器芯片,支持多协议(如ISO 14443、ISO 15693和NFC P2P模式),可应用于支付终端、POS系统开发,具有工业级稳定性,适合高需求场景。


3. Seeed NFC模块

Seeed Grove NFC模块则是基于PN532芯片,支持Grove接口,集成I2C通信,适用于Seeed Grove生态系统,可应用于初学者项目、IoT应用,可进行便捷集成,适合快速入门。


4. Raspberry Pi NFC工具

Raspberry Pi NFC的主要开发工具包括Raspberry Pi NFC HAT(基于PN532),是专为Raspberry Pi设计,支持SPI和I2C接口,可提供完整的Python链接库支持,可应用于智能标签、支付模拟器开发,适合于教育和DIY项目。

NFC Pi Shield可支持ISO 14443和ISO 15693协议,具有集成到Raspberry Pi的GPIO接口,可应用于IoT解决方案开发,提供开放源代码和完整开发文檔。


5. MikroElektronika

MikroElektronika的主要开发工具是NFC Click模块,其是基于NXP PN512芯片,支持UART、SPI通信,适用于MikroE的Click Board生态系统,可应用于嵌入式应用快速开发,采用模块化设计,便于多功能扩展。


6. 其他第三方开发工具

其他第三方开发工具包括Adafruit NFC模块,其是基于PN532芯片,提供Arduino和Raspberry Pi支持,可应用于DIY、教育和快速原型设计,具有社区支持强大的优势,拥有丰富的学习资源。

SparkFun NFC模块的特点是小型设计,易于集成,可应用于初学者和爱好者项目,可提供开放源代码库和教学指南。


选择开发工具时首先应根据应用场景来进行选择,如果需要快速原型设计,可选用Arduino或Raspberry Pi模块,如果是专业应用(如支付、工业IoT),可选择NXP、ST或MikroE的高性能模块。

此外,应考虑开发环境的兼容性,确认开发工具是否与使用的硬件平台(如STM32、Arduino、Raspberry Pi)兼容,并选择有完善SDK、开放源代码库和技术文档的工具。


名称 芯片/模块类型 主要特性 应用场景 优势 通信接口
NXP PN532 NFC芯片/模块 支持ISO/IEC 14443A/B、MIFARE、Felica,适合多功能应用 NFC读取器、智能标签 稳定性高,广泛应用于开源社区 UART、SPI、I2C
NXP PN5180 NFC芯片 支持多协议(ISO 14443、ISO 15693等),高效能与低功耗 工业应用、支付终端 支持多标准,功耗低 SPI
NXP PN7150 NFC控制器模块 即插即用,支持Android/Linux平台 IoT应用、智能家居、支付 开发便捷,适合快速集成 I2C
ST25TA系列 NFC标签 高性能标签,基于ISO14443-A射频接口的NFC论坛4类标签 消费电子、计算机外设、游戏设备、家用电器、工业自动化和医疗产品 安全性高,可防篡改 支持NFC数据交换格式(NDEF)
ST25R95系列 NFC芯片 支持NFC论坛1、2、3、4和5类标签的侦测、读取和写入 移动支付 高度集成性设计 SPI
M24LR系列 NFC标签 具有密码保护、能源采集以及RF状态功能 消费电子、计算机外设、家电、工业自动化、健康照护产品 EEPROM内存密度介于4 Kb至64 Kb I2C
M24SR系列 NFC标签 支持NFC NDEF,128位密码保护 消费电子、计算机外设、家用电器、工业自动化和医疗产品 EEPROM内存密度介于2 Kb至 64 Kb I2C
ST25DV-I2C系列 NFC EEPROM芯片 支持NDEF格式,支持动态数据存取 智能标签、IoT应用 超低功耗,适用于长寿命应用 I2C
Seeed Grove NFC模块 NFC模块 基于PN532芯片,支持Grove接口 IoT与智能标签应用 易于集成,适合初学者 I2C
Raspberry Pi NFC HAT NFC模块 基于PN532,专为Raspberry Pi设计,支持多模式 DIY、IoT应用 完全兼容Raspberry Pi SPI、I2C
MikroElektronika NFC Click NFC模块 基于PN512芯片,支持UART和SPI接口 嵌入式应用快速开发 模块化设计,易于扩展 UART、SPI
Adafruit NFC模块 NFC模块 基于PN532芯片,支持Arduino和Raspberry Pi DIY、教育项目 提供丰富的开源库和教学课程 SPI、I2C
SparkFun NFC模块 NFC模块 小型设计,便于集成 初学者和教育项目 提供教学资源和开放源代码 UART、I2C
ST25R3911B-DISCO NFC开发工具套件 基于ST25R3911B芯片,高性能多协议支持 工业级支付终端开发 工业级稳定性,适合高需求应用 SPI
ST25DV64KC-DISCO NFC开发工具套件 包含ST25DV64KC组件,内置有64 Kb EEPROM 智能标签与IoT应用 内置专用软件,易于开发 I2C

结语

NFC技术凭借其短距离、高便利性与多功能应用的特性,已成为现代智能化社会中不可或缺的通信技术之一。从支付、身份验证到智能家居和物联网,NFC正在重新定义人与设备之间的交互方式。在技术发展的推动下,NFC芯片和模块的性能日益提升,不仅支持更多协议与应用场景,还显著降低了功耗,增强了安全性与用户体验。

在解决方案层面,各大厂商如NXP、STMicroelectronics、Arduino和Seeed等,提供了从入门到高端的多样化开发工具,满足了不同应用需求。开源社区的支持和模块化开发工具的普及,进一步降低了开发门坎,推动了NFC技术的广泛普及。

然而,随着技术的进一步成熟,NFC在与其他短距离通信技术竞争的同时,也面临如何满足更高效、更安全、更智能需求的挑战。未来,NFC技术有望与人工智能、物联网和边缘计算等技术深度融合,为智能城市、数字身份和无接触交互等领域带来更多创新应用。

总之,NFC的发展之路仍在延伸,它不仅是一项通信技术,更是驱动数字生活与智能未来的重要力量。企业和开发者若能善用现有的NFC产品与解决方案,势必能在多元化市场中开创更大的价值与机遇。

除了本文所介绍的NFC相关技术与解决方案之外,我们还将为您介绍LoRa、Wi-Fi等通信技术的详细解析,敬请期待。您也可以观看NFC通信技术的相关视频介绍


更多相关技术前沿与精选内容

  • 铁氧体片可以改善NFC和无线充电耦合?
  • 关于 STMicroelectronics CR95HF-VMD5T 射频收发器的认证 FCC ID
  • 恩智浦(NXP)近场通信前端芯片版本
  • RFID 标签和频率范围的介绍
  • NTAG 5 适用于微型 NFC 应用
  • 如何在任何应用中快速添加 NFC 功能
  • 免责声明:各个作者和/或论坛参与者在本网站发表的观点、看法和意见不代表 DigiKey 的观点、看法和意见,也不代表 DigiKey 官方政策。

    精选产品

    图片制造商零件编号描述可供货数量价格查看详情
    IC RFID RDR/TRAN 13.56MZ 40HVQFNPN5321A3HN/C106,55IC RFID RDR/TRAN 13.56MZ 40HVQFN3822 - 立即发货$141.50查看详情
    IC RFID RDR/TRAN 13.56MZ 40HVQFNPN5321A3HN/C106;55IC RFID RDR/TRAN 13.56MZ 40HVQFN853 - 立即发货$141.50查看详情
    DISCOVERY KIT FOR THE ST25DV-I2CST25DV64KC-DISCODISCOVERY KIT FOR THE ST25DV-I2C140 - 立即发货$579.23查看详情
    GROVE NFC ST25DV64 NFC/RFID TAG101021093GROVE NFC ST25DV64 NFC/RFID TAG52 - 立即发货$65.33查看详情
    NFC SHIELD V2.0113030001NFC SHIELD V2.032 - 立即发货$268.77查看详情
    NFC USB DONGLEMIKROE-2540NFC USB DONGLE1250 - 立即发货$289.45查看详情
    RECTANGULAR NFC 25X20 ANTENNAMIKROE-4002RECTANGULAR NFC 25X20 ANTENNA13 - 立即发货$64.51查看详情
    NFC TAG CLICKMIKROE-1726NFC TAG CLICK3 - 立即发货$115.78查看详情
    NFC 3 CLICKMIKROE-5538NFC 3 CLICK8 - 立即发货$388.69查看详情
    IC RFID RDR/TRAN 13.56MZ 40HVQFNPN5180A0HN/C3YIC RFID RDR/TRAN 13.56MZ 40HVQFN10742 - 立即发货$84.60查看详情
    IC RFID RDR/TRAN 13.56MZ 64TFBGAPN5180A0ET/C3JIC RFID RDR/TRAN 13.56MZ 64TFBGA11038 - 立即发货$84.60查看详情
    IC RFID READER 13.56MHZ 40HVQFNPN7150B0HN/C11002YIC RFID READER 13.56MHZ 40HVQFN7368 - 立即发货$83.86查看详情
    PN7150 HVQFN REELPN7150B0HN/C11006YPN7150 HVQFN REEL4884 - 立即发货$84.85查看详情
    SET OF ST25TV AND ST25TN SERIESST25-TAG-BAG-UI1SET OF ST25TV AND ST25TN SERIES20 - 立即发货$112.22查看详情
    SET OF ST25TV AND ST25TN SERIESST25-TAG-BAG-ECSET OF ST25TV AND ST25TN SERIES33 - 立即发货$45.98查看详情
    IC RFID TRANSP 13.56MHZ UFDFPN5ST25TA02KB-PC6H5IC RFID TRANSP 13.56MHZ UFDFPN52583 - 立即发货$3.47查看详情
    IC RFID TRANSP 13.56MHZ UFDFPN5ST25TA02KB-DC6H5IC RFID TRANSP 13.56MHZ UFDFPN50 - 立即发货$3.47查看详情
    NFC/HF RFID READER ICST25R95-VMD5TNFC/HF RFID READER IC14522 - 立即发货$29.52查看详情
    NFC 6 CLICKMIKROE-5935NFC 6 CLICK10 - 立即发货$190.21查看详情
    IC RFID TRANSP 13.56MHZ 8UFDFPNM24LR16E-RMC6T/2IC RFID TRANSP 13.56MHZ 8UFDFPN52161 - 立即发货$13.07查看详情

    关于此作者

    DigiKey Editor