NTAG 5 适用于微型 NFC 应用
(图片来源:NXP USA Inc.)
使用 NXP 的 NTAG 5“开关”和“链接”来“提升”您的业务!NTAG 5 系列为游戏、智能生活、物联网、工业和消费类细分市场中的小型设备构建创新型 NFC 用例。
NXP 的 NTAG 5 演示板。(图片来源:NXP USA Inc.)
NTAG 5 系列创建新型 NFC 的四种方式
这些超紧凑型设备的 NFC 天线占用空间小并具有 AES 安全性,能够与云和其他支持 NFC 的设备进行安全交互,以实现配对等各种用例。应用范围涵盖消费、工业和物联网等不同的领域。
- NTAG 5 Boost 将天线占用空间减少至原来的 1/30
- NTAG 5I²C 主站 - 为什么不需要 µC 读取传感器数据
NTAG 5 链路不需要微控制器或电池,因为它本身可以配置为用作 I²C 主通道。高度集成的 NFC 桥 - 针对传感器驱动型应用进行了优化 - 创建了从设备到云的链接。该功能非常适用于以安全和面向未来的方式,即时读取传感器并为其供电或者将所需的 EEPROM 进行扩展,以满足您的需求。这样的结果是,通过取消 MCU 将物料成本降至最低。
- NTAG 5 具有可调节能量收集功能
通过取消电池,可以进一步降低采用 NTAG 5 链接和开关的应用的物料成本。NTAG 5 能以两种不同的模式收集能量。其中一种模式针对低场强进行了优化,例如支持 NFC 的手机,另一种则是在使用功能强大的 NFC 阅读器时用于高场强。得益于能量收集功能,产品可以收集经过调节的能量,从而为任何所连接的电路提供高达 30 mW 的功率,因此无需再为每个设备配备电池。
- NTAG 5 实现可扩展安全性
NTAG 5 系列可以根据不同的用例和各种客户需求提供可扩展的安全级别,从而解决了客户未解决的安全问题。标签中 2048 字节内存可以分为三个区域,且每个区域可以使用不同的保护级别。提供多种保护级别,从无保护到 32 位/64 位密码保护,或具有双向身份验证功能的多达 128 位 AES 保护的读/写访问。这允许价值链中的各方拥有自己的专用存储区来存储访问数据。另外,可以在产品生命周期内随时升级安全级别,这意味着客户可以从任何安全级别(例如 32 位纯密码)开始提升,也可以在一段时间后将其更改为 AES 相互认证,而且只需执行“升级 ”即可满足这些要求。
能使可听戴和可穿戴等超紧凑设备与其他支持 NFC 的设备进行交互,且所需天线尺寸更小。借助 NTAG 5 Boost 的独特功能,天线尺寸可以减小至原来的 1/30,以适合小型设备,而不会影响读取范围。NTAG 5 Boost 的待机电流消耗小于 10 µA,硬掉电模式下的电流消耗为 0.25 µA,使其成为小型电池供电型设备的完美选择。通过使用有源负载调制 (ALM),NFC 桥接器使得微型设备更加便利,因为它可以与 NFC 手机和设备进行稳定、可靠的通信。
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum