常见的离散功率元器件与电源管理芯片的种类与特性

作者:DigiKey Editor

在现代电子与电力系统中,离散功率元器件(Discrete Power Components)与电源管理芯片扮演着至关重要的角色,负责电能的转换、调节与控制,确保电路的稳定性与效率。无论是在开关模式电源(SMPS)、电动车(EV)、工业控制、通信设备,甚至是日常使用的电子产品中,这些功率元器件都发挥着不可或缺的作用。

离散功率元器件指的是使用单独的电源元器件(如MOSFET、IGBT、二极管、电感、电容和控制IC)来构建电源转换电路,而非使用集成式电源模块(如DC-DC模块或PMIC)。不同的离散功率元器件各有其优缺点,可以依据不同的应用场景所需要的功耗、效率、散热需求、设计成本等因素,来选择合适的离散功率元器件。

本篇文章将介绍常见的离散功率元器件,包括MOSFET、IGBT、二极管、电感、电容等,并探讨它们的工作原理、特性、优缺点及应用领域,并介绍电源管理芯片的应用特性。通过这些基础知识,不仅能帮助电子工程师选择适合的元器件,也能让对电力电子有兴趣的读者更深入了解这些技术,如何影响我们的日常生活与工业发展。

常见的离散功率元器件与电源管理芯片的种类与特性


常见的离散功率元器件与优缺点

以下将为您介绍一些常见的离散功率元器件的技术概述,以及其相对的优缺点与应用领域。离散功率元器件是电源设计的基础组成部分,主要包括MOSFET、IGBT、二极管、电感、电容等元器件,这些元器件在功率转换、电能存储、信号滤波等方面发挥关键作用。

1. MOSFET(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor)

MOSFET 是功率开关的核心元器件,广泛应用于直流-直流转换(DC-DC Converter)、电机驱动与功率放大器中。MOSFET通过栅极(Gate)电压来控制源极(Source)与汲极(Drain)之间的电流,具有高开关速度、低导通电阻(RDS(on))的特性。依据导电模式可分为N通道MOSFET(N-Channel),通常用于高效电源转换与开关应用。另外还有P通道MOSFET(P-Channel),适用于低功耗应用,但RDS(on)较高。

MOSFET具有高速开关能力,适合高频应用,低导通电阻可降低功耗,驱动功率较低,相比双极性结型晶体管(Bipolar Junction Transistor, BJT)无需大量基极电流等优点,但受限于寄生电容,高频时可能产生损耗,且耐压受限,需选择适合的标称电压。

MOSFET常应用于DC-DC转换器(开关模式电源,SMPS)、电动车(EV)电机驱动、无线充电与电源管理、RF功率放大器。


2. IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)

IGBT 是MOSFET与BJT的结合体,兼具MOSFET的高开关速度与BJT的低导通损耗,适用于中高电压(400V以上)应用。IGBT的输入端采用MOSFET的绝缘栅(IG,Insulated Gate)结构,可通过施加栅极电压来控制通断,在输出端采用BJT的载流子传输特性,提供较低的导通损耗与大电流处理能力。

IGBT具有高耐压(可达600V~6.5kV)的特性,适用于高功率应用,具有低导通损耗,适合中低频率开关应用,具有驱动电路简单的优点,因为它是电压驱动元器件,但其开关速度比MOSFET慢,关断时有拖尾电流,影响效率并具有较高的开关损耗,反向恢复时间较长,可能降低系统效率,不适用于高频应用(通常小于100kHz)。

IGBT可应用于电动车(EV)驱动逆变器、太阳能与风能逆变器、工业电机驱动、UPS(不断电系统)。


3. 二极管(Diode)

二极管是最基本的功率元器件之一,允许电流单向导通,并广泛应用于整流、保护与功率转换电路中。二极管由P-N结组成,在顺向偏压时导通,反向偏压时截止。依据应用需求,二极管可分为整流二极管(Rectifier Diode),用于AC-DC转换。此外,还有肖特基二极管(Schottky Diode),具有低顺向压降(Vf),适用于高频应用,以及快恢复二极管(Fast Recovery Diode, FRD),适合开关模式电源,具有较快的反向恢复时间(Trr)。另外还有齐纳二极管(Zener Diode),可做为电压稳定器与保护电路。

二极管具有简单且易于使用的优点,肖特基二极管可降低导通损耗,快速恢复二极管则适用于高频开关应用,但也有反向击穿电压需谨慎设计,否则可能损坏的缺点,且肖特基二极管的反向漏电流较大。

二极管可应用于AC-DC整流(桥式整流电路)、DC-DC转换器的续流二极管、过电压保护与纹波抑制(TVS二极管)、LED驱动与显示模块。


4. 电感(Inductor)

电感主要用于储能、滤波与电磁干扰(EMI)抑制,广泛应用于电源转换器与无线通信设备中。电感利用磁场储能,其电流变化率受限于楞次定律(Lenz's law)。根据应用可分为功率电感(Power Inductor),常见于DC-DC转换器,用于能量存储。另外还有扼流圈(Choke Inductor),可用于EMI滤波与电源噪声抑制,高频电感则可应用于RF无线通信与滤波电路。

电感具备良好的能量存储特性,能够抑制高频噪声,属于无源元器件,可靠性高的优点,但也有体积较大,不适合超小型设备,以及直流电阻(DCR)可能造成能量损耗的缺点。

电感可应用于DC-DC降压/升压转换器、电磁干扰滤波、无线充电(Wireless Power Transfer)、RF天线匹配与谐振电路。


5. 电容(Capacitor)

电容可用于能量存储、滤波、去耦与电压稳定,在电子与电力设备中不可或缺。电容利用电场存储能量,并根据介电材料可分为陶瓷电容(MLCC, Multilayer Ceramic Capacitor),适用于高频去耦与滤波,以及电解电容(Electrolytic Capacitor),适用于低频电源滤波与能量存储。此外,还有钽电容(Tantalum Capacitor)具备高稳定性,适合军工与航空应用,以及薄膜电容(Film Capacitor),适用于高压应用,如电机启动电容。

电容的优点包括陶瓷电容的等效串联电阻(ESR)低,适合高频去耦,电解电容可提供大容量能量存储,薄膜电容适用于高电压环境。电容的缺点则包括电解电容寿命有限,受温度影响大,以及MLCC容量受限,体积较大时成本较高。

电容的应用领域包括电源滤波(AC-DC、DC-DC)、信号耦合与去耦、电动车与再生能源(超级电容)、无线通信设备。


电源管理芯片在电源应用中的角色与应用特性

电源管理芯片(PMIC)是一种集成多种电源管理功能的专用IC,用于稳定和高效地管理电能供应,确保电子设备的运行可靠性和能源效率。PMIC主要负责电压转换、调节、分配、监测和保护等功能,广泛应用于智能手机、电动车(EV)、服务器、物联网(IoT)设备、工业自动化等领域。

PMIC的核心功能包括电压转换与调节,PMIC可以根据设备需求,将输入电源转换成所需的电压和电流,常见方式包括降压转换(Buck),可将高电压转换为较低电压(如5V转3.3V),以及升压转换(Boost)将低电压转换为较高电压(如3.3V转12V),也可进行降升压转换(Buck-Boost),适用于输入电压可能变动的应用,如电池供电系统,以及线性稳压(LDO, Low Dropout Regulator),用于低噪声、低功耗应用。

PMIC也可执行多路电源分配,能够为多个不同的子系统提供独立的电源轨,确保处理器、内存、传感器等元器件获得合适的电压。这对于行动设备、车用电子、FPGA设计至关重要。

此外,PMIC也可进行低功耗与能效管理,具备动态电压调整(Dynamic Voltage Scaling, DVS)和负载管理功能,可根据系统负载调整功耗,提升电池续航力。例如智能手机使用PMIC控制处理器与显示器的供电,以降低功耗。物联网(IoT)设备也可通过PMIC进入“超低功耗模式”,延长电池寿命。

PMIC也可执行电源监控与保护,以防止电源异常导致系统故障或损坏,像是过压保护(OVP)可防止电压过高烧毁电路,欠压保护(UVP)可确保供应的电压不低于最低需求,过流保护(OCP)可避免过大电流导致芯片过热或损坏,短路保护(SCP)可防止短路情况导致系统崩溃,过温保护(OTP)可确保芯片温度不超过安全范围。

PMIC可执行电池管理(Battery Management System, BMS),在便携设备、电动车(EV)、UPS等应用中可负责充放电管理,进行电池健康状态监测(如剩余容量、温度检测),以及多电池串并联均衡管理。

PMIC具有高集成度,能将多个电源管理功能集成于一颗IC,可减少元器件数量与PCB体积,并可提高效率,采用开关式稳压(Switching Regulators)的PMIC可提供更高转换效率,减少热损耗。PMIC支持低功耗设计,适用于移动设备与物联网应用,延长电池续航力,并可简化设计,比起使用离散功率元器件,PMIC提供即插即用的电源管理方案,可加速产品开发,PMIC还可提升可靠性,内置多种监测与保护机制,确保设备稳定运作。

不过,PMIC也面临着许多挑战,像是成本较高,相比离散式电源管理方案,PMIC的开发与制造成本较高,且其弹性较低,定制化程度有限,难以完全符合特定应用需求,加上会造成设计复杂度增加,需要考虑不同电压轨之间的协同运作,以避免干扰与稳定性问题。

目前市面上主要的PMIC供应商与产品包括德州仪器(TI)的TPS、LM系列,安森美(onsemi)的NCP、FAN系列,意法半导体(STMicroelectronics)的STPMIC、LDO,以及恩智浦(NXP)的PF系列、英飞凌(Infineon)的OPTIREG™系列、Dialog Semiconductor(Renesas)的DA系列等。

PMIC在电源应用中扮演电源转换、负载管理、功率消耗优化、电池管理与保护的重要角色。随着物联网、电动车、工业4.0与AI计算的发展,高效与低功耗的PMIC设计将成为关键趋势。


元器件类型 产品特性 优点 缺点 应用领域
MOSFET 主要为电压控制开关,结构简单,快速开关,低导通电阻。 - 开关速度快,高频应用效果好。
- 高效能,低导通损耗。
- 高压下可能导致较大的开关损耗。
- 需要额外的驱动电路。
- 开关模式电源(SMPS)
- DC-DC转换器
- 电动车驱动系统
IGBT 结合MOSFET和BJT特性,适用于中高电压应用。 - 大电流处理能力,低导通损耗。
- 高耐压,适用于高功率应用。
- 开关速度较慢,不适合高频应用。
- 反向恢复时间较长。
- 工业电机驱动
- 电动车逆变器
- 可再生能源逆变器
二极管 单向导通元器件,常见类型包括整流二极管、肖特基二极管等。 - 结构简单,成本低。
- 导通损耗低(肖特基)。
- 反向恢复时间长(对某些二极管)。
- 肖特基二极管耐电压较低。
- 开关电源整流
- 功率因子修正(PFC)
- 太阳能逆变器
电感 储能元器件,常用于滤波、能量存储和电流调节。 - 提供稳定电流,平滑脉动。
- 可用于高频滤波。
- 体积较大,可能会产生磁场干扰。
- 成本较高。
- DC-DC转换器
- 电力滤波器
- 电机驱动系统
电容 储能元器件,通常用于滤波、稳压、过滤噪声等。 - 快速响应,抑制高频噪声。
- 容量大,支持高压应用(薄膜电容)。
- 需要定期更换(电解电容)。
- 体积较大(薄膜电容)。
- 开关电源滤波
- 功率因子修正(PFC)
- 电机驱动

结语

离散功率元器件在电源管理、信号处理与电能转换等应用中扮演着不可或缺的角色。MOSFET和IGBT为高效能开关提供了核心技术,二极管则在整流与保护电路中发挥作用,而电感、电容与电阻则负责滤波、储能与稳定电压。这些元器件共同构成了现代电子与电力系统的基础,使得电动车(EV)、工业自动化、可再生能源与智能设备能够实现更高效、更稳定的运行。

随着宽带隙半导体技术(如SiC和GaN)的发展,功率元器件的性能正在持续提升,使得系统能够在更高频、更高效与更小体积下运作。了解这些元器件的特性与应用,将有助于工程师与设计者选择最佳的解决方案,推动电力电子技术迈向更高效、更环保的未来。

除了本文所介绍的离散功率元器件与PMIC特性之外,我们还将为您介绍电源拓扑结构、电源电路的设计技巧等电源技术的详细解析,请持续关注。

为协助您快速了解电源设计的解决方案与相关技术,DigiKey特别在以下的网页介绍了主要的电力电子拓扑、离散功率元器件、电源管理芯片(PMIC)、电源供应器与热管理解决方案,欢迎点击观看电源技术的相关网页介绍。


更多相关技术前沿与精选内容

  • 如何寻找 BJT、MOSFET 和 IGBT 晶体管的替代物料
  • IGBT类型介绍:PT、NPT、FS,以及电力电子趋势
  • PIN 二极管 - 他们能处理多少功率?
  • 二极管正向电压的重要性
  • 电感特性:为什么朝向没那么重要
  • 为何电容标记为 mFd 或 MFD ,但我只能找到μF电容值?
  • 在SoC电源设计中如何选择PMIC,是选择PMIC还是以DC-DC来设计?
  • 理想二极管:电源管理的更智能解决方案
  • 免责声明:各个作者和/或论坛参与者在本网站发表的观点、看法和意见不代表 DigiKey 的观点、看法和意见,也不代表 DigiKey 官方政策。

    精选产品

    图片制造商零件编号描述可供货数量价格查看详情
    IGBT 600V 40A TO-220STGP19NC60HDIGBT 600V 40A TO-22014246 - 立即发货$31.76查看详情
    DIODE STANDARD 3000V 200MA DO41R3000FGP-TPDIODE STANDARD 3000V 200MA DO415000 - 立即发货$11.91查看详情
    IGBT TRENCH FS 1200V 80A TO247-3IGW40N120H3FKSA1IGBT TRENCH FS 1200V 80A TO247-31380 - 立即发货$61.20查看详情
    IGBT 480V 51A TO-263ISL9V5045S3ST-F085IGBT 480V 51A TO-2632415 - 立即发货$50.45查看详情
    TRANS NPN 40V 0.2A SOT23-3MMBT3904LT1GTRANS NPN 40V 0.2A SOT23-31505344 - 立即发货$1.16查看详情
    TRANS NPN 45V 0.1A SOT-523BC847BT-7-FTRANS NPN 45V 0.1A SOT-523545 - 立即发货$1.74查看详情
    TRANS PREBIAS 1NPN 1PNP SOT-363MUN5314DW1T1GTRANS PREBIAS 1NPN 1PNP SOT-36318192 - 立即发货$2.15查看详情
    TRANS 2NPN 45V 100MA SOT-563BC847CDXV6T1GTRANS 2NPN 45V 100MA SOT-56327386 - 立即发货$2.15查看详情
    TRANS PNP 80V 0.5A SOT23-3MMBTA56LT1GTRANS PNP 80V 0.5A SOT23-396804 - 立即发货$1.41查看详情
    FIXED IND 1UH 3.1A 52 MOHM SMDWIP252010S-1R0MLDGFIXED IND 1UH 3.1A 52 MOHM SMD13421 - 立即发货$0.83查看详情
    FIXED IND 2.2UH 2.1A 110 MOHMWIP252010S-2R2MLDGFIXED IND 2.2UH 2.1A 110 MOHM6928 - 立即发货$0.83查看详情
    CAP CER 0.1UF 16V X7S 0201GRM033C71C104KE14DCAP CER 0.1UF 16V X7S 02010 - 立即发货$0.83查看详情
    CAP CER 1UF 6.3V X7R 0402GRM155R70J105KA12DCAP CER 1UF 6.3V X7R 04023711417 - 立即发货$0.83查看详情
    CAP CER 47PF 50V C0G/NP0 0402CL05C470JB5NNNCCAP CER 47PF 50V C0G/NP0 04021180043 - 立即发货$0.83查看详情
    DIODE SCHOTTKY 45V 750MA PGSC792BAS5202VH6327XTSA1DIODE SCHOTTKY 45V 750MA PGSC792711730 - 立即发货$5.29查看详情
    DIODE SCHOTTKY 30V 1A SOD123MBR130T1GDIODE SCHOTTKY 30V 1A SOD1230 - 立即发货$2.73查看详情
    DIODE SCHOTTKY 30V 500MA SOD123MBR0530T1GDIODE SCHOTTKY 30V 500MA SOD1230 - 立即发货$2.56查看详情
    DIODE ARRAY GP 70V 200MA SOT23-3BAW56LT1GDIODE ARRAY GP 70V 200MA SOT23-3356071 - 立即发货$0.99查看详情
    DIODE SCHOTTKY 40V 1A DSN1006-2PMEG4010AESBYLDIODE SCHOTTKY 40V 1A DSN1006-20 - 立即发货$2.73查看详情

    关于此作者

    DigiKey Editor