digital.auto E/E 入门套件
SDV 应用的最佳原型设计、测试和开发方法
E/E 入门套件由 Bosch、ETAS、Arduino 和 DigiKey 联合开发,是一款专为软件定义汽车 (SDV) 原型设计和测试而打造的全功能电气/电子 (E/E) 系统,通过预集成系统架构,开发人员可以立即开始构建 SDV 应用,而且无需担心低级集成。
关于 digital.auto
digital.auto 是一个致力于推动软件定义汽车 (SDV) 未来的开放式协作计划。通过构建供应商中立、跨技术的平台,digital.auto 驱动 OEM、件供应商与软件开发者的无缝协作,加速 SDV 技术的开发和创新。
E/E 入门套件:架构
E/E 入门套件提供模块化的可扩展 SDV 架构,具有中央计算单元和分布式区域控制器。该架构支持跨多个车辆区域的实时通信,为 SDV 应用提供原型级开发平台。
点击放大系统组件
E/E 入门套件包括:
- Arduino Portenta X8(中央计算)
- 两个 Arduino H7(区域控制器)
- 高速实时互连,实现同步控制
- 用于 SDV 中间件集成的预配置网络栈
每个组件都预先集成,因此开发人员可以专注应用逻辑而不是低级硬件设置。
SDV 中间件
E/E 入门套件配有全集成的 SDV 中间件栈,可实现:
- 标准化车辆数据抽象
- 推动快速应用开发的硬件抽象
- 与其他 SDV 生态系统组件之间的无缝互操作
这确保了即插即用的开发体验,降低了跨平台 SDV 原型设计的复杂性。
SDV 应用样例
E/E 入门套件包括一个 SDV 应用样例,其中展示了:
- 两个区域之间精确到毫秒级的实时控制
- 与 SDV 中间件无缝集成
- 端到端 SDV 软件开发工作流程
该样例可作为参考,供开发人员根据自己的 SDV 用例进行快速调整和扩展。
主要优点
- 预集成系统——跳过硬件设置,专注于开发
- 随时可用的 SDV 中间件——无需自定义集成
- 支持实时应用——跨区域毫秒级精度
- 兼容 digital.auto Playground——测试并验证 SDV 用例
- 开放式生态系统协作——与 Bosch、ETAS、Arduino 和 DigiKey 共同开发
- 非常适合原型设计和教学——支持 SDV101 培训模块
为什么选择 digital.auto E/E 入门套件?
不同于传统的 E/E 测试系统,digital.auto E/E 入门套件专为现代 SDV 开发而设计,实现了:
- 开箱即用——无需复杂的设置
- 直接兼容行业标准 SDV 中间件
- 无缝扩展至 digital.auto 生态系统
- 强大的行业支持确保未来的可扩展性
对于希望加速 SDV 创新的开发人员、研究人员和 OEM 来说,此入门套件是获得一手经验的最快方式。
入门
1: 从 DigiKey 订购 E/E 入门套件
2:使用预配置软件,在几分钟内完成系统设置
3:开始使用样例应用和中间件开发 SDV 应用
4:探索 digital.auto 高级原型开发环境
使用 digital.auto E/E 入门套件加入 SDV 革命!
准备好开始了吗?持续关注官方发布或者立即注册抢先体验。