Spartan 边缘加速板

目标用户
- 教授
- DIY 工程师
- 创客
- FPGA 开发人员
- 学生
Spartan Edge 加速器板(简称 SEA 板)是一款轻量级 FPGA 开发板,它基于 Xilinx Spartan-7 芯片,遵循 Arduino 扩展板外形。因此,您可以将其作为 Arduino 扩展板来驱动 LCD 和摄像头,或作为独立的 FPGA 开发板。此外,借助板载 ESP32 芯片,SEA 板还可以让您的 Arduino 具有 WiFi 和蓝牙功能。
Spartan-7 Xilinx FPGA 系列中最新、性价比最高的 FPGA 芯片,提供一流的每瓦性能。最重要的是,我们为 Arduino 提供了完整的 FPGA API,这意味着 Arduino 用户无需了解 FPGA 即可使用 FPGA 功能。该板将在许多方面扩展 Arduino 的功能,例如简单的图像处理和计算机视觉应用、信号加解密以及信号采样与处理。
- 特性
- 规格和板外设
- 入门和参考设计
特性
- 集成 mipi、mini HDMI 接口
- 支持 Raspberry Pi 摄像头 v1.0 (OV5640)
- 最大支持 30fps 图像传输
- ESP32 实现物联网 WiFi 和蓝牙
- 支持 AWS、Azure 等云服务
- 支持软件加密算法
- 20 个用户自定义扩展 I/O 口(独立模式)
- 10 个用户自定义扩展 I/O 口(Arduino 扩展板模式)
- 适用于 Arduino 的完整 FPGA API
- 8 位 ADC 和 DAC
- 6 轴加速计和陀螺仪
- 2 个用户 RGB LED 和按钮
- Arduino 扩展板模式
- FPGA 独立模式
应用
- MIPI 摄像头输入和 HDMI 输出 Vivado 工程
- 板载 LED、DIP 开关、ADC 和 DAC 参考案例
- 板载陀螺仪案例
- 为 Arduino 提供 GPIO/UART/ADC/DAC/RGB-LED 扩展
- 信号发生器案例(需要 Arduino 配置)
- ESP32 控制信号发生器案例
- 使用 AWS GreenGrass 物联网平台案例
- 颜色识别和物体跟踪案例
- 图形识别案例(三角形、圆形、方形识别)
- 数字字符识别案例
- AES 加解密算法在 FPGA 上的实现
- PID 算法在 FPGA 上的实现

FPGA 规格
注意
SEA 扩展板的 IO 电压是 5V,FPGA 的 IO 电压是 3.3V,所以我们做了一个分压器,使 IO 电压兼容。SAM D21 系列的 3.3V IO 电压分压后会低于 3.3V,不足以驱动 FPGA 的 IO。因此,目前 SEA 开发板只支持 5V IO Arduino 板,如 Arduino UNO 和 Seeeduino V4.2。
| FPGA 芯片 | Spartan-7 XC7S15 | 逻辑单元 | 12,800 |
|---|---|---|---|
| Slics | 2000 | CLB 触发器 | 16,0000 |
| 最大分布式内存 (Kb) | 150 | 带 ECC 的 BRAM/FIFO(每个 36 kb) | 10 |
| 总 BRAM (Kb) | 360 | 时钟管理块(1 MMCM + 1 PLL) | 2 |
| DSP 切片 | 20 | 无线芯片 | Espressif ESP32-D0WDQ6 |
| WiFi | 802.11 b/g/n 2.4GHz | 蓝牙 | 带 BLE 的蓝牙 4.1 |
| 视频 | Mini HDMI x 1 | 摄像头 | CSI/MIPI 接口 x1(兼容 Raspberry Pi Camera V1 - OV5640) |
| SD 卡 | Micro SD/TF 卡插槽 x1 | FPGA GPIO | 10 针排针 (IO9~IO0) |
| Arduino GPIO | 32 针排针(Arduino 外形尺寸) | Grove | Grove 连接器 x2 (I2C/D2) |
| LED | 单色 LED x2 | 按钮 | 开机 x1 |
| 复位 x1 | |||
| RGB LED x2 | FPGA 复位 x1 | ||
| 用户 x2 | |||
| 开关 | 电源模式开关 x1 | 工作电压 | 5V |
| 5 通道 DIP 开关 x1 | |||
| IO 电压 | 5V | 电源模式 | USB Type-C 5V |
| 输入电压 8~17V | |||
| Arduino Micro USB 5V | |||
| ADC | 8 位 ADC1173 | 加速度计和陀螺仪 | 6 轴 LSM6DS3TR |
SEA 板外围设备说明和位置
| 1 | FPGA : XC7S15-1FTGB196C | 11 | DIP 开关 | 19 | FPGA JTAG 下载接口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | WiFi/蓝牙:ESP32-D0WDQ6 | K1-K4 用户开关 | 20 | Grove 连接器 : 1x I2C; 1x D2&D3 | |
| K5 开关 FPGA 编程模式 | |||||
| 3 | 6 轴加速计和陀螺仪:LSM6DS3TR | ->>>> JTAG : 使用 Xilinx 官方编程工具 | 21 | 陶瓷片式天线 | |
| ->>>> 从设备:使用 ESP32 对 FPGA 进行编程 | |||||
| 4 | DAC : DAC7311IDCKR | 12 | ESP32 按键:开机和 RST | 22 | ADC : ADC1173 |
| 5 | 降压-DCDC : TPS62130 | 13 | FPGA 按钮 :USER1 USER2 FPGA_RST | 23 | SPI 闪存:W25Q32JVZPIG |
| 6 | USB 转 UART : CP2102-GMR | 14 | 用户 LED:L1/L2/RGB1/RGB2 | 24 | 模拟开关:DG2788A |
| PWR : 开机 | |||||
| FPGA_DONE : 用 esp32 对 FPGA 进行编程后点亮。 | |||||
| 7 | USB:Type-C | 15 | 电源开关: | 25 | LDO : XC6221B102MR |
| USB->由 USB Type-C 供电 (5V DC) | |||||
| 5V-> 由 VIN 引脚供电 (8~17V DC) | |||||
| 8 | Mini HDMI | 16 | 电源模式: | 26 | LDO : RT9013-18GB |
| OFF->隔离 Arduino 和扩展板的电源 | |||||
| ON->连接 Arduino 和扩展板的电源 | |||||
| 9 | CSI 接口:MIPI 摄像头(兼容 Raspberry Pi Camera V1 - OV5640) | 17 | DAC 输出和 ADC 输入接头 | 27 | LDO : CJ1117-3V3 |
| 10 | Arduino 接头:与 Arduino UNO 兼容 | 18 | FPGA IO : IO9~IO0 | 28 | SD 卡槽:Micro SD/TF 卡 |



以下说明文档将指导您完成使用 Xilinx 的 Vivado 2019.2 软件在 SEA 板上创建 FPGA 设计的过程。
Spartan 边缘加速板开发手册 - FPGA 部分
Spartan 边缘加速板开发手册 - 实验部分
Spartan 边缘加速板开发手册 - ESP32 部分

汤勇明,研究员;SID、IEEE、中国真空学会会员,东南大学教师教学发展中心主任。常年从事电子科学与技术专业一线课程教学;主编《搭建你的数字积木》教材一部;翻译译著1部;创建和牵头组织东南大学PLD设计竞赛和全国大学生FPGA创新设计竞赛;获国家教学成果二等奖、江苏省教学特等奖、一等奖、二等奖各1项。

邸志雄,博士,西南交通大学信息科学与技术学院电子工程系副系主任。2014年毕业于西安电子科技大学微电子学与固体电子学专业,研究方向为高性能图像压缩VLSI硬件系统设计、数字集成电路布局布线算法、FPGA智能硬件设计。发表多篇SCI/EI检索论文,授权中国发明专利十余项。担任2020年 CCF-DAC 会议分论坛主席,多次担任中国研究生电子设计大赛、中国研究生创“芯”大赛、全国大学生FPGA创新设计竞赛等学科竞赛总决赛评审。