DigiKey 推出《超越医疗科技》视频系列的第一季
新视频系列探索医疗设备的发展前景
美国 , 明尼苏达州 , 锡夫里弗福尔斯市 - 2023 年 10 月 25 日
全球供应品类丰富、发货快速的现货技术元器件和自动化产品领先商业分销商 DigiKey 日前宣布推出《超越医疗科技》 新视频系列。
DigiKey 与 NXP Semiconductors 和 RECOM Power 共同推出《超越医疗科技》新视频系列。
由 NXP Semiconductors 和 RECOM Power 赞助的三集视频系列深入探讨了医疗设备的不断演变以及如何更快、更精准地进行诊断和治疗。从可穿戴设备到沉浸式技术和 AI 辅助创新,该系列视频探索医疗技术将如何创造寿命更长,生活更美满的可能。
DigiKey 无线和物联网供应商业务开发经理 Josh Mickolio 称:“随着医疗保健需求和技术的快速发展,DigiKey 自豪能够为所需的技术发展提供支持。医疗技术的进步将使医疗保健的方方面面得以增强,并最终让人们的寿命延长和为人们带来更美满的生活”。
RECOM power 的总裁 Chris Wolf 表示:“我们的电源在使尖端医疗设备良好运行、确保精度和可靠性方面发挥着关键作用。在RECOM,我们以为医疗技术的进步做出贡献而自豪,我们始终致力于为一个更健康、更互联的世界提供助力”。
NXP Semiconductors 全球销售业务高级副总裁 Luca Difalco 称:“医疗科技领域的一个重要变化是护理的‘级别’发生了改变,原因是现在家庭医疗保健的需求越来越高。我们的技术能够实现健康监测和诊断的大众化,同时有助于确保数据和设备的安全性。NXP® 能够提供高质量、长寿命产品以及广泛的产品组合,因而确定了其助力医疗技术行业发展的地位”。
该三集系列视频的第一集《全面健康管理》现已在 DigiKey 的网站上发布,它深入探讨了技术辅助个人保健和病人护理方面的演变过程。个人保健技术不再只限于数数走路的步数。新一代病人护理和个性化医疗设备正在运用最新的技术提供更好的病人使用体验,并能够更全面地掌握日常健康状况。
第二集视频《设计更好的健康产出》探讨了行业领导者在背后的创新情况。考虑到病人安全和保障极其重要,医疗设备工程师、设计师和供应链面临重大压力。
该系列视频第一季中的第三集,也是最后一集《治愈未来》探讨了一些正在研究下一次医疗技术突破的大人物。从 AI 辅助诊断到预测性分析,探讨当今的创新是如何帮助未来疾病的诊断和治疗的。
想了解更多有关该系列视频的详情,以及 DigiKey 是如何支持医疗科技领域快速演进的,请访问 DigiKey 网站。
关于 RECOM Power
RECOM Power 的总部位于奥地利,它是一家领先的电源制造商,在开发和制造尖端电源转换器方面拥有 40 多年的行业专业知识,包括标准和定制解决方案。在RECOM,他们以提供全方位的产品来满足全球客户群的多样化需求而自豪。这些产品涵盖 DC/DC 转换器、AC/DC 电源和大量的开关稳压器。立足于追求卓越的承诺,RECOM 依托其数十年积累的经验和对创新的执着追求,将始终如一的质量和可信赖的形象放在首要位置。
关于 DigiKey
DigiKey 总部位于美国明尼苏达州锡夫里弗福尔斯市,是全球电子元器件和自动化产品前沿商业分销领域公认的领航者和持续创新者。我们通过分销来自 2,900 多家优质品牌制造商的 1,530 多万种元器件获得了强大的技术优势,并凭借行业领先的产品存货广度和深度以及立即发货的能力,确立了我们在分销领域的领导地位。DigiKey 还为工程师、设计师、创建者和采购专业人员提供丰富的数字解决方案、无障碍互动和工具支持,以帮助他们提升工作效率。如需了解更多信息,请访问 www.digikey.cn 并关注我们的微信、微博、腾讯视频和 BiliBili 账号。
- 新闻联系人
- Wai-Chun Chen
- +65 9746 0373
- waichun.chen@gmail.com