电位器在带载时为何呈现非线性(PLC 与微控制器输入):引言

线性电位器的定义是其电阻与旋转角度之间呈线性关系。我们利用这一关系来“调节”出所需的电压。例如,若在电位器两端施加 10 VDC 电压,当电位器处于中间位置时,我们期望输出电压为 5 VDC。

这很合理。

然而,当器件设定在 5 的位置时,若测得输出电压仅为 4 VDC,我们将大失所望。要理解其原因,我们需要扩展到系统层面,重点关注电路负载效应。

本工程简报探讨了理想电位器与实际应用电位器之间的非线性关系。所述内容同样适用于微控制器和可编程逻辑控制器(PLC)。事实上,该原理可推广至任何因传感电路负载而受影响的各种实际器件,包括电位器和模拟传感器。

我们运用包括戴维南定理在内的基本电路技术来探讨该应用。

请务必关注本系列的第二部分,其中我们将探讨查找表校正方法。此外,第三部分将介绍如何连接并为电位器供电。


本文是 DigiKey 工业自动化现场指南的一部分

位置 :理解它 → 应用理论
难度:seedling: 学生 — 难度等级说明
最后更新 :2026 年 3 月 9 日


1:Schneider Electric XB4BD912R10K 电位器及其集成指示环设定在 8.5 的照片。

电位器的戴维南模型

戴维南定理指出,像我们这种“简单”的电位器电路可以用一个理想电压源串联一个电阻来表示。我们应用此模型时须知,每个旋转位置都对应唯一的戴维南电压和戴维南电阻。

图 2 展示了一个示例:一个由 10 VDC 电源驱动的 10 kΩ 电位器被设定在其半程位置(50% 旋转)。其等效电路建模为一个理想的 5 VDC 电压源串联一个 2.5 kΩ 电阻。针对不同位置也可构建类似的模型。例如,当设定在 80% 位置时,所得电路为一个理想的 8 VDC 电压源串联一个 1.6 kΩ 电阻。请注意,我们计算该电路的戴维南电阻为 2 kΩ 与 8 kΩ 的并联值。

随着分析深入,我们观察到戴维南电压呈线性变化,而戴维南电阻则呈现抛物线响应。其在 50% 处达到峰值,在 0% 和 100% 位置为零。

2 :10 VDC 电源与设置为中点位置的 10 kΩ电位器的戴维南等效电路。

外部负载

借助戴维南电路简化方法,我们现在可以使用 PLC 的输入电阻对电路进行加载。本例中,我们将使用如图 3 所示的Crouzet Millenium Slim 88983902 PLC。仔细查阅数据手册可知,该 PLC 的输入阻抗为 11.7 kΩ。这对于具有兼用于模拟或数字信号的双用途输入的 PLC 而言是典型的。请注意,配备专用模拟输入的 PLC 通常具有更高的输入阻抗。然而,本说明中所述的误差模式仍然成立——这只是程度问题,而非性质问题。

3 :安装在Phase Dock 训练器上的Crouzet PLC图像。开关板上可见22 mm Schneider电位器。

电路负载(分压器)问题如图 4 所示。在上部区域可以看到,我们处于 50% 位置的戴维南电路已被负载拉低至 4.12 VDC。同样,我们的 80% 位置电路(理想源电压为 8 VDC)被负载拉低至 7.04 VDC。

图 4 :10 kΩ电位器在连接 11.7 kΩPLC 负载时的计算结果。计算包括 50% 和 80% 旋转位置,两者均显示出与预期值的显著偏差。

电压误差(戴维南理想电压与 ADC 测量电压之差)并非线性,如图 5 所示。相反,我们看到当电位器设置为 0% 或 100% 时测量值理想,而在约 70% 处出现峰值。

鉴于电位器的抛物线型电阻曲线,我们或许曾预期该图形是对称的。然而,我们忽略了戴维南电压会随旋转角度增加而增大。较高的电压自然会导致更大的误差。因此,我们的抛物线曲线向右偏移。

5 :电压误差作为电位器旋转位置的函数。

实验验证

我们可以通过观察电位器在连接和断开 PLC 时的电压,快速验证这些数值。将电位器设置为 50% 时,测得电压为 4.1 VDC。当断开 PLC 及其 11.7 kΩ 电阻使电路空载时,该电压变为 5.0 VDC。

电路负载的影响

电路负载问题的本质在于期望与实际不符。我们可能曾预期当电位器设置为 50% 时,输出应为 5.0 VDC。实际上,PLC 读取的电压为 4.12 VDC,这是一个显著的电压误差。

归根结底,电位器的电压输出将与其校准刻度不一致。

电路负载的解决方案

有几种方法可以缓解此负载问题,包括:

  • 采取务实态度,接受现状,因为并非所有系统都要求完美的内部一致性。尽管存在线性误差,该系统仍具有响应性,并能提供可靠且可重复的用户控制。在维护方面可能存在一些不利因素。未来的技术人员可能会对线性度差异提出疑问。此外,如果将电位器更换为不同阻值的器件,用户的读数可能会发生变化。

  • 使用阻值较低的电位器。这将减小但无法完全消除误差幅度。例如,使用 1 kΩ 的电位器可将误差大致降低约 10 倍。虽然这种方法有效,但我们很快就会遇到限制,因为更低的电阻值会导致更高的电流耗散。

  • 使用具有更高输入电阻的 PLC。配备专用 100 kΩ 输入电阻的 PLC 将带来显著改善。然而,仍会存在少量误差。

  • 在电位器与 PLC 之间加装外部放大器。这可能不可取,因为它会使系统复杂化、增加成本,并可能提高故障率。

  • 使用方程进行补偿。由于 PLC 的输入阻抗是固定的,我们可以利用方程对结果进行线性化处理。

  • 使用查找表可提供与方程类似的功能。

  • 可以取消电位器,改用带按钮的显示屏,甚至旋转编码器。遗憾的是,这些解决方案可能会舍弃旋转电位器所具备的理想人机交互特性。

结语

“简单”的电位器其实并不简单。实际电路会对电位器施加负载,导致校准后的刻度标记与实测电压之间出现偏差。有多种解决方案可供选择,包括保持简单并接受非线性、采用浮点计算校正非线性,甚至寻求替代方案(如人机界面)。每种方案各有优劣。

如果您觉得本文有用,请点赞支持。如有遗漏内容或您发现了更优解决方案,敬请告知我们。

:books: 继续探索工业控制系统

如果本文对您有所帮助,您或许还想了解以下内容:

:world_map: DigiKey 导航

:japanese_symbol_for_beginner: 相关基础文章