PLC电位器线性之谜:(第二部分)查找表解决方案

查找表提供了一种便捷的方式将一个域映射到另一个域。它们特别适用于“矫正”非线性系统。例如,考虑本系列的第一部分。它描述了当10 kΩ电位器受到Crouzet Millenium Slim的11.7 kΩ输入阻抗负载时的非线性响应。这是一个微妙的问题,电位器的物理标记与系统测量的电压不一致。

请务必阅读第三部分,了解如何连接和供电电位器。

1 :安装在Phase Dock训练器上的Crouzet PLC图像。22毫米的施耐德电位器在开关板上可见。

技术提示 :查找表和方程都是用于线性化系统的有效方法。查找表在准确性方面可能略有优势。从维护角度来看,它也可能略有优势,因为人们可能认为它是更简单的解决方案。无论哪种方式,设计者必须理解数据并记录设计。

理解非线性数据

线性化系统的第一步是理解数据。本文对该问题进行了简要介绍。它通过戴维南等效电压和电阻的视角聚焦,这些参数随着电位器位置的变化而变化。

前一篇文章假设电阻随旋转位置线性变化。虽然这对于所选的施耐德电气XB4BD912R10K电位器是正确的,但它并不完整。为了理解,我们必须更深入地观察,并认识到施耐德部件采用了Vishay P11S系列电位器。

图2中的绿线突出了Vishay数据表中线性锥度电位器的实际响应。我们观察到,当电位器在其300度旋转中移动270度时,电阻是一个线性函数。在前15度或后15度的行程中存在一个死区,电阻不发生变化。

2 :绿线表示线性电位器的实际响应,而红线显示了我们错误的全程假设。

一个典型的错误是假设电阻在整个300度的行程中线性变化,如红线所示。与真实的绿线相比,这是一个显著的误差。我们看到线条在电位器中点处相交(零误差)。随着向两端靠近,误差逐渐增大。最终我们遇到了与前文所述的相同问题。具体表现为电位器刻度与极端位置实测电压不匹配。

电子表格来救场。

如第一部分所述,可通过戴维南等效电路计算确定电位器输出电压,同时考虑PLC的负载效应。由此得到图2中显示错误的红色曲线。

将数据校正至正确的绿色曲线并不复杂:识别电位器死区边界,通过将0%-100%量程调整为5%-95%旋转量程来重新映射。图3所示电子表格中包含具体示例。

下载链接:

Table.xlsx (39.8 KB)

3 :用于构建查找表的电子表格局部。

技术提示 :该电子表格专为Crouzet PLC的整数运算设计。物理0-10VDC输入被映射为1-1000的数值表示。这种十的幂次缩放技术可在不使用浮点数的情况下保持分辨率。

如何使用查找表?

该电子表格用于预测给定电位器位置时PLC的测量值。例如:将10kΩ电位器置于50%位置时,产生4.12VDC物理电压,在PLC内按比例放大为412。

使用查找表时需逆向操作。本例中,数值412被映射回500。最终实现PLC将5%-95%物理旋转正确映射为1-1000的比例值。注意该缩放系数用于避免依赖浮点数。输入输出表列位于图3右侧。

4 :Crouzet PLC典型程序(带文本连接的功能块)。输入值按0-1000缩放后,通过左下角所示的Y=F(X)功能块进行线性化处理。

技术提示 :图4左下角所示的Crouzet Y=F(X)传递函数块等查找表无需包含全部1000个数值。相反,它们使用表格中最接近的两个值进行线性插值。在此示例中,100行足以覆盖整个0到1000的比例范围。

实证验证

PLC编程完成后,我们可以通过设置电位器并验证PLC来确认查找表的有效性。系统响应良好,显示在1到9的刻度设置上有很好的匹配。最低和最高刻度设置上的误差是电位器构造的自然结果。

技术提示 :零点附近的误差可能对您的应用不利。虽然不是理想的解决方案,但我们可以物理上将电位器移动到超出刻度的1到9位置。然后,PLC可以“减去1”,将新的零点设在之前刻度1的位置。这个实用的解决方案假设我们不需要达到刻度10的位置。

最后的思考

线性电位器看起来像是工业控制系统中如此简单的应用。现在我们已经深入探讨了两篇文章,发现它其实非常具有欺骗性。敬请关注,我们将探讨如何在24 VDC系统中适应PLC的10 VDC输入。

期待继续交流。请在下面的空白处留下您的意见和问题。

请务必阅读第三部分,了解如何连接和供电电位器。

相关信息

请点击以下链接获取相关和有用的信息:
DigiKey的产品选择指南