断路器内部有什么?热磁脱扣机制简介

本工程简报将剖析图1所示Phoenix Contact型号1019972断路器的内部构造。这款微型断路器属于Phoenix Contact TMC 7系列,该系列包含1A至63A的单相和三相断路器。所示断路器额定电压最高277V交流或60V直流。该断路器被纳入DigiKey PLC培训套件

1 :两款Phoenix Contact TMC 71C 01A断路器并置图。其中一台已拆解以展示内部结构。

技术提示 :断路器设计需符合特定应用场景的规范要求。作为工程师,我们必须确保设计符合所有适用的安全法规。例如,所示断路器符合UL 1077标准。若分支电路需要UL 489断路器时使用TMC 7断路器,不仅不当且可能引发危险。此类情况下应选用Phoenix Contact TMC 8断路器。TMC 7与TMC 8易于区分,TMC 8壳体更大且带有延伸至螺丝端子连接件外的隔离片。这些"散热鳍片"增加了相间电弧的爬电距离,从而为分支电路提供额外保护。

电流如何检测?

电流检测与响应是所有断路器的核心功能。电流检测可通过多种方式实现。直接法能提供电流实际值,间接法则提供与电流成比例的响应信号。

例如我们可以:

  • 直接:测量低阻值分流电阻的压降。随后通过模拟比较器电路或微控制器触发电磁线圈使断路器脱扣。

  • 直接:在载流导线附近布置霍尔传感器。

  • 直接:采用环形电流互感器(CT)进行感应耦合测量。

  • 间接:使载流导线穿过电磁线圈。过载电流导致电磁铁芯移动。这会压动机械锁扣,使断路器跳闸。

  • 间接式:让电流通过缠绕在双金属片上的发热元件。过载电流使金属片弯曲,从而压动机械锁扣,导致断路器跳闸。

鉴于断路器种类繁多,我们可以合理推测每种方法都曾被采用过。但我们注意到菲尼克斯TMC7是低成本设备。它采用间接式设计,这种结构在小体积内具有可靠的运行记录,如图2所示。

技术提示 :电流互感器(CT)需小心操作以防触电。请注意CT输出端必须始终连接低阻值的负载电阻。若电阻缺失或导线断裂,CT端子将产生危险高压。

务必确保负载电阻正确安装以保安全。

2 :TMC7断路器内部元件标注图,包含电磁线圈、发热元件、触点及灭弧栅。

技术提示 :缺少侧盖支撑时,图2所示元件会轻微移位。且因缺乏整体支撑,断路器设置极为困难。隐藏在上部脱扣机构内的强力弹簧用于将触点推至断开位置。没有外壳时,组件极易从装配体中弹出。

断路器的热磁保护元件有哪些?

图2展示了TMC7断路器内部结构。我们重点关注热磁组件:

  • 热元件:图2右侧可见加热器的金属导线。加热器缠绕在双金属片上,白色绝缘材料将加热器与内部金属片隔离。图3为加热器的热成像图。

  • 磁元件:图2上部可见电磁线圈。仔细观察可发现电流经线圈从断路器触点(自右向左)流向输出端子。

两种情况下,过流都会引发机械动作。热力机制使双金属片弯曲,而磁性部件(螺线管)则推动柱塞伸出。这些机械运动随后推动机械弹簧加载机构,导致断路器跳闸。这根强力弹簧使触点尽可能快速地断开。

3 :断路器加热器在负载下的热成像图。

技术提示 :仔细观察图3可发现热反射现象。就像镜子里的脸一样,加热器后方闪亮的金属表面会形成反射。此外,该图像还展示了温度测量与发射率的常见问题。在此图像中,加热元件相对于底层白色绝缘材料显得温度较低。我们可以通过调整用于记录图像的Fluke Ti32热像仪内部设置来解决此问题。

热脱扣与磁脱扣有何区别?

热脱扣与磁脱扣的主要区别在于时间。相对而言,磁脱扣动作迅速,而热响应则较慢。这体现在如图4所示的脱扣曲线上。

这种慢响应体现在脱扣曲线左上角,灰色变化带随时间趋近无限大而渐近接近1安培。这意味着当通过1安培(有效值)稳态电流时,断路器不会跳闸。

另一个例子是,当断路器通过4安培电流时,加热器需要时间响应。根据图4估算,单个断路器将在1至10秒内跳闸。

机械脱扣时间常数在脱扣曲线底部可见。从该曲线可推断,螺线管触发脱扣机构及断路器断开触点需要10毫秒。超过此激活阈值后,响应时间基本不受电流影响,因为机制本身主导了响应时间。

4 :Phoenix Contact TMC 71C 01A断路器的脱扣曲线。

技术提示 :图4展示的是具有C型脱扣特性的断路器数据。这非常适合通用应用场景。B型断路器适用于敏感负载,而D型断路器更适合存在高浪涌或瞬时过载的负载。

灭弧

若不探讨电弧危害,任何断路器介绍都不完整。这是断路器一项未被充分认识的功能。通常,我们将断路器视为一个简单无害的"开关"。

绝非如此!

实际上,断路器经过巧妙设计,能在极端条件下断开电路。这里的"极端"特指与感性电源和负载相关的高故障电流。在任何情况下,断路器都必须检测并迅速断开其主触点。当感性电路元件试图维持电弧时,它必须立即动作。从某些方面看,这类似于处理继电器关断时的反激电压,但规模要大得多。

如果没有保护机制,这可能成为导致继电器爆裂的剧烈操作。这正是我们区分菲尼克斯TMC7与TMC8断路器系列的原因之一。每个系列都针对工业控制柜中不同能量等级设计,需满足特定安装位置的严格规范要求。

基于此,我们可以探讨灭弧室。

什么是灭弧室?

如图5所示,灭弧室(电弧腔)是菲尼克斯TMC7断路器内部最大最重的组件。其作用是对断路器内部形成的电弧进行分割瓦解。

电弧(等离子体)温度极高。一旦形成,它会通过空气传导——就像雅各布天梯那样,电弧始终处于运动状态,在自身产生的高热气流推动下不断寻找更低电阻的路径。

设想一个思想实验:如果将传统的V型雅各布天梯倒置会发生什么。正常向上的热浮力将不复存在。电弧会停留在倒V字形的顶端(狭窄端)。

带着这个雅各布天梯的图景,思考触点试图在感性负载下断开时的情况。电弧将在热浮力影响下持续增长。仔细观察图2,可以看到左侧触点上有个延伸的(弯曲)部分。电弧被这个弧形触角直接引导进入灭弧室。当电弧进入灭弧室后,由于带有众多金属板的灭弧室正好位于断路器输入输出触点之间,电弧便找到了电阻更低的路径。

电弧一旦进入灭弧室,就会被捕获。随即发生两个现象:首先,原本的大电弧被分解为多个自然分布在金属隔片间的小电弧。每个隔片吸收热量,从而削弱电弧能量。总体而言,这些更小、更冷的电弧比主触头间持续存在的原始电弧更容易熄灭。

5 TMC 7断路器灭弧栅组示意图。

结语

电气安全整体领域——尤其是断路器技术——构成了值得深入研究的广阔天地。本文探讨了工业控制柜中常见简易断路器的运作原理。商业建筑、工业环境及发电系统使用的大型断路器,都是基于这些基础概念发展而来。所有情况下,我们都面临同样挑战:必须在内部耗散能量累积到破坏断路器之前,迅速分断触头并熄灭电弧。

建议您下一步研读关于电弧闪光与爆炸的防护知识,掌握断路器灾难性爆炸时的安全最佳实践。

相关资料

请访问以下链接获取关联实用信息: