集成了分励脱扣器(Shunt Trip )的断路器简介

什么是集成了分励脱扣器(Shunt Trip )的断路器?

分励脱扣器(Shunt Trip )是一种可安装在断路器上的机电装置。这是一种辅助设备,可添加到,或集成在断路器本体中。当通电后,其内部类似电磁线圈的机构会被激活,从而触发断路器跳闸。

图 1 展示了一个典型示例,其中安装了分励脱扣器(Shunt Trip ) Phoenix Contact 2908222 的 Phoenix Contact TMC 71C 01A 辅助保护器的侧面。

需要说明的是,图 1 展示的是目前市面上最小的分励脱扣器(Shunt Trip )组合装置之一。与之相对的另一端,则是大型三相设备,例如图 2 中所示的 400A Siemens 3VA63405HL310AA0 ,图中还展示了 120 VAC 的 3VA99780BA22 分励脱扣器(Shunt Trip )模块。


图 1:侧面安装的分励脱扣器(Shunt Trip )与Phoenix Contact TMC 71C 辅助保护器的图片。断路器处于跳闸(断开)位置。红色标记表明分励脱扣器(Shunt Trip )已启动。

技术小贴士: 分励脱扣器(Shunt Trip )机构必须作为设备例行预防性维护的一部分进行测试。这能高度确保系统在需要时正常工作。

图 2:大型Siemens 断路器,及分励脱扣器(Shunt Trip )和欠压保护器模块的图片。

工业应用中集成了分励脱扣器(Shunt Trip )的断路器的优势

集成了分励脱扣器(Shunt Trip )的断路器可能是工厂安全系统的重要组成部分。其最大优势在于,集成了分励脱扣器(Shunt Trip )的断路器需要手动复位。这让技术人员有机会评估情况、与设备操作员沟通,并采取适当措施。

这种通过分励脱扣器(Shunt Trip )实现远程控制的断路器,其结构简洁。由于分励脱扣器(Shunt Trip )直接作用于断路器,因此它能够切断机器的满载电流。其采用独立且隔离的双线接口实现这一功能。分励脱扣器(Shunt Trip )有多种电压规格可供选择,以适配 24 VDC、120 VAC、208 VAC、277 VAC 和 480 VAC 等常见电压。

技术小贴士: 在考虑实际控制和安全理念时,我们必须认识到设备常规(受控)停止与紧急立即停止之间细微但重要的区别。在某些情况下,紧急停止会使主断路器跳闸;而在另一些情况下,紧急远程设备跳闸则更为合适。
本文不涉及风险分析和 UL 508A 规范合规性的内容。

工业应用中集成了分励脱扣器(Shunt Trip )的断路器的劣势

图 1 中所示的Phoenix Contact 断路器带有红色可见标记,用于指示分励脱扣器(Shunt Trip )已启动。但这种实用功能并非所有产品都具备。这可能会导致一些细微的模糊问题,因为很难区分Shunt Trip 和过电流故障跳闸。技术人员为排查根本原因可能会耗费大量故障排除时间。不过,这一问题可通过 PLC 检测和记录Shunt Trip 事件来缓解。

此外,大多数分励脱扣器(Shunt Trip )通过控制电压激活,触发断路器跳闸,因此它们容易受到断线故障的影响。

举一个相关例子,考虑由用于停止设备的按钮产生的抑制信号。在大多数情况下,这些按钮采用常闭触点接线,这样一来,断线会立即导致设备停机。这是一种典型的失效安全理念,即常见故障会导致设备停机。相比之下,我们绝不会将启动按钮接成常闭触点。

为符合这种失效安全逻辑,分励脱扣器(Shunt Trip )应设计为在失去控制信号时跳闸。这样可确保断线或控制电源丢失时能使机器停机。遗憾的是,这种默认跳闸安全机制并不常见。这可能是因为持续保持弹簧加载机构需要较高的功耗。

技术小贴士: 许多大型断路器都提供 “控制电压丢失时自动跳闸” 的失效安全选项。例如,前面提到的Siemens 断路器可选择配备 3VA99780BB24 欠压保护器。

Shunt Trip 电路可以自供电吗?

这里的 “自供电” 是指跳闸电压来自被跳闸的断路器本身。这是可行的,因为在Shunt Trip 电压消失之前,断路器应该已经接近跳闸(断开)状态。

然而,我们需要进行全面的风险评估,以确定这种操作是否合理且安全。我们再次陷入了设计理念的考量中。有一个指导原则是,机器在任何情况下的运行都应可预测且一致。

举一个反例,假设有一台设计不佳且分励脱扣器(Shunt Trip )集成不当的机器,再考虑以下一系列不幸事件:

  • 工厂失去市电供电。
  • 工厂的 750 千伏安备用发电机正在启动并稳定运行中。
  • 操作员按下紧急停止按钮,期望使机器的断路器跳闸。
  • 操作员复位紧急停止执行器。
  • 备用发电机断路器闭合,恢复工厂供电。
  • 设备突然启动,造成财产损失和人员伤害。

在这种情况下,欠压保护器可能比分励脱扣器(Shunt Trip )更合适,因为它能确保断路器在断电时跳闸。

集成了分励脱扣器(Shunt Trip )的断路器的常见问题

本节列出了在工业应用中使用集成了分励脱扣器(Shunt Trip )的断路器时可能遇到的问题。

电压不正确
分励脱扣器(Shunt Trip )适用于 24 VDC、120 VAC、208 VAC、277 VAC 和 480 VAC 等常见控制电压。维修技术人员必须核实分励脱扣器(Shunt Trip )附件的线圈电压。安装不当可能导致跳闸失败(因欠压)或Shunt Trip 线圈损坏。

在shunt电压仍施加时尝试复位
这个错误你只会犯一次!

如果shunt电源仍在施加,断路器会立即跳闸。这可能会令人吃惊,因为弹簧张力会突然释放,或者机构可能弹回手中。记住要用一只手操作,并将头转向远离断路器的方向,以将风险降至最低。

外部电源带来的危险
分励脱扣器(Shunt Trip )的电源可能来自控制箱外部。

在理想情况下,控制箱会有清晰的标识和颜色编码,以表明存在外部电源。但实际情况并非总是如此。因此,当控制箱处于暴露状态时,技术人员必须采取适当的预防措施。务必识别这种情况,并在 “上锁挂牌(LOTO)” 文件中正确标识设备分组。

控制电路的断线及其他损坏
这一危险值得再次强调。分励脱扣器(Shunt Trip )本身并非本质安全型。因此,定期测试设备至关重要。对于使用大型断路器的关键应用,欠压保护器可能是更合适的选择。

跳闸原因不明
很难区分Shunt Trip 紧急停止和过电流故障。这需要细心的技术人员去发现差异并采取适当措施。

线圈过热
Shunt Trip 是一个瞬时事件,仅需几分之一秒。如果分励脱扣器(Shunt Trip )是自供电的,该事件会非常短暂。但如果分励脱扣器(Shunt Trip )由外部供电,线圈可能会长时间通电,从而导致过热。例如,考虑操作员在周末长假前进行不当停机所造成的后果。务必核实设备数据表中的占空比建议。

最后:

分励脱扣器(Shunt Trip )与欠压保护器是断路器的有用配件。建议对工厂安全系统进行风险评估,决定是否采用这些组件。

更多断路器相关内容:

断路器浅谈