PCB设计要求:
1、输入电容就近放在芯片的输入 Vin 和功率的 PGND,减少寄生电感的存在,因为输入电流不连续,寄生电感引起的噪声对芯片的耐压以及逻辑单元造成不良影响 ,电容地端增加过孔,减少阻抗。
2、功率回路尽可能的短粗,保持较小的环路面积,较少噪声辐射。SW是噪声源,保证电流的同时保持尽量小的面积,远离敏感的易受干扰的位置。如,电感靠近 SW 引脚,远离反馈线。输出电容靠近电感,地端增加地过孔。
3、VCC 电容应就近放置在芯片的 VCC 管脚和芯片的信号地之间,尽量在一层,不要有过孔。
4、FB 是芯片最敏感位置,是最容易受干扰的部分,是引起系统不稳定的最常见原因 :
a. FB 电阻连接到 FB 管脚尽可能短,靠近 IC 放置,减少噪声的耦合;FB 下分压电阻通常接信号地 AGND;
b. 远离噪声源,SW 点,电感,二极管(非同步 buck);
c. FB 走线包地;电流负载的 FB 在负载远端取,反馈电容走线要就近取。
5、 BST 的电容走线尽量短,不要太细。
6、 芯片散热要按设计要求,尽量在底下增加过孔散热。
案例分享:
公司某个产品,出现烧坏pwm芯片或烧坏CPU的问题,通过排查发现有一路电源靠近板边,且极容易被工人用手碰到FB引脚物料,从而导致CPU或PWM芯片损坏,最终通过修改PCB解决了该问题:
FB反馈引脚未从电容后端取电,且FB走线靠近板边:
SW出现大小波,产生振荡,纹波大: