防静电和瞬态过压保护,虽然都是为了保护电子设备免受外部电压脉冲的损害,但它们有一些关键的区别:
- 静电放电(ESD)保护: 静电放电是由于物体间的电荷不平衡而产生的高电压瞬态脉冲,通常持续时间很短,在几百皮秒到几纳秒之间。 ESD 保护的目的是吸收和限制由静电放电引起的高电压脉冲,防止其损害敏感的电子元件。常用的 ESD 保护元件包括 TVS 二极管和低电容的 ESD 保护器件。
- 瞬态过压保护: 瞬态过压是指由于雷击、开关操作或其他原因引起的短暂高电压脉冲,持续时间通常在微秒到毫秒范围。 瞬态过压保护旨在吸收和限制这些高能量的瞬态过电压脉冲,防止其损害电子设备。常用的瞬态过压保护元件包括 TVS 二极管、金属氧化物变阻器(MOV)和气体放电管(GDT)。
了解到不同元件对外部电压脉冲的保护和抑制能力,再根据使用场景的需要方能正确选择需要的防静电或瞬态过压保护器件。
黑巧克力逗
3
补充一点实操经验:在车载、工业控制产品设计中普遍采用分级防护架构,输入端 GDT+MOV 做一级高能浪涌吸收,后端 TVS / 专用 ESD 管负责信号线静电防护。很多工程师误以为 TVS 通吃 ESD 和浪涌,忽略结电容与功率参数,最后出现产品 EMC 整改返工。楼主文章把基础概念讲透,对新手入门、老工程师复盘选型都很友好。
一般在电路设计中,如器件外漏在产品外面的,如Typec,其中是需要外面插入充电线接口,这里我一般会设计ESD,因为这里会与外面人体可以接触到,如果不做保护,外面来个静电会直接将板子打死了
将TVS二极管与压敏电阻(MOV)组合使用,是一种兼顾防静电与抗浪涌的可靠方案。其中,MOV作为第一道防线,负责吸收雷击或开关操作等高能量浪涌的主要部分,消耗其大部分能量;而TVS二极管则凭借皮秒级的响应速度和精确的钳位特性,紧随其后将残余的过压尖峰迅速限制在安全电压范围内,确保后级敏感电路免受损害。二者协同分工:MOV承担能量吸收,TVS负责精密限压,既能应对微秒级的高能瞬态过压,也能处理纳秒级的静电放电脉冲,在成本与性能之间取得了良好平衡。
防静电(ESD)与瞬态过压(浪涌)的核心区别在成因、参数与防护重点上:ESD是静电电荷瞬间释放,以超高压、极短脉冲(纳秒级)为特征,总能量低,主要威胁精密IC栅极,需用低容值器件防护。瞬态过压多由雷击、开关操作引起,持续时间更长(微秒至毫秒级),能量高,易冲击电源/功率器件,需用大功率TVS抑制。设计中需根据场景针对性防护,兼顾两者才能保障电路稳定。