TVS 是如何保护电路免受瞬态过电压冲击的?
工作原理: TVS 二极管 利用 p-n 结在反向偏压下的雪崩击穿特性。当电压高于 TVS 二极管的击穿电压时,它会进入导通状态,并将电流引向地线。这样可以将瞬态过电压限制在一个安全的电压水平,保护敏感的电子元件。总之,TVS 二极管能够在极短的时间内将瞬态过电压限制在安全水平,为电子电路提供有效的保护。其快速响应和高能量吸收能力使其成为过压保护的理想选择。
TVS 二极管除了过电压保护还有哪些用途?能用于抗干扰电路中做干扰抑制元件吗?
TVS(瞬态电压抑制器)除了用于过压保护外,还有多种其他用途,并且可以用于抗干扰电路中作为干扰抑制元件。以下是 TVS 的几个主要应用和功能:
- 抗静电放电(ESD):保护 TVS 管能有效吸收静电放电造成的瞬时高压脉冲,保护敏感的电子元件不受损坏。这使其在计算机、通信设备、消费电子等领域得到广泛应用。
- 防雷击保护: 在电源和信号线路中,TVS 管可以用来防止雷击引起的瞬时过电压,保护设备不受损坏。这对于户外设备和通信基站特别重要。