继电器操作提示

  • 在没有正常开关操作的情况下,对线圈使用连续、长期电流的继电器将由于线圈本身的发热而导致线圈的绝缘和特性发生恶化。对于这类电路,请使用磁保持型锁存继电器。如需使用单个稳定的继电器,请使用不易受环境条件影响的密封型继电器,并进行考虑到连接头故障或断开的可能性的故障安全电路设计。

  • 进入线圈的电压应该是稳定的,无论是交流还是直流电压。诸如为线圈供电的电源或附近的设备等外部因素可能会发出噪声,这有时会导致锁存继电器的设置/复位脉冲时间出现问题。但每个继电器的规格都有所不同,因此请参考继电器的特定规格。如果包含纹波,则纹波系数应小于5%。

  • 如果继电器有2个线圈,请勿同时给它们供电。连接极化继电器的线圈时,请查看内部连接图的线圈极性(+,-)。如果连接错误,可能会导致意外故障,如异常发热、火灾等,届时电路将无法工作。

  • 如果线圈电压大于或等于最大额定连续电压,线圈可能会由于温度上升而烧毁或其层发生短路。此外,不要超过额定可用环境温度范围。可能需要根据环境因素和是否达到或接近最大值来应用降额系数。铜线的电阻/温度关系大约是每1℃增加0.4%,因此,线圈电阻会随着温度的升高而增加。

  • 避免温度波动过大。当环境突然从高温和高湿的状态下降,或者继电器突然从低温环境转移到高温、高湿的环境时,会发生冷凝。冷凝会导致绝缘劣化、电线断开和生锈等故障。设备自身的热传导可能会加速设备本身的冷却,并可能发生冷凝。当高温发热部件靠近器件时,需要特别注意。

  • 高温或高湿度水平,或在含有有机气体或硫化气体的环境中,可能会导致接触表面形成硫化膜或氧化膜,这可能会对功能产生干扰。

  • 就使用的包装形式而言,应尽一切努力将水分、有机气体和硫化物气体的影响降到最低。硅物质来源(硅橡胶、硅油、硅密封胶、硅基涂料材料、硅基散热膏等)可能会释放挥发性硅气体(低分子硅氧烷等,称为排气),这种现象在封闭、高温、低压/真空或潮湿环境中尤为明显。在继电器(或其他开关机制)附近使用硅时,如果在有硅气体的情况下开关连接头会导致硅附着在连接头上,这可能导致连接头故障(硅气体可能通过塑料渗透到继电器内部,即使是塑料密封型继电器中也是如此)。在这种情况下,应使用不含硅的替代物料。或者,有时被称为“密封胶囊型”的密封型继电器是唯一一种在硅周围使用时可受到保护的继电器结构,因为它具有气密和密封特性。

  • 当使用继电器在高湿环境中切换容易产生电弧的负载时,电弧产生的氮氧化物会与继电器外部吸收的水结合产生硝酸。这会腐蚀内部金属部件并影响操作。大多数继电器均避免在环境湿度为85%或更高的环境中使用(在20℃时)。

  • 如果要使用自动焊接,请使用耐焊剂型或密封型。

  • 虽然环境密封型继电器(塑料密封型等)可以清洁,但应避免在焊接后立即将继电器浸入冷液水(如清洁溶剂)中,因为这样可能会降低密封性能。建议使用煮沸法进行清洁(清洁液的温度应不超过40℃)。避免使用超声波清洁继电器。超声波清洁可能会导致线圈断裂或连接头因超声波能量而轻微粘连。

  • 在使用直流继电器(如继电器顺序电路、直流电机、直流离合器和直流电磁铁)切换感性负载时,应吸收浪涌(例如使用二极管)以保护连接头,这一点很重要。当这些感性负载被切断时,会产生几百到几千伏的反EMF(电动势或电磁场),这可能会严重损坏连接头或电路并大大缩短其使用寿命。如果这些负载中的电流相对较小(大约在1A或以下),反EMF将点燃辉光或电弧放电。放电会分解空气中的有机物,并在连接头上形成黑色沉积物(氧化物、碳化物),这可能导致连接头故障。

  • 当温度低于0℃时,冷凝或其他水分可能会冻结“开启”开关,这称为“结冰”。这可能会导致诸如固定活动的连接头、操作发生延迟或连接头之间出现冰干扰等问题,而这些问题可能会干扰连接头的传导。

  • 如果机械继电器连接头的开关与交流电源的相位同步,可能会出现电力寿命缩短、连接头焊接或因接触材料转移而导致锁定现象(不完全释放)。因此,在实际系统中操作继电器时,请进行检查。当使用定时器、微型计算机和晶闸管等驱动继电器时,可能会与电源相位同步。

  • 作为指导,使锁存继电器设置或复位的最小脉冲宽度至少为每个产品设置时间或复位时间的5倍,并印加矩形波额定电压。另请验证操作。如果你无法获得至少为设置(复位)时间5倍的脉冲宽度,请联系我们。另外,有关电容驱动的问题,也请咨询我们。

来源 - Panasonic LQ 继电器
来源 - Panasonic 继电器注意事项


DigiKey 的产品

点击此处查看DigiKey提供的所有继电器和连接头
点击此处查看锁存信号继电器
点击此处查看锁存功率继电器
点击此处查看锁存继电器板
点击此处查看所有锁存继电器产品

相关内容

概述:继电器、开关和一般电气连接
机械继电器结构类型、术语和特性
两种类型的散热膏:含硅与无硅
开关基础知识,刀和掷示例
什么是由碳化物引起的连接不稳定和连接故障?
继电器触点保护电路
安装继电器后,可以给PCB上涂层吗?