负载类型及其浪涌电流特性以及开关频率,是导致继电器、连接头或开关出现触点熔焊的重要因素。特别是对于具有浪涌电流的负载,需要测量稳态和浪涌电流。然后选择一个能够提供足够安全边际的产品。此外,应验证实际使用的极性,因为根据继电器的不同,COM和NO的极性会影响电力寿命。
图1.典型负载及其浪涌电流之间的关系。
- 超级电容或超电容未列出,它们最初可能表现为短路。请参阅 超级电容的初始充电。
图2.负载浪涌电流波形和时间
当在继电器连接头电路中使用长电线(100至300米)时,由于电线之间存在的寄生电容,可能会产生浪涌电流问题。添加一个电阻(大约10至50欧姆)与连接头串联。
图3.引入寄生电容和电阻的等效长电线电路。
如果继电器连接头的开关与交流电源的相位同步,可能会出现电力寿命缩短、连接头焊接或因接触材料转移而导致锁定现象(不完全释放)。因此,在实际系统中操作继电器时,请进行检查。但如果出现问题,请使用适当的相位控制继电器。
图4.切换交流负载中相位同步的潜在问题
来源 - Panasonic 一般应用指南
相关内容:
超级电容的初次充电
继电器触点保护电路
概述:继电器、开关和一般电气连接
常见连接头基材
继电器操作提示
点击此处查看DigiKey提供的所有继电器