网络研讨会 – 即用型触摸解决方案和液体检测

想要简化触摸和液体检测集成吗?使用 Microchip 的 MTCH 控制器系列设计您的下一个系统,并消除复杂固件开发的麻烦。与 Microchip Technology 的技术营销工程师 Ethan Layton、高级营销经理 Andreas Guete 和应用工程师 Paul Wilda 一起探索 MTCH 触摸控制器系列如何改变您的开发流程、降低功耗并消除对外部组件的需求——所有这些都采用无代码方式实现。
此次实操课程将展示 Microchip MTCH 产品组合中的两款出色解决方案:
无论您设计的是消费电子产品、工控装置还是智能家电,这些控制器都具有即插即用的简便性和强大的性能。
您将了解到:
- 高效液体检测 - 了解 MTCH9010 如何在无需外部电路的情况下实现低功耗液体感应——非常适合智能设备中水的存在检测。
- 现场演示 - 观看触摸检测和液体感应的实时演示,包括分步配置和参数调整。
- 实时数据可视化 - 了解如何使用 MCC 的内置工具将触摸数据可视化并对之进行分析,以便快速验证和优化。
- MTCH 系列概览 - 探索其他开箱即用的触摸解决方案,例如 MTCH1010 、 MTCH1030 和 MTCH1060。比较功能、优点和缺点,找到最适合您应用的方案。
是刚开始接触触摸开发,还是要改进现有设计?此次课程将为您提供许多实用工具和见解,助您加速项目开发。不要错过这个直接从 Microchip 专家那里获得经验并亲眼目睹 MTCH 系列实际运作的机会。
此次一小时的在线网络研讨会将于美国中部夏令时 2025 年 9 月 4 日星期四上午 10:00 举行。如果您无法参加直播会议,也务请注册,以便我们在会议结束后给您发送录播链接。
注册网址:https://event.on24.com/wcc/r/5010452/9E5D14CCD113499441E8914E5D3E7D28?partnerref=blog
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum