人形机器人——未来会怎样?

最近我一直在思考 AI 技术,特别是人形机器人,想着随着它们的能力越来越强、应用越来越广泛,未来会是什么样子。尽管有些人仍然持怀疑态度,我也完全理解他们的担忧,但我还是忍不住对即将到来的变化感到兴奋。在 AI、机器人技术和计算能力进步的推动下,创新的步伐正在迅速加快,其可能性也在不断扩展,远远超出了简单的任务范畴。

传统上,人形机器人一词一直与执行重复性或体力要求高的任务的机器联系在一起。今天,这仍然是一个主要焦点——但展望未来,人形机器人的定位将远不止于此。它们正在演变成适应性强的伙伴,能够在从工厂、仓库到家庭和医院等各种人类环境中安全运行。

长期照护机构、医院和保健中心

医疗保健是预计受益最大的行业之一。护士、护理员和看护人员的工作负担持续加重,特别是在失智照理机构,人员短缺已成为每天要面临的难题。人形机器人可以通过送餐和送药、协助移动任务,以及对认知能力下降的居民提供监视或提醒,从而为这些工作人员提供帮助和支持。一些预测甚至显示,到 2035 年,人形机器人将在老年护理领域填补可观的空缺,为老龄化人口提供陪伴和安全监护。i

想象一下,当机器人技术与精准医学交汇时会发生什么。外科手术已经从侵入性手术发展到微创腹腔镜手术。凭借人形机器人的精确性和 AI 引导的准确性,未来的医疗干预可能会变得更加精准,从而可能改善恢复时间或提高癌症靶向治疗程序和技术的准确性。

(图片来源:Moxi – Diligent Robotics

军事、警察、消防

人形机器人还可以在高风险环境中发挥重要作用。设想一下,部署机器人来管理事故现场的交通、进入燃烧的建筑物、战区,或协助危险的搜救行动。它们能够在人类安全受到威胁的地方操作,这使之成为应急响应和灾区的理想选择。预测已经显示,人形机器人将被用于危险或高摩擦的工作环境,以降低人类风险。

这种消防机器人可灭火长达 10 小时(图片来源:Ambipar

农业

在农业领域,能够设备自主驱动的基础已经具备,并且正在蓬勃发展!那么,为什么还要让人整天坐在拖拉机里呢?借助自动驾驶和人形机器人的监督,农民可能很快就能通过手机控制整个车队。随着全球劳动力短缺加剧,人形机器人已准备好填补物流和重复性农业任务中的角色。

我们是否即将进入机器人农民时代?(图片来源:Techslang)

娱乐、体育和教育

人形机器人有望成为学校中的互动学习伙伴,为有不同需求的儿童提供个性化辅导和支持。它们还可以进入娱乐领域,成为表演者、特技操作员,甚至是体育训练中的协作伙伴。在城市中,人形机器人可以帮助进行人流疏导或提供实时翻译协助。更多信息,请参阅教育机器人页面。

自动翻译的发展方向是机器翻译。(图片来源:Tarjama)

居家

想象这样一个世界:备餐、烹饪、清扫和日常家务都由一个人形机器人助手处理。已经有公司在开发适合家庭的机器人了。老实说,这是我最激动之处,而且我很喜欢我的扫地机器人。试象一下,你在工作时接到电话,说你的岳父岳母下午 5 点要过来——没问题。拿起手机,指示你的机器人准备晚餐、打扫房子,并把车道上的雪铲掉。而这一切都在你上班的时间完成。

需要帮忙做家务吗?人形机器人可以帮忙。(图片来源:Camille Cohen for The Washington Post via Getty)

探险

无论是深海、偏远洞穴,甚至是其他星球,人形机器人可以在人类难以到达的地方执行探索任务。凭借先进的传感器和适应性,它们可能很快成为在极端环境中进行科学发现的重要工具。我觉得这非常有趣,因为我们的海洋中还有太多未被开发的未知领域。你知道吗,地球表面 70% 是水,只有 27% 的海洋被绘制了地图,但被探索或成像过的部分不到 5%。

机器人将是海洋探索的未来。(图片来源:ASME)

人形机器人的兴起不仅仅是关乎未来主义的机器,还关乎扩展人类的潜力。随着它们在各个行业承担起重复、危险和劳动密集型的任务,它们为人们创造了专注于更深层次的工作、有意义的联系和创新的空间。人形机器人的未来并不可怕;它是一个重新构想我们如何生活、工作和彼此关怀的机会,而这个未来比我们想象的更近。无论您在设计什么,从原型制作到生产,DigiKey 都能满足您的需求。ii

(图片使用 Co-Pilot 创建)

更多信息:

i bccresearch.com

ii 已经勘探了多少海洋?- NOAA 海洋勘探

关于此作者

Image of Kathy Hutton

Kathy Hutton 是 DigiKey 的产品经理,自 2003 年以来一直在 DigiKey 工作,负责互连、无源和机电产品。她每天都会与工程师和客户(内部和外部)进行沟通,用她丰富的产品知识帮助推动销售。Kathy 拥有电气和自动化技术学位,在担任产品管理职务之前,曾是 DigiKey 应用工程团队的一员。工作之余,她是一名狂热的钓鱼爱好者,既有竞争性,又能纯粹地享受水上乐趣。

More posts by Kathy Hutton
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum