数据中心的关键电源效率需求

AI 的兴起正使得数据中心的计算能力成为一种高价值、高能耗的资源。产品团队必须在管理突发需求并考虑基础设施、法规和政治限制的同时,实现高效率、高密度和高可靠性。要实现这种平衡,需要在快速、高效的电源转换以及分层的硬件计时式监控方面进行创新,以保护关键低压轨和系统级辅助轨。

现代数据中心,尤其是专注于 AI 的数据中心,其设计越来越围绕功率密度和总能源容量展开,而不仅仅是服务器数量。过去,服务器曾是规划的主要单元,而现代数据中心现在围绕兆瓦级的供电和制冷能力进行组织,其规模是针对整排或整组的机架,而非单个机器。

针对 AI 优化的机架通常功耗达 30 kW 或更高,是传统服务器机架典型 5-15 kW 功耗的数倍,这使得单个机架的峰值功耗相当于一个小型住宅区。在这种环境下运行,需要应用能够严格管理调配的电力,同时在突发浪涌期间保持系统稳定。Texas Instruments 提供具备这种能力的组件,能够让现代设计满足这些新的功率和可靠性要求。

预测制约因素

这种转变意味着设计人员不能再假设功能会自动升级。现在,每一次交互、计算或数据密集型体验都会对底层系统产生切实影响。触发大型、突发工作负载的功能可能会造成延迟、导致节流,或需要在系统的其他地方进行权衡取舍。

最有效的设计是预测而不是忽视制约因素,在压力下保持响应能力,并让每一比特计算都物尽其用,从而提供价值。设计人员必须在速度、功能和效率之间权衡取舍,在用户体验与计算和能源的物理限制之间取得平衡。

将效率、精度和弹性构建到硬件中,是设计出既能提供价值又不会使系统过载的数据中心应用的关键。应用必须在压力下保持响应,并让每一瓦的计算都物尽其用。所有这些都始于那些能够管理电源、监控电压并在突发浪涌下保障性能的组件。

以下内容展示了 TI 组件是如何支撑起这些应用的。

转换层

氮化镓 (GaN) 电源技术对于优化数据中心的效率日益重要。由 NVIDIA 图形处理单元 (GPU) 驱动的 AI 服务器消耗大量电力,这些电力必须被快速且精确地降压。与传统的硅解决方案相比,将高速栅极驱动器与 GaN 场效应晶体管 (FET) 集成在一起,可以实现更高的开关频率和更低的开关损耗。这提高了板级和机架级的功率转换效率,从而减少了因发热导致的能量损失,降低了对冷却的需求,并使电力传输电路更加紧凑。数据中心因此受益于更高的计算密度和更好的整体能源性能。

TILMG3100R017VBER(图 1)是一款 100 V GaN FET,采用紧凑型封装,集成了高频栅极驱动器。它将 GaN FET 和驱动器结合在一起,包括一个内部高压侧电平转换器和自举电路,能够让两个器件组成一个半桥,而无需外部电平转换器。

图 1:LMG3100R017VBER 是一款集成了栅极驱动器的 100 V 1.7 mΩ GaN FET。(图片来源:Texas Instruments)

系统监控

GaN 器件开关速度极快,工作电压高。高密度数据中心服务器中常见的快速、大幅波动可能导致电压骤降或电压尖峰,从而引起运行不稳定、增加 GPU 和其他组件的压力,并可能导致停机。如果没有适当的监控,GaN FET 功率级可能会在电压超出安全范围时尝试进行切换。

虽然关键的高压轨需要快速响应的监控,但辅助电压轨则需要更广泛的监控以及对电源系统逻辑、I/O 和冷却电路的时序控制,以维持整个系统的稳定性。

TI 的 TPS3760 监控器 IC 系列(图 2)能以硬件计时式响应和最小的开销监控单个较高电压轨。虽然制造商提供了面向汽车应用的型号,但针对数据中心应用的设计人员可以选择标准商用版本,如 TPS3760A015DYYR。这些器件使用精密的内部电压比较器,持续将轨电压与定义的阈值进行比较,如果电压超出范围,则发出复位信号。

图 2:TPS3760 器件是 65 V 过压/欠压监控器,具有检测输入、超低静态电流和可编程延迟。(图片来源:Texas Instruments)

TI 的 TPS389006 系列可快速、精确地监控为 GPU、CPU 和内存供电的低压轨。例如,TPS389006007RTER 器件(图 3)可实时监控这些电压轨,并在电压偏离严格容差时立即发出复位信号。它们放置在靠近负载点的地方,可保护敏感的大电流器件免受瞬态故障影响,并确保在快速负载变化期间稳定运行。

图 3:像 TPS389006007RTER 这样的 TPS389600 组件,可为在低压供电轨上运行且供电容差范围窄的系统提供高精度、多通道电压监控。(图片来源:Texas Instruments)

这两类监控器 IC 通过将系统级时序控制与快速负载点保护结合在一个分层的监控方案中,与 GaN FET 形成互补:TPS3760 器件以硬件计时式复位监控较高电压轨,而 TPS389006 器件则对关键低压轨提供低延迟监控,确保在动态负载条件下安全可靠运行。

结语

高速 GaN 功率级,如 TI 的 LMG3100R017VBER,提供了紧凑、低损耗的功率转换以及安全的高压侧切换。像 TPS389006 和 TPS3760 这样的监控器 IC 则实现了从关键低压轨到较高电压系统轨的分层、硬件计时式监控,确保了正确的时序控制和快速的故障响应。通过将快速高效的功率转换与分层的监控相结合,设计人员可以提高系统密度,减少发热和能量浪费,并在波动的工作负载下保持稳定的性能。

关于此作者

Image of Pete Bartolik

Pete Bartolik 是一名自由撰稿人,二十多年来一直从事有关 IT 和 OT 问题及产品的研究和写作。他曾任 IT 管理刊物《计算机世界》的新闻编辑、一家终端用户计算机月刊的主编和一家日报的记者。

More posts by Pete Bartolik
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum