在 PCB 上定制图像
您是否曾经创建过定制印刷电路板设计并要添加徽标或图像?我敢说只要深入了解一下您就会发现这个过程是多么的痛苦。我们最近为了一个活动在 Eagle 中创建了一个徽章,这个活动需要添加三个不同的徽标。让我告诉你,这绝非易事。虽然有一些教程可以帮助我们,但我们要创建一个尽可能简单和完美的教程,因为我们知道这是人们经常要遇到的事。这篇博客将引导您一步一步完成在 Eagle 软件中最适合我们的方法。为此我们还制作了一个视频,以直观地展示这个过程。
首先让我们谈谈你的文件。它需要采用“单色”.BMP 格式。单色版本将确保文件仅为黑白,没有其他颜色或阴影。尺寸和分辨率可能是个问题。一些电路板制造商可以印制的图像有每英寸最大像素数(也称为每英寸点数)限制。发送时文件显示正常,但印制效果不佳。这只是一些以防重印和失败需要考虑和注意的因素。
导入图像有两种选择:1) 导入一次性使用的原理图或电路板文件,或 2) 导入库以备将来使用。要在原理图中选择的典型层是 94: 符号。在电路板上选择的典型层是 21: tplace、22: bplace、1: 顶部铜层、16: 底部铜层。
如果您以后还要使用它,则需要将其导入库。打开要将其保存到的库,单击软件顶部的符号按钮,为该符号命名,然后单击“确定”。
编辑器打开后,在命令行中键入“run import-bmp”。在弹出窗口中单击“确定”,然后在文件选择中选择您要使用的 BMP 文件。如果导入内容要在底层显示,则需要反转图像。
注意:导入的文件将在图像左下角显示文件位置。您需要通过对该部分进行分组并将其删除的方式来修改符号本身。
如果是一次性使用,请继续直接将其导入原理图或电路板。打开原理图并在命令行中键入“run import-bmp”。在弹出窗口中单击“确定”,然后在文件选择中选择您要使用的 BMP 文件。
在颜色选择弹出窗口中,选择白色。另一个弹出窗口将显示大小和图层信息。选择您计划使用的单位(mm 或英寸),算出图片所需的宽度。然后将其插入以下公式:宽度/像素数。这样可以算出比例因子数字。切记——图片一旦导入,大小将无法修改。
接下来,使用图层指南选择图像所在的图层,单击“确定”并运行脚本。保存符号,然后打开要使用图像的原理图或电路板。
如要移动图像,请隐藏除图像所在图层之外的所有其他图层,然后运行“group”命令并在图像周围拖出一个框。然后运行“move”命令。右键单击图像附近,然后单击移动组。从这里您可以随意移动图像。在选中图像的同时右键单击,将可旋转图像。左键单击将放下图像。
最重要的是,确保您尝试导入的文件是单色,文件类型正确,且分辨率不是太高。其余的过程非常简单。我希望这能够帮助您节省一些时间!祝您生活愉快!
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum