伺服系统升级:赋能机器人更高效精准!
机器人作为智能化社会的重要支柱,已广泛融入在工业制造、医疗服务、智能家居等多个领域,执行着复杂多样的任务。在智能化转型浪潮下,机器人技术持续迭代升级显得尤为关键,其中工业领域对机器人的运动精度、作业效率及稳定性提出了更为严苛的技术要求。作为机器人系统的核心,伺服控制系统的性能提升至关重要,成为推动机器人跨越式发展的突破口。
最新的市场趋势报告,概述了伺服控制系统的重点、应用与挑战和未来发展,结合相关行业数据与市场动态,并附上精选产品推荐,让您掌握全面信息,帮助创建您的机器人。
工业机器人中的伺服系统
机器人伺服系统由4个部分组成,包括伺服电机、传动装置、编码器和控制器,通过闭环的工作方式控制机器人的运动,其性能影响着机器人的定位精度、运动轨迹、稳定性等。在工业领域中,伺服驱动的机器人应用在生产线上,执行拧紧螺丝、焊接和装配等工作,也有工厂把机器人投放于传送和搬运工作中。随着伺服技术的提升,机器人在进行上述任务时,无论是焊点精度、生产效率,还是运送速度、稳定性等,都获得显著提高。
伺服技术在显着进步的同时,也需要应对若干关键性挑战。其中最主要的,是在极端工作环境(即85°C以上高温或10g加速度高振动)下,需要降低电机故障率至0.1%。而且,电力消耗也需要有10-12%的减少,以及算法的误差抑制能力都需要有30-40%的提升。目前,研究人员已在这些技术瓶颈的突破上取得阶段性进展。展望未来,伺服技术将会与物联网、人工智能以及大数据深度融合,进一步优化发展。例如,通过物联网技术优化设备互联效能,运用人工智能调整运动参数,以及利用大数据分析提高机器人运行效率。
机器人与伺服系统市场规模跃升
尽管全球的工业机器人销售增长率从2019年急速上升后至2021年起开始放缓,但中国市场却呈现出不同的态势,保持着持续增长的势头,表明工业机器人在中国的需求仍然可观。与伺服系统相关的数据也在支持着这个预测。具体来看,中国伺服系统市场规模从2022年保持着上升趋势,而中国伺服电机市场规模和中国伺服驱动器市场规模也从2019年起一直上升,且未来仍被看好。此外,中国伺服运动控制器市场规模也从2019年快速扩张,之后在2022年起保持稳定向上,并预测这一上升趋势将延续至2029年。这些数据皆显示伺服技术的需求在增长,意味着市场正将发展重心聚焦于机器人技术的创新与升级。
工业机器人与伺服电机齐头并进
随着智能化升级,作为工业强国的中国,正加速推进工业机器人规模化应用。根据不完全统计,目前中国工业机器人的存量已突破100万套,在全球总装机量中占了大概三分之一。在工业机器人技术迭代过程中,伺服电机作为核心驱动部件,其性能提升对实现高精度作业具有关键性作用。通过对伺服电机的技术进行提升,可以帮助工业机器人完成更精准高效的复杂任务,让无人工厂的实现指日可待。
展望未来,工业机器人产业将迎来更广阔的发展空间。而伺服控制系统作为机器人技术演进的核心驱动力,其性能的持续突破将为工业机器人注入更强大的生命力,帮助提升产业竞争力,以及在全球智能制造格局中占据有利位置。随着人工智能、物联网与大数据等前沿技术的深度融合,机器人也将不断拓展其应用边界,成为推动社会智能化进程的重要引擎。
欢迎点击观看完整报告,全面掌握工业机器人与伺服控制系统的前沿动态,助您在智能化浪潮中抢占先机、赢得未来。
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum推荐产品
| 图片 | 制造商零件编号 | 描述 | 可供货数量 | 价格 | 查看详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | AC300022 | MOTOR 3PHASE W/ 250 LINE ENCODER | 7 - 立即发货 | $2,887.83 | 查看详情 |
![]() | ![]() | MC33039DR2G | IC MOTOR DRIVER 5.5V-9V 8SOIC | 8073 - 立即发货 | $15.55 | 查看详情 |
![]() | ![]() | 2393866-1 | AA-2000EL BUTTON PHOTOCONTROL | 1194 - 立即发货 | $143.15 | 查看详情 |
![]() | ![]() | 1202530204 | SENSOR PROX INDUCT 1.5MM CYLIND | 25 - 立即发货 | $354.37 | 查看详情 |
![]() | ![]() | MA6CG-S3 | CABLE GRIP 11-15MM ZINC | 95 - 立即发货 | $126.50 | 查看详情 |