我发现了一个超实用的EDA工具,而且还是免!费!的!
EDA工具,即电子设计自动化(Electronic Design Automatic)工具,在电子电路设计中使用广泛。今天我们来介绍一款在线免费的EDA工具Scheme-it,它可以被用来绘制原理图和框图,并具有分享功能。而且,为了让开发者的工作更高效便捷,Scheme-it还提供了非常丰富的设计资源:
- Scheme-it参考设计库(Design Starters)预存了近200个参考设计文件,分为6大类,14小类,涵盖通信、工业、交通、电源、开发工具、消费类电子等各个领域。
- Scheme-it附带超过700个通用符号的符号库。
- 同时Scheme-it与DigiKey元件目录相连,可访问400+万种元件。
图1,点击下面链接,即可免费试用Scheme-it
https://www.digikey.cn/zh/resources/design-tools/schemeit
本文主要将通过几个实际应用的案例,向大家介绍如何充分利用Scheme-it强大的功能和丰富的资源,快速完成电子产品和方案的设计。希望能够抛砖引玉!
1,免费参考设计库(Design Starters)
比如有一个新项目涉及无人机领域,但开发者之前并没有这方面的经验。Scheme-it完全能够帮助开发者应对这一挑战。
Scheme-it参考设计库(Design Starters)预存了近200个参考设计文件,包含了原理图以及元件清单。如下图,开发者可在工业大类机器人小类中,发现有“遥控飞机速度控制器”的参考设计。(如图2所示)
图2,在Scheme-it中按照应用领域查找参考设计
在参考设计电路中,可以查看每个元件的型号和属性。如果需要,还可以根据实际需求直接调整电路。(详见图3)
图3,查看参考设计中的元器件型号和属性
此外,Scheme-it还内置物料清单管理器,方便开发者跟踪设计中使用的零件。点击BOM按钮,便能查看物料清单。并且可以直接对物料清单报价、订购。(详见图4)
图4,Scheme-it内置物料清单管理器
2,使用Scheme-it 绘制框图
当开发者想绘制一个采购部门的工作流程图时,Scheme-it会成为其手中最便利的工具。
Scheme-it附带超过700个通用符号的符号库。直接拖动便可以放置、布局图形。先后点击两个图形,即能实现两者之间的连接。(详见图5)
图5,Scheme-it自带丰富的通用符号库
此外,利用Scheme-it的分享功能,在完成框图/原理图绘制后,开发者可分享网页链接或者通过电子邮件与他人共享。
具体的方法是:点击分享按钮选择公开,便生成一个可共享的网页链接。开发者可以直接分享网页链接,也可以选择通过邮箱发送网页链接。当收到链接后,点击链接直接会在网页中打开该项目,此时不仅可以看到框图/原理图,也可以看到对应的物料清单。当然如果取消共享,只要在设置共享项目时选择“私有”便会取消共享。(如图6所示)
图6,利用Scheme-it分享框图和原理图
3,使用Scheme-it绘制原理图
比如开发者想绘制一个基于Zigbee的智能家居原理图。首先通过型号和参数搜索需要的物料——Scheme-it与DigiKey元件目录相连,可访问400+万种元件。然后拖动物料布局,先后点击两个引脚即能实现之间的连线。(如图7所示)
图7,利用Scheme-it绘制电路原理图
当完成原理图绘制时,BOM会自动生成。可以直接报价、订购。如框图一样,原理图也可以分享链接给他人。(详见图8)
图8,Scheme-it可基于原理图自动生成BOM
怎么样?是不是感觉既实用又方便?如果你想了解Scheme-it详细的使用攻略,请访问以下页面:
Scheme-it视频教程以及常见问题解答
https://www.digikey.cn/zh/resources/design-tools/schemeit?playlistVideoId=3924402925001
另外,除了Scheme-it,DigiKey还有更多的DigiKey EDA设计工具提供给大家!
DigiKey EDA设计工具大全
https://www.digikey.cn/zh/resources/design-tools/design-tools

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum