自锁与非自锁继电器的区别
2026-04-07
继电器仍然是现代电子系统的基础元器件,用于对工业、商业和消费应用中的电路进行可靠控制。从 HVAC 和智能化基础设施到工业自动化和电源管理,继电器为开关负载和隔离控制信号提供了一种简单有效的方法。随着行业系统不断提高效率和可靠性方面的要求,继电器的正确选型变得愈发重要。
非自锁继电器只有在其线圈持续通电时才会保持吸合状态,而自锁继电器即使在断电后也能保持原有工作状态。由于工作原理存在明显差异,因此每种继电器有各自更适合的特定应用。了解如何以及何时使用何种继电器,有助于工程师在设计中同时优化性能与能耗。
这两类继电器在各行各业都发挥着不可或缺的作用;Same Sky 提供品类齐全的继电器解决方案。本文概述了这两类继电器的核心差异、各自的优势、局限性以及实用指南。
继电器基础知识:快速介绍
比较这两类继电器之前,我们先来了解一下机电式继电器的功能。典型的继电器包括:
- 一个在通电时产生磁场的线圈
- 一个用于断开或闭合触点的衔铁
- 在非自锁设计中,一个可将衔铁恢复到默认位置的弹簧
继电器的触点配置各不相同,包括 SPST(单刀单掷)和 SPDT(单刀双掷)布局,这有助于灵活进行电路设计。由于继电器依赖机械运动,因此其开闭动作不是瞬时的。有几个时间特性会影响继电器性能:
- 操作时间:线圈通电与触点移动之间的延迟时间
- 释放时间:断电后恢复到默认状态所需的时间
- 触点反弹:开闭过程中的快速、短暂弹跳
- 最小脉冲宽度:可靠可驱动继电器所需的最短脉冲
在快速开关系统和使用自锁继电器的设计中,这些参数极其重要。
非自锁继电器说明
非自锁继电器也称为单稳态继电器,只有一种稳定状态,依靠持续的线圈电流保持动作状态。断电后,其触点会在内部弹簧作用下恢复到原位。
这一特性使这类继电器非常适合注重安全的系统,这类系统在断电时必须自动恢复至一个已知的安全状态。由于驱动电路相对简单,成本效益高,因此也很容易实现。不过,线圈持续通电会增大能耗。长时间运行后,线圈内会出现热量积聚,如果管理不当,可能会影响其使用寿命。
图 1:典型非自锁继电器的剖面图。(图片来源:Same Sky)
自锁继电器说明
自锁继电器或双稳态继电器无需持续供电即可保持上次的开闭状态。这类继电器通过永久磁铁或机械锁扣将衔铁固定到位,以实现这一特性。利用短电脉冲来改变状态。
这种设计具有显著的效率优势。由于线圈仅短暂通电,因此待机功耗最小,热应力也更小。必须在断电期间保持状态的应用中,自锁继电器的作用尤其重要。
然而,实现这些优势是有代价的。驱动电路会更为复杂,尤其是需要极性反转的单线圈设计。此外,依赖永久磁铁的设计可能对于过流或机械冲击很敏感,从而影响其可靠性。
图 2:典型自锁继电器的剖面图。(图片来源:Same Sky)
自锁继电器分为单线圈和双线圈自锁设计。这两种设计都无需持续通电就能维持原有工作状态,只是控制方式不同。
- 单线圈设计 使用一个线圈来置位和复位继电器。切换状态时需要反转所施加电压的极性。
- 双线圈设计 使用两个独立的线圈,一个用于置位,一个用于复位。
虽然双线圈继电器需要更多的引脚和稍大的空间,但无需反转电压极性,从而简化了控制电路。
自锁和非自锁继电器比较
表 1 简要概括了两种继电器类型的主要区别。
|
表 1:常见继电器设计的主要区别。(图片来源:Same Sky)
继电器可靠集成的最佳实践
即便是高品质继电器,也需执行正确的设计规范,才能确保长期运行可靠性。周密的实施部署可显著提升系统性能与使用寿命。
对于使用直流线圈的非自锁继电器,必须在线圈上增加一个反激二极管。这有助于抑制断电时产生的电压尖峰,以保护周围的电子设备。抑制浪涌电流也很重要,尤其是在切换电容性负载或磁化负载时,因为这些负载在接通时会产生巨大的浪涌电流。
对于自锁继电器而言,精确控制驱动脉冲至关重要。对于单线圈设计,采用专用驱动 IC 或 H 桥可简化控制并确保稳定运行。必须严格管控脉冲时序。过短的脉冲可能无法驱动继电器,而过长的脉冲则会增加能耗并增大热应力。在具有振动或冲击的应用中,可能需要更多地考虑机械因素,以防止意外出现开闭动作。
通用的最佳做法适用于这两种继电器。其中包括降低触点负载、确保合理的热管理,以及用于高湿或多灰尘的恶劣环境时选择密封设计。
为您的应用选择正确的继电器
选择自锁还是非自锁继电器,首先要确定系统要求。关键考虑因素包括线圈电压、可提供的驱动电流、触点额定参数和环境条件。应始终进行适当的降额,以避免继电器在其最大极限条件下运行。
为了简化选型,请考虑以下指导性问题:
- 断电后继电器需要返回默认状态 非自锁式
- 继电器必须在断电期间保持其状态 自锁式
- 需要最大限度地降低待机功耗 自锁式
- 需要优先考虑简单的驱动电路 非自锁式
结语
选择自锁继电器还是非自锁继电器,需要在效率、控制复杂性和应用要求之间进行平衡。非自锁继电器操作简单,具有固有的故障安全特性,而自锁继电器则能降低功耗和保持状态。
Same Sky 的产品组合里包括这两种继电器,为工程师提供了灵活的选择,能满足其广泛的设计需求。其中包括用于低电平电流开关的信号继电器、用于高电平电流开关的功率继电器。
免责声明:各个作者和/或论坛参与者在本网站发表的观点、看法和意见不代表 DigiKey 的观点、看法和意见,也不代表 DigiKey 官方政策。