电源发展趋势——为欧洲市场提供解决方案
2025-07-31
几十年来,欧洲一直在效率、可持续性和努力推动可再生能源发展方面引领全球。欧洲涌现的创新技术不仅推动了车辆电气化,还延伸至其他领域,如电池组的电池管理系统 (BMS)、家用电器等。欧洲取得的各项成就,如今正被推广至全球市场。
欧洲的电力创新与推进可持续发展
在欧洲,公共交通的普及有效减少了私家车使用量,新型技术大幅提升了建筑供暖与制冷效率,通过超级电容器等创新技术实现了电动公交车的快速高效充电。
此外,还有一股强劲的推动力,致力于向可再生能源转型。欧洲正引领潮流,推动电网及其利用方式的转型,不仅能降低能耗,还能开发可再生能源。能量从一点向另一点的传递及其来源正在发生变化。
在看似规模较小的领域,工程师们正在寻找方法,在数据中心和其他商业建筑等场所实现节能。这些建筑在设计和建造之初,往往并未考虑高能效。人们正在探索能否通过 HAVC 系统实现节能,包括在可行的情况下进行电气化转型,以及寻求能够提升能效的其他途径。虽然这些努力可能只在某些地方减少几瓦的能耗,但其累积效应会随着时间的推移产生显著的影响。
DigiKey 与 ADI 携手推动创新
从手机等便携设备到交通系统、雷达等领域,无不体现着创新的力量。创新技术广泛,可应用于各个行业和领域。
作为该行业领域的领导者,DigiKey 和 Analog Devices(ADI) 提供前沿解决方案,推动技术进步,包括 MAXESSENTIAL02EP 工具套件、Silent Switcher® 和 LTpowerCAD:
- MAXESSENTIAL02EP 工具套件
对可靠的小型电子产品的需求在迅猛增长。MAXESSENTIAL02EP 工具套件(图 1)集中了九种转换器件,是一种紧凑的即用型工具包,能让工程师完成小型器件的测试、设计与原型开发。
在当今快速变革的行业中,功能强大的电子解决方案比以往任何时候都更加重要。MAXESSENTIAL02EP 工具包为工程师提供了一种实用型工具,极其简单易用,就像一件“玩具”。这种方法通过开箱即用型全功能开发板,简化了测试、修改和创新流程。让工程师有机会亲手触摸和测试一个组件,对于激发新想法和推动创新至关重要。
图 1:ADI的MAXESSENTIAL02EP 工具套件可用于评估多种不同类型的功率器件。(图片来源:ADI)
虽然拥有专业化解决方案是件好事,但像 MAXESSENTIAL02EP 工具套件这样的标准解决方案极具价值,能够提供一种通用解决方案,适用于广泛的行业领域。
- Silent Switcher® 技术
从医疗保健到航空航天等众多领域,对紧凑型降噪技术的需求日益增长,并且要求这种技术不仅能够提升电磁干扰 (EMI) 性能,还能提高效率。ADI 的 Silent Switcher® 技术应用广泛,可延长运行时间、降低功耗,并能安装在更接近负载点的位置。
工程师们长期以来一直致力于在实现最佳效率的同时,尽量减少电磁干扰 (EMI)。Silent Switcher(图 2)通过显著降低开关模式电源的辐射发射,很好地解决了这一难题。过去,唯一可行的方法是使用屏蔽措施或将器件置于金属罩内。这样做尽管有效,但成本高、操作繁琐复杂。屏蔽辐射发射并非易事,但 Silent Switchers 能显著降低这些发射,为用户提供更加可持续的解决方案。
图 2:ADI 的 Silent Switcher 电源组件提供多种封装选择,可满足不同应用需求。(图片来源:ADI)
最新一代的 Silent Switchers 采用了创新型电压基准和反馈技术,能够有效地将低频噪声抑制在 10 赫兹至 100 千赫兹的范围内。
Silent Switchers 还能提升转换效率。在特定情况下,节能效果可能看似微小,或许仅能节省几瓦的电能。然而,当这些系统在大范围内部署时,其累积效应是相当显著的。这些小规模电气化努力与更广泛的趋势相辅相成,契合了交通、商业建筑和住宅领域更大范围内的电气化发展。
- LTpowerCAD
LTpowerCAD® 软件(图 3)是一种功能齐全的电源设计工具,可显著简化电源设计流程。该工具能为用户提供基于 ADI 电源产品的特定元件参数值和性能预估方面的建议。相比仿真工具,该工具能够直接计算电路及外部元件的参数值,以支持设计流程。工程师可以确定使用哪种类型的电感器、电容器等元件。键入输出和输入电压值和电路类型后,该工具会自动推荐外部元件。
图 3:ADI 的 LTpowerCAD 软件功能强大,可用于简化电源设计。(图片来源:ADI)
DigiKey 与 ADI 携手助力顶尖人才。
无论是大型工业设施的设计师、需要完成课业设计的学生,还是拥有 30 年丰富经验的工程师,诸如 DigiKey 和 ADI 建立的合作伙伴关系总能为他们提供所需的解决方案,大力推动技术进步。创新无处不在!DigiKey 和 ADI 确保创新人员、问题解答人员都能随时获取所需的一切资源,助力其完成新技术的设计、测试和开发,这些技术不仅会推动欧洲,更将引领全球迈向未来。
ADI EngineerZone(工程师专区)网站专为工程师设计,旨在帮助工程师查找答案并提出问题。访客可以搜索查看是否有人之前问过相同的问题,并找到相应的答案。或者,如果某个问题从未被提出过,ADI 工程师将回答该问题。EngineerZone 向所有人开放,是工程师和设计人员都可利用的优质资源,无论他们的经验水平如何。
DigiKey 的 TechForum(技术论坛)是一个涵盖整个产品目录的论坛,专门用于讨论各种元器件和设计问题。TechForum 社区成员与 DigiKey 技术支持专家在论坛中通力协作,共同贡献解决方案,协作解答问题并分享创意。这是一个技术互助社区,旨在为寻求工程及元器件问题解决方案、创意的用户提供支持。此外,该论坛设有专门的电源板块。
DigiKey 携手 ADI,致力于为工程师提供创新和开发新技术所需的零部件,并为欧洲地区提供免费 48 小时送货服务。DigiKey 拥有全球品类最齐全的现货电子元器件库存,提供立即发货服务并设立本地化支持团队,以确保欧洲电力工程领域专家能够 7×24 小时不间断地获取所需的资源。此外,DigiKey 和 ADI 还提供免费资源,如视频、数据手册和技术文档,大力支持创新。
探索 ADI 通过 DigiKey 网站提供的所有高性能电源管理解决方案。DigiKey 与 ADI 携手合作,全面深入了解工程师需求,拥有支持创新的产品组合、规模和供货能力,以确保将产品及时交付到工程师手中。他们通力合作,共同推动创新向前发展,协助加速产品上市,并提供业界领先的性能。
免责声明:各个作者和/或论坛参与者在本网站发表的观点、看法和意见不代表 DigiKey 的观点、看法和意见,也不代表 DigiKey 官方政策。