生长季节:智能化土壤解决方案背后的供应链之路
投稿人:DigiKey
2025-11-04
今天,种植者正利用各种创新技术管理农场运营,应对与投入成本增加、气候变化、土壤退化、水资源短缺和其他宏观问题相关的各种日益严重的问题。他们正在使用数字化工具和应用来监测土壤湿度、施肥应用、灌溉系统、植物成熟度等情况,以提高作物产量和盈利能力。
在过去几十年里,精准农业这种利用技术优化作物和畜牧养殖的方法已被广泛采用。根据美国农业部的一项研究,目前美国有 68% 的大型农场正在使用产量监测仪、产量地图和土壤地图,预计这一比例还将增加。
支持精准农业和其他可持续农业实践所需的农业技术解决方案,需要各种各样的零部件和元器件,包括传感器、自动化系统、软件和硬件,以创建能在种植过程中监控和收集数据的产品。
支持农艺学的解决方案
DigiKey 是全球领先的电子元器件和自动化产品分销商,能为包括农业和农艺学在内的众多行业领域提供服务。该公司大力支持开发物联网农业设备,如用于实时数据收集和远程监控的传感器、智能控制器和通信模块。
位于美国加利福尼亚的 AquaSpy 是一家农业技术解决方案公司,在其为农民提供的智能土壤解决方案中,DigiKey 经销的零部件和元器件已成为不可或缺的一部分。十多年来,AquaSpy 一直在帮助种植者收集、分析作物和土壤剖面数据(图 1),解答他们在作物管理系统方面可能提出的问题。浇水太多?还是太少?是否在正确的时间施肥?土壤中的硝酸盐水平是否达标?
图 1:利用 AquaSpy 技术获得的氮剖面示例。(图片来源:AquaSpy)
有了对这些问题的宝贵见解,种植者就能优化灌溉、减少径流、节约用水,同时还能提高作物产量。在生长季节,判断灌溉量及频率是一项特殊挑战,种植者需综合考量所属区域、作物种类、天气模式、土壤质量等诸多因素。AquaSpy 工程副总裁 Peter Ellegaard 指出:“我们(人类)正在以最快速度耗尽 Ogallala 地下水,同时也在不断摧毁土壤…唯有实现量化监测,才能真正改变这种状况。”持续性干旱正导致区域供水系统难以满足农场灌溉需求,由于地表水源短缺,种植者正日益依赖地下水。
因此,越来越多的种植者在密切监测土壤湿度,并使用创新的地下技术来管理种植过程中的这一环节。利用 AquaSpy 提供的电池供电型探头式湿度传感器,种植者可通过智能手机应用来监控土壤质量、湿度和作物生长情况。这一被称为 Crophesy 的订阅式解决方案,是 AquaSpy 系统的一部分。
DigiKey 针对这些高科技探头(图 2)提供元器件,让种植者在作物的每个生长期都能方便地安装和管理探头。
图 2:用 AquaSpy 探头监测西兰花地的土壤。(图片来源:AquaSpy)
具有行业领先的参数化搜索功能的重要供应商
十余年来,AquaSpy 始终选择 DigiKey 作为其北美主要元器件供应商。负责公司硬件开发、采购及库存管理的 Ellegaard 表示,此举源于 DigiKey 拥有"迄今最佳"的网站界面。
他说:“每当我需要查找一种新的元器件时,我都不会用谷歌搜索。我会在 DigiKey 网站上搜索”。
像 Ellegaard 这样的工程师和采购专业人员会非常重视 DigiKey 独特的对照检索工具,该工具会列出参数相似产品供选择,从而简化了重复订单、难找的元器件或替代零部件的搜索。
用户输入制造商零件编号,该对照检索工具就会列出 DigiKey 庞大数据库中的推荐零件。只要您登录“我的 DigiKey”账户,就会看到所有参数,方便您轻松、详细地比较所列的零部件,同时还有一个专门的选项卡用于比较引脚布局(适用时才有)。当零件参数列呈绿色高亮显示时,表明该参数与原厂部件完全匹配,因此十分方便用户进行比较和分析。
"在 DigiKey 网站上的参数搜索功能使查找新元器件变得非常容易。Ellegaard 说:"DigiKey 是搜索元器件的事实上的资料库。”他更喜欢从 DigiKey 的现货库存中采购,每年的元器件预算约为 700,000 美元,其中约 50% 用于向 DigiKey 采购。
持续创新
AquaSpy 不断创新产品,最近又推出了一种新型超薄探头,使硝酸盐和氧气传感器能够提供近乎实时的数据,这在业内尚属首创。硝酸盐类氮肥约占种植者农资成本投入的三分之一,更是保持土壤健康的关键要素。Ellegaard 指出,就成本和技术而言,AquaSpy 是土壤检测智能化多传感器探头领域的佼佼者。
DigiKey 持续改进服务体系,助力客户精准高效地获取工程师和设计师开发、测试产品所需的零部件,以满足业务需求。例如,Ellegaard 对 DigiKey 始终如一的核心服务表示赞赏,同时他指出网站新增的元器件封装数据,会大幅简化产品开发中的电路板布局。
DigiKey 的数据显示,半数以上的电子商务客户并不钟情于特定的零部件或供应商。相反,他们会精选所需产品,此举印证了在当今市场竞争激烈和供应链变幻莫测的环境下,客户会根据供货能力和价格搜索零部件。
现在,未雨绸缪是关键
就目前来说,虽然大多数电子元器件和自动化产品的供应充足,但此时更应未雨绸缪,通过分销商预先锁定替代产品,而非等到危急关头或新的供应链问题爆发。建议每六个月到一年审查一次物料清单 (BOM)。AquaSpy 的 Ellegaard 会制定年度元器件采购计划,并针对专用产品在全年的需求缺口进行精准补货。
此外,还应考虑进行废旧检查。例如,DigiKey 的 myLists 平台会在产品无货、即将过时或交货期较长的情况下推荐替代产品。DigiKey 直接与供应商合作,深入了解他们计划在哪些方面做出改变、计划何时推出新产品以及哪些产品可能停产。
结语
Ellegaard 指出,在其他公司正努力以可承受的价格进口零部件和元器件,并不得不迅速重新思考整个业务模式时,他和 AquaSpy 团队他能够借助 DigiKey 的强大库存搜索功能和庞大库存,在这个动荡不定的市场环境中高枕无忧。DigiKey 始终是 AquaSpy 强有力的合作伙伴,也是促进农业技术发展以推动下一代食品生产的鼎力支持者。
要了解 DigiKey 提供的农业技术和未来农业的更多信息,请观看前三季的“与众不同的农场”系列视频。
免责声明:各个作者和/或论坛参与者在本网站发表的观点、看法和意见不代表 DigiKey 的观点、看法和意见,也不代表 DigiKey 官方政策。