常见的手工焊接工具与实用技巧分享

作者:DigiKey Editor

焊接(Soldering)是进行电子电路DIY时经常需要进行的工作,其工作原理是通过加热使锡焊料熔化,将电子器件与电路板导电铜箔牢固结合,形成机械固定与电气导通的过程。其基本原理首先是进行加热,利用烙铁或热风加热焊点,温度高于锡焊料的熔点(一般锡铅焊料约183℃,无铅焊料约217℃)。接着进行润湿与扩散,熔融焊料在助焊剂作用下,去除氧化层并润湿金属表面,与焊盘、引脚产生良好附着。最后再进行冷却与凝固,待焊料冷却后固化,形成牢固且导电良好的焊点。焊接的关键要求包括焊点应光滑、亮泽、呈弧形或锥形,无裂纹、虚焊或连焊。

图1 理想的焊点图1 理想的焊点

图 2 焊料过多图 2 焊料过多

常用焊接工具相当多样,其中基本焊接工具包括烙铁/温控烙铁/焊台,这是最常见的焊接工具,分为直热式、感应式、恒温式,温控型可避免过热损坏器件。另外,还有热风枪/热风工作站,多用于SMT器件焊接与拆焊,通过热风均匀加热,也有数字控制加热平台,可用来进行焊接预热、铝基板焊接、手工回流焊等,使加热过程更便利,加热平台也有不同的尺寸,便于配合不同尺寸的电子器件焊接,以及PCB局部拆焊工作。

项目 烙铁(Soldering Iron) 热风枪(Heat Gun)
原理 利用金属烙铁头加热,将焊料熔化后接触器件与焊盘 利用高温气流加热区域,使焊料熔化并焊接/拆焊
适用对象 插件(DIP)器件、小型引脚、简单修补 表面贴装(SMT)器件,特别是多引脚IC、BGA、QFP等
加热范围 局部、集中加热,适合单点作业 区域性加热,可覆盖整颗IC或小范围PCB
温度控制 可调温,通常200 - 450℃ 可调温与风速,范围约100 - 500℃
优点 操作简单、成本低、加热精准、不易影响邻近器件 适合复杂封装、可同时融化多引脚、可拆焊大IC
缺点 适用范围有限,不适合密脚与多脚器件 可能波及周围器件,需要遮蔽保护,操作技巧要求高
常见用途 手工焊接DIP、THT器件,补焊小范围焊点 SMT器件拆装、BGA/QFN重工、修复电路板
典型场景 维修简单家电、DIY小电路、学习练习 手机维修、计算机主板维修、专业SMT重工

在焊料方面,最常见的锡焊料是锡铅焊料(Sn60Pb40)与无铅焊料(SnAgCu等),以焊锡丝、锡珠、锡条或焊锡膏形式存在。焊锡丝可依据线径、锡含量以及熔点进行选择,焊锡膏则主要用于焊接SMT器件时使用。此外,还有助焊剂(Flux),可促进焊料润湿性,去除氧化物,提升器件及焊接表面的可焊性与焊接质量。

除了需要将电子器件与电路板进行焊接之外,拆焊工具也相当重要,用于将电子器件从电路板上拆除。吸锡器是利用真空吸取多余焊锡,吸锡带(Desoldering Braid)则是铜网条状,可吸附焊点上的焊锡,热风枪则可同时加热多脚IC,方便拆卸。

此外,还有许多常用的焊接辅助工具,像是焊锡架/烙铁架用于放置烙铁并避免烫伤,高温海绵或清洁球用于清洁烙铁头,保持良好导热性,镊子便于夹取电子器件,PCB固定架/第三手工具则可用于固定电路板与器件,方便拆焊与焊接。

另一方面,还可利用电子放大镜/显微镜用来观看电子器件的型号与标示,以及检查细小SMD焊点,以及使用一些防静电设备,例如防静电手环、防静电垫,以保护敏感器件。焊锡膏(Solder Paste)则是SMD回流焊常用,可配合钢网点胶,回流焊炉(Reflow Oven)则属于大量SMT器件焊接的自动化设备。

 

插件焊接技巧与注意事项

插件(DIP, Dual In-line Package)器件是最常见的电子器件形式,这类器件需要将引脚插入PCB孔中,再进行波峰焊或手工焊。DIP器件在焊接时,应先确认器件规格、方向(IC有缺口或点标示脚位1),接着修整过长的引脚(可用剪脚钳),然后清洁PCB焊盘,确保无氧化或污渍。

接着便可插入器件,将器件引脚正确插入PCB的通孔,尽可能使器件引脚垂直于PCB焊盘,烙铁头与PCB呈45度角,接着加热焊点,可将烙铁头同时接触焊盘与器件引脚进行预热,确保两者受热均匀,避免只加热焊盘或焊锡,否则容易形成虚焊。然后开始送焊锡丝进行焊接,焊锡丝融化时要掌握好送锡速度,在烙铁与焊点接触处送入焊锡丝,让熔融焊锡自然流动并润湿焊盘与引脚。焊点量以锥形小山状为佳,不可过多(易连焊)或过少(接触不良)。接着停止送锡,并移除锡丝与烙铁头。

图 3 虚焊图 3 虚焊

当一个引脚焊接完毕后,可将PCB翻过来,看一看器件是否放正,如果有错位,可以再进行调整,之后再焊接另外一个引脚。焊接大型器件(如电解电容、变压器)时,应先插低矮的小器件,以避免遮挡焊接,插入后可稍微弯曲或张开引脚,使器件固定在板上不会掉落。

焊接完毕后须进行冷却与检查,移开烙铁后,使焊点自然冷却,不可吹气或移动器件,避免“冷焊”,并检查焊点是否光亮、平滑,无针孔、裂纹或多余焊锡。再来可修剪引脚,用斜口钳修剪焊点多余引脚,剪口应与焊点齐平,避免尖锐突出。

DIP器件焊接时应注意控制时间,每个焊点加热时间约2 - 3秒,避免过热损伤PCB或器件,也可以使用助焊剂,可增强润湿性,避免氧化,提高焊接成功率。在温度控制上,一般DIP手工焊建议350℃左右,无铅焊料可提高至370 - 380℃。

在焊接顺序上,应秉持着先从小器件开始再到大器件,先低矮器件再焊接高器件,以及先内部再外部(避免阻碍烙铁操作)的原则,并避免连焊,相邻焊点过近时,焊锡量要适中,必要时用吸锡带修整,也需检查短路与虚焊,特别是IC脚位较密集时,需用放大镜进行检查。

常见的不良焊点类型包括冷焊,其焊点灰暗、颗粒状,这是因为加热不足、移动器件所引起,焊接时应适当加热,保持稳定。虚焊则是表面看似焊好,但导通不良的状况,起因在于焊锡量不足、未润湿,应增加焊锡、确保焊盘清洁。连焊则是两焊点被焊锡桥接,这是因为焊锡过多、间距小所造成,应减少焊锡,用吸锡带修复。锡尖则是焊点尖锐突出,这是因为移除烙铁过快所造成,应控制移开时机,让焊锡流平。

 

表面贴装器件的焊接技巧与注意事项

表面贴装器件(SMD, Surface-Mount Device)的焊接技巧与DIP不同,因为SMD不需要通孔,而是直接把器件焊接在PCB表面的焊盘上,这类焊接对于精细度和焊接技术要求较高。

SMD的焊接方法主要有回流焊(Reflow Soldering),适合批量SMD装配,其先在PCB焊盘刷上焊锡膏,接着贴装器件,经过回流焊炉熔融焊锡,冷却成型。手工焊(Hand Soldering)则适合小量试作或维修,主要用烙铁或热风枪进行焊接。波峰焊(Wave Soldering)则较少用于SMD,更多用于DIP,适合少数混装板(以及PCB局部拆焊工作同时存在)。

图 4 典型回流焊温度曲线示例图 4 典型回流焊温度曲线示例

SMD手工焊接技巧依据器件的引脚数有些许不同。针对单脚/双脚器件(电阻、电容、二极管等),先在焊盘预上锡,在一侧焊盘上加一小点焊锡,接着固定器件,用镊子放置器件,烙铁加热带锡的一侧焊盘,使其固定。然后再焊接另一侧脚位,最后补回第一侧,使焊点完整。在焊接时的速度要快,避免烫坏器件。

多引脚IC(SOP、QFP、QFN等)的焊接技巧,首先得进行定位固定,先在对角引脚预上锡,将IC放准位置,点焊两个对角引脚固定。接着可使用拖焊技巧(Drag Soldering),烙铁头加少量焊锡并涂助焊剂,从一侧引脚开始,沿着引脚拖动烙铁,焊锡会在表面张力作用下自动分配到脚位。拖焊完成后,可使用电子放大镜检查焊接质量,若发生连焊的桥接现象,可用吸锡带或加助焊剂重新拖焊。

BGA / CSP等隐藏焊点封装的焊接则得需依靠回流焊或专用BGA工具(热风 + 下加热板),手动将焊锡膏涂抹均匀,将芯片对准PCB焊盘,将加热板温度设定到190度,将PCB需要焊接的位置对准加热平台开始加热,随着温度上升焊锡膏开始熔化,待焊锡膏全部熔化后,慢慢取下PCB使其自然冷却。完成焊接后还需用电子放大镜、X光或自动光学检查(AOI)检测焊点,如果有多余的焊锡连接,可使用烙铁带走多余的焊锡,再次检查引脚无连焊,即焊接完成。

焊接时首先要注意温度控制,锡铅焊锡约320 - 350℃,无铅焊锡则为350 - 380℃,回流焊炉温曲线需依器件规格设定(通常分为预热 → 浸润 → 回流 → 冷却四阶段)。助焊剂(Flux)则可提高润湿性,避免氧化,对拖焊、QFP/IC尤其重要。焊点上的焊锡应光滑亮泽,无气孔、裂缝,焊锡量刚好覆盖引脚与焊盘,不可堆积过高,多引脚IC应无桥接、无虚焊。

SMD焊接时常见偏移的现象,即器件不在焊盘中心,位置未对准、回流时受热不均,应使用吸笔精确放置,回流炉均匀控温。立碑(Tombstoning)则是指小电阻/电容竖立一端翘起,这是两端焊盘受热不均所造成,应保持两焊盘锡量一致,控制加热均匀。连焊(Bridging)是指相邻引脚被焊锡短路,这是因为焊锡过多、拖焊不当造成,应减少焊锡量,用吸锡带或助焊剂修复。虚焊则是表面看似焊好,实际不导通,主因为加热不足、焊盘脏,应提高加热均匀性,清洁PCB。锡裂缝则是冷却时移动器件,导致固化过程被碰触,焊后应保持稳定,不可吹气降温。

图 5 立碑图 5 立碑

图 6 连焊图 6 连焊

 

万用板的焊接技巧与注意事项

万用板(Perfboard / Stripboard)可用于将实验电路固定下来,使其接近成品化。想要在万用板上焊接DIP器件,需先进行准备工作,即设计电路布局,这是因为万用板没有固定走线,需要规划器件排布与接线方式,应尽量将相关器件靠近,减少引线长度,避免噪声与干扰,建议先用面包板测试成功后,再移植到万用板焊接。

使用万用板时应先准备好相关的工具与材料,像是温控烙铁(建议30W左右,温度320 - 350℃)、焊锡丝(0.6 - 0.8mm锡铅或无铅)、助焊剂(Flux)提高焊接成功率、斜口钳、尖嘴钳、吸锡带、吸锡器、导线(漆包线、绝缘线或铜线用于连接)。

在器件插装与固定时,先按电路图将器件插入万用板孔位,脚位保持整齐,小器件(电阻、电容)先装,大器件(电解电容、IC、接插件)后装。插入后可稍微弯曲引脚,以防止掉落。对于IC建议使用IC座,使用SMD转直插的转换板,避免后续维修麻烦。

焊接时先将烙铁头同时接触焊盘与引脚,加热1 - 2秒,送入少量焊锡丝,让焊点自然流动覆盖焊盘,使焊点呈小圆锥状,亮泽光滑,无尖角。走线连接方式可采直接焊锡桥,相邻焊点用焊锡直接连接,也可用导线跳线,使用漆包线或绝缘线焊接到不同焊点,或是使用铜皮/铜条,大电流或电源线可用粗铜线补强。焊接顺序应先从先低矮器件再高大器件,先中心部分再边缘部分,避免先装大器件导致挡住后续焊接。

在焊接时应避免冷焊,保持烙铁清洁,确保焊点加热均匀。防止短路,检查相邻焊点是否有焊锡桥接,焊接完成后修剪多余引脚,避免触碰短路,建议用标签或色线区分电源、信号线,方便后续维护。也可将电源线加粗,+V与GND线最好用较粗引线以降低压降。万用板适合小型电路原型的长期保存(如简易放大器、电源模块),也可学习与练习焊接技巧,测试完成的电路板“半成品化”,比面包板更可靠。

 

特殊PCB的焊接技巧与注意事项

特殊PCB(例如铝基板、陶瓷基板、高频板、柔性板等)与一般FR-4 PCB相比,因为导热性、材料特性不同,焊接技巧也需要特别注意。以下以铝基板(Aluminum PCB, MCPCB)为主介绍焊接技巧。

铝基板具有高导热性的特性,铝基板内部有铝基层(通常1 - 3mm厚),散热性能佳,常用于LED照明、电源模块,其热容量大,散热快,导致焊接时焊盘容易迅速降温,焊料不易流动。由于结构差异,由铜箔(电路层)、绝缘层(导热介质)、铝基板(金属基层)所组成,散热效率高,但焊接温度控制更严格。

铝基板的手工焊接须使用热床辅助烙铁,或使用加热台进行手工回流焊,焊接温度不宜过高,锡铅焊料建议350 - 370℃,无铅焊料建议380 - 420℃,因为铝基层导热太快,必须稍微提高温度。首先需预热基板,在100 - 150℃预热铝基板,减少温差冲击,避免冷焊,特别适合焊接大功率LED或大面积铜箔焊盘。

每个焊点的焊接时间应控制在4秒以内,避免长时间高温损坏绝缘层,建议使用活性较强的无卤助焊剂,改善润湿性,焊后需清洗干净,避免助焊剂残留腐蚀。

SMD的回流焊技巧需要注意温度曲线调整,包含预热、浸润、回流、冷却。预热阶段升温速度需控制在2 - 3℃/s,避免热冲击,回流峰值温度需比焊料熔点高20 - 30℃,底部可使用下加热板(Preheater),补充铝基层吸热问题。

大功率LED焊接技巧可采用点焊定位,先在一个焊点加少量焊锡固定LED,再焊其他焊点,并进行散热控制,避免焊接过程中LED芯片过热,可使用夹具帮助散热。焊后应检查焊点是否平整、亮泽,避免因冷焊导致LED发热失效。

铝基板焊接常见问题包括冷焊,焊点灰暗、无光泽,这是因为铝基板散热快,温度不足,应提高焊接温度,增加预热。虚焊则是焊点导通不良,锡量不足、润湿性差,应使用助焊剂,补足焊锡。分层则是绝缘层与铜箔剥离,这是因为长时间高温烧坏介质层,应控制焊接时间以避免过热。若LED损坏导致发光不均或死灯,则是LED芯片过热造成,应使用散热夹具,控制回流峰值温度。

其他特殊PCB还有陶瓷基板(Ceramic PCB),其耐高温,焊接容易,但需避免热冲击。柔性板(FPC)的基材薄易翘曲,需用治具固定并控制温度。高频板(PTFE、氟塑料基板)的材料热膨胀系数特殊,需低温快焊,避免分层。

 

类型 焊接方法 技巧要点 注意事项
插件(DIP) 手工烙铁焊、波峰焊
  1. 插入孔位后弯脚固定
  2. 先小件后大件
  3. 加热焊盘与引脚同时送锡,焊点呈小圆锥状
  • 控制烙铁温度 320 - 350℃
  • 避免焊锡过多短路
  • 建议IC用插座,方便维修
表面贴装器件(SMD) 回流焊(量产)、手工烙铁/热风(小量或维修)
  1. 小器件:先单侧预上锡再固定
  2. 多引脚IC:采用拖焊 + 助焊剂
  3. BGA需回流焊 + X光检查
  • 控制回流温度曲线(预热-回流-冷却)
  • 避免立碑效应(R/C翘起)
  • 温度:锡铅320
  • 350℃,无铅350 - 380℃
万用板(Perfboard/Stripboard) 手工烙铁焊
  1. 先规划布局,再插装器件
  2. 先低矮器件,再高大器件
  3. 跳线可用漆包线或绝缘线
  • 注意剪脚避免短路
  • 焊后检查相邻点是否桥接
  • 电源线建议加粗处理
特殊PCB(铝基板/陶瓷板) 高温烙铁焊、回流焊
  1. 铝基板需预热 100 - 150℃
  2. LED先点焊定位,再完整焊接
  3. 使用活性助焊剂提升润湿
  • 铝基板导热快,需较高温(无铅 380 - 420℃)
  • 控制焊接时间 ≤ 4秒,避免分层
  • 避免过热导致LED芯片损坏

 

结语

在电子制作的过程中,焊接不仅是一种连接器件的方式,更是一门需要耐心与细心的技术。掌握合适的工具,配合正确的操作方法,就能大幅提升焊点质量与电路的可靠度。从烙铁温度控制、助焊剂的合理使用,到焊点形状的判断与后续检查,这些看似细微的环节,正是成败的关键。无论是初学者还是有经验的制作者,只要在实践中不断调整与累积经验,都能逐步提升焊接技巧,让每一次作品都更精致、更可靠。

为协助您快速了解常见的手工焊接工具与技巧,DigiKey特别提供相关的视频介绍,以帮助您快速了解相关的焊接技巧与注意事项,欢迎点击观看。

 

更多相关技术前沿与精选内容

免责声明:各个作者和/或论坛参与者在本网站发表的观点、看法和意见不代表 DigiKey 的观点、看法和意见,也不代表 DigiKey 官方政策。

精选产品

图片制造商零件编号描述可供货数量价格查看详情
DigiKey 新品
HELPING HANDS SOLDER STATION
DKS-HLP-HNDSHELPING HANDS SOLDER STATION236 - 立即发货$570.93查看详情
888A 2 IN 1 DIGITAL HOT AIR REWOAO888A220V888A 2 IN 1 DIGITAL HOT AIR REWO77 - 立即发货$1,093.01查看详情
PINECIL SOLDERING IRON KIT24063PINECIL SOLDERING IRON KIT38 - 立即发货$1,113.14查看详情
SOLDERING IRON 70W 23V FOR WEP70T0058770715SOLDERING IRON 70W 23V FOR WEP70234 - 立即发货$816.31查看详情
WSW SCN M1 SN0,6CU0,05NI3,5%T0051404699WSW SCN M1 SN0,6CU0,05NI3,5%375 - 立即发货$192.25查看详情
SOLDER NO-CLEAN 63/37 1/2 LB4865-227GSOLDER NO-CLEAN 63/37 1/2 LB99 - 立即发货$394.27查看详情
KNIFE TIP FOR PES51 SOLDERINGETKNKNIFE TIP FOR PES51 SOLDERING976 - 立即发货$57.52查看详情
TIP LONG CONICAL .015"TETSTIP LONG CONICAL .015"2797 - 立即发货$58.56查看详情

关于此作者

DigiKey Editor