深入了解继电器 – 实验 7
为了弥补错过我之前六篇博文的读者,我最近得到了查尔斯·普拉特所著的《Make: Electronics》(第 2 版),并决定尝试书中介绍的所有实验。这是我对如何得到第七次实验结果的记录。
是时候为我们以后的所有实验重新打基础了!
注意:本实验会用到美工刀。我们建议小读者们求助大人,或者坚持看本文和书中的继电器内部图片。
继电器

在本书第二章开头部分“第二章所需物品”中,推荐了一些与普拉特先生所使用的继电器具有相同引脚功能的继电器型号。

Omron 的 G5V-2-H1 DC9 便是其中之一(该书图 2-20)。你还需要使用一个不需要极性的非闭锁继电器。
但是,你怎么能知道继电器是否满足这些规格呢?看规格书!
例如,Omron G5V-2-H1 DC9 的 DigiKey 零件编号为 Z3673-ND。
你可以在零件详情页下方的产品属性表中看到该继电器的规格。线圈类型指定为“非闭锁”,这正是我们想要的。
为了检查线圈的极性,我们应该在继电器规格书查找。
第 4 页给出了继电器的尺寸和端子排列方式。继电器的引脚间距和内部连接与书中的图 2-21 所示一致。
在“端子排列/内部连接”的“底部视图”下方的括号里标注了“线圈无极性”。
(图片来源:Omron)
所以 Omron 的 G5V-2-H1 DC9 满足我们的所有要求!
自己测试一下!查找普拉特先生推荐的其他继电器的规格书,确认这些继电器符合规格要求。
步骤
不要混淆继电器的微弱咔哒声与按下按钮时的咔哒声。
需要时可以碰触继电器,这样你就可以感觉到按下按钮时和继电器触头打开和闭合时的“咔哒声”。
测试两个触头的连接性

在按下按钮的同时将万用表表针顶在继电器的触头上的操作比较麻烦,所以我要使用书中图 2-51 所示的测试引线。
在按和不按按钮的情况下都要测试几个触头之间的连续性。
来测一下继电器不同侧面的触头之间的连续性?这些触头是否已连接?

如果你不会使用万用表测量电导率,请务必阅读手册。如果使用 FLIR 的 EXTECH EX330 万用表,请将万用表的刻度盘设置为测量连续性,然后点击 MODE 按钮,直到万用表屏幕上显示连续性符号。
测试电导率:
这里是我的测量结果!
但是,如何测试继电器左右两侧的触头之间的导电性呢?
请随意尝试,但在继电器的左右两侧之间没有任何导电性。
要揭开谜底,请阅读实验中的 “内部情况”和“其他继电器”部分。现在你能更好地理解继电器的工作原理?继电器的左侧和右侧触头之间不导电,因为这两个触头是两个不同的极!
打开
注意:这一部分的实验会用到美工刀。我们建议小读者们求助大人,或者坚持看本文和书中的继电器内部图片。
请确保始终保持刀子远离身体。慢慢来,别着急。
这不是短跑,如果累了就请人帮忙,变成接力跑!☺
不要把继电器的塑料外壳边缘刮得太多,这样才能用于以后的实验中。

再次连接继电器,当你此时按下按钮,电流通过线圈时,你会能看到继电器的内部在移动。
最后,阅读实验部分的“基础知识:继电器术语”。
通过查看 Omron G5V-2-H1 DC9 DigiKey 零件详情页和继电器规格书,练习查找该部分中的所有术语。
提示:开关能力是针对阻性负载而规定的。
学习如何找到具有正确规格的元件是一项基本技能,它将有助于你在学习过程中节省时间和节约金钱。
额外内容
如果你想了解更多关于继电器的信息,你会发现 YouTube 上的 GreatScott 视频非常有意义。- 电子基础 #32: 继电器和光耦合器
如果你只想阅读关于继电器方面的知识,请阅读电子元件百科全书第 9 章第 1 卷“继电器”。
最后,如果你想尝试亲自做这个实验,可从 DigiKey 获得实验需要的一切!
- 两端带鳄鱼夹的测试导线
- Make: Electronics,第 2 版
- 万用表(参考本书第 1 章,选择最适合的万用表) 我一直使用 FLIR 的 EXTECH EX330 万用表
- 9 V 电池
- DPDT 9 VDC 继电器
- 触摸开关,SPST
- 美工刀
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum