好压接工具的重要性
从最简单的 Molex KK 插头到最复杂的汽车插座,电气触头是所有连接器中最重要的部分。为了实现最佳的接触性能,正确端接就显得至关重要。
对于大多数电缆应用来说,用户可以选择压接或焊接技术。自 20 世纪中期以来,压接一直很普遍,它为用户提供了多个关键性的优势:
(图片来源:Molex)
(图片来源:Molex)
1.可靠性:精心制作的压接端子可实现良好的导电性与可靠的机械接合。端子必须提供尽可能低的电阻,同时仍保持尽可能高的强度,以防止在使用过程中损坏。
2.易于操作:压接端子使用专用工具,因此易于使用。这些手动工具可在野外和车间环境中使用,因此成为必须在困难条件下工作的操作人员的理想选择。与焊点不同,压接不需要高温或使用潜在危险材料,因此成为封闭或难以到达位置的理想解决方案。
3.可重复性:与焊接操作不同,压接在操作效率上具有优势。只要使用正确的压接工具就可以产生一致的端接,而无需专业的焊接技能。操作压接工具所需的培训数量少于烙铁的培训数量,从而使组装人员可以专注于工作而不是学习。
正确的组合
理想的压接接头具有低电阻和良好的机械强度。为此,将电缆的电线压缩在压接端子内或实现最佳的导电性。压接过程会使绞合线变形,从而形成气密性接头。这不仅可实现最大的电气接触表面积,而且还可以防止氧气或湿气到达电线和端子的金属层,从而降低了腐蚀的可能性。
压接过程中如果压缩不充分就不会实现这种气密性密封。这意味着接头的电阻高于期望值,从而造成效率损失。同时还有潜在的危险,尤其是在将端子用于电源电路的情况下。当有足够的电力通过时,电阻高的端子就会产生过多的热量。在极端情况下,这可能会超过连接器的安全工作温度,从而导致塑料零件熔化,或者产生任何可能的火源。
除了端子的电气特性外,考虑其机械强度也很重要。压接过程可确保电线牢固地固定在端子内,从而可以承受设计的使用负载。接头压缩不充分,固位力就不足以将电线保持在端子内,从而造成电线脱落或被拉出。但是过度压缩电线将削弱电线的机械强度,反而可能会损坏端子。这可能导致出现相同的问题。
因此,用适当的力来压接端子至关重要,这样才能确保以理想的机械强度实现最佳的电气连接。像 Molex 这样的专业制造商都知道这一点,他们一般在开发新电气端子的同时会同步进行工具开发。
(图片来源:Molex)
系统的一部分
实际上,可以说端子本身只是系统的一部分,而系统则要包括电线、将其安装到其中的连接器以及用于端接的压接工具。这些要素缺少任何一个,系统都将无法正常运行。
虽然它可能是其系统中最昂贵的部分,但专用的压接工具的价值在于,它可以执行多种复杂的操作,同时又易于使用。工具的钳口可以将端子和电线的金属部分压缩成形,并形成理想的气密性密封。同时,为了使误差最小化,会设计定位器让电线保持在理想位置,同时压接时也会使误差最小。只有与端子一起设计的专用压接工具才能达到这种精度。
但是,好的压接工具不仅只是要有好的钳口和定位器。选择工具时,操作便利性和舒适性也是一个重要的考虑因素。Molex 在设计压接工具时早就考虑到了这一点。Molex 提供的许多工具都具有可互换的模具,从而为用户带来了灵活性和超值优势。有些工具甚至允许更改方向以允许左手操作。为了更深入地了解 Molex 专用压接工具提供的功能,请观看此视频。
明智地选择压接工具
压接端子可为每种应用提供可靠而稳定的电气连接。但重要的是,要记住压接端子只是整个系统的一小部分。如果没有合适的压接工具,系统就会受到损害,并且电缆端接不确定性问题也会很多。因此一定要为您的应用选择合适的压接工具,选择过程中您也可以利用制造商的专业知识,并确保电缆端接在未来数年内的安全。Digi-Key 的专用应用工具页面上提供了最新的 Molex 压接工具选择,务请随时了解最新信息。
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum