Silicon Motion

- Silicon Motion 是开发用于 SSD 和其他固态存储设备的 NAND 闪存控制器的全球领导者。他们在开发管理 NAND 组件的专用处理器 IC 方面拥有 20 多年的经验,并提供市场领先的广泛用于智能手机、PC、数据中心以及商业和工业应用的高性能存储解决方案。他们拥有最广泛的控制器知识产权组合之一,依托其对 NAND 特性的深入理解而开发。这使得他们能够设计出独特、高度优化的可配置 IC 以及相关固件控制器平台和完整的交钥匙型控制器解决方案。

+展开

Newest Products 查看全部 (5)

SATA FerriSSD®

Silicon Motion 的 SATAFerriSSD® 具有控制器技术和 NAND 闪存,可简化各种嵌入式应用的设计工作。 了解详情

SM768 USB/网络显示解决方案

Silicon Motion 的 SM768 USB/网络显示解决方案通过 USB 3.0 或 PCIe® 2.0 接口连接到主机,适用于各种应用。 了解详情

嵌入式图形产品

Silicon Motion 的嵌入式图形产品具有嵌入式视频内存,可最大限度地降低功耗并确保延长设备使用寿命。 了解详情

PCIe NVMe FerriSSD®

Silicon Motion 的 PCIe NVMe FerriSSD® 是一款单芯片 SSD,具有全数据错误检测功能,并使用控制器技术简化设计工作。 了解详情

Ferri-eMMC®

Silicon Motion 的 Ferri-eMMC® 是一款工业和汽车 eMMC,可提供稳定的数据保护和超可靠的非易失性存储解决方案。 了解详情