Qualcomm
产品类别
我们的产品
最新产品

IDC777-1 低功耗 Bluetooth® 音频模块
Qualcomm 的 IDC777-1 模块是一款完全集成的双模经典和低功耗 (LE) Bluetooth® 音频模块。

UltraBAW 高频滤波器
Qualcomm 的 ultraBAW 滤波器技术提供了在更高、更拥挤的频率范围内运行所需的高选择性和更低的插入损耗。

CSRmesh™ 智能蓝牙网络套件
Qualcomm's CSRmesh™ 能利用现有的智能蓝牙和智能就绪设备(含 CSR1010 CSR1011、CSR1012 等)构建网状网络。

CSR μEnergy® 开发套件
CSR 推出一款开发套件,目标针对那些需要能够快速开发出其智能蓝牙产品原型、运行速度快,然后能迅速进入生产的设计人员
查看全部
关于 Qualcomm
我们通常每天冒出数十亿、甚至可能是万亿次的不可能的念头。这个频率就是世界各地的人们接触 Qualcomm 产品的频率。这些产品可以是装入口袋的智能手机、咖啡桌上的平板电脑、手提箱里的无线调制解调器,甚至是您汽车上的导航系统,或者戴在您胸前的运动摄像头。
Qualcomm 是谁?他们做什么?他们是工程师、科学家和业务战略专家。他们来自很多不同的国家,说着多种不同的语言。他们拥有不同的文化,具有独特的视角。他们在一起,专注于一个单一目标——寻求移动技术突破。随着世界各行各业的发展,通过他们的无线连接和计算解决方案也在实现着连接的发展。通过帮助家庭、汽车、城市、教学、可穿戴设备和保健服务实现更多互动,在各种各样的网络上分享数据,他们正在编织庞大的物联网结构,正为所有行业重新定义什么是可能。