Image of DK Moment Banner

DigiKey Moment

洞察技术前沿,论道行业新机

【得捷时刻】是DigiKey在电子科技展上一个让人满心期待的璀璨盛宴。我们邀请到一众行业专家、技术大咖还有真实客户,与我们分享科技前沿、洞悉市场最新动态与发展趋势。每一次【得捷时刻】的启幕,都收获了如潮好评与鼎力支持。每一场深度访谈,都能够为工程师和业界同仁带来新的视觉,深化行业认知,激发创新思维火花,共绘未来蓝图!

Image of DigiKey Moment Promotional Image

原厂大咖

Image of Electronica China Vendor List

  • 行业专家专访
  • 技术大咖分享

智能机器人技术:ADI推动未来机器人的进化

主讲人:蔡振宇(ADI中国区工业市场总监)

机器人技术正日益智能化与协作化,能够在有人和无人控制的场景中应对工厂复杂任务。自动化与机器人技术的进步正在塑造未来的先进工厂。

ADI通过在运动控制、功能安全、先进传感、机器学习、高速以太网通信和系统级设计等领域的创新,推动这一变革,并介绍其在机器人领域的领先产品与解决方案。

重构电子制造新生态:多快好省的一站式破局之道

主讲人:何洁(BRIO产品工程部总监)

凭借在中国小批量高端电子产品制造领域的经验,分享行业关键挑战:供应链碎片化、成本难控、技术迭代焦虑与品质风险剧增。针对这些痛点,提出“多快好省”四维价值体系,以有效应对这些挑战。

Microchip助力智能汽车:数字化车钥匙的创新方案

主讲人:王敏 (Microchip汽车产品部资深应用工程师)

汽车智能化发展推动传统车钥匙向数字化演变。 Microchip的数字化车钥匙方案集低频、Sub - GHz和蓝牙等技术于一体,在传统无钥匙进入系统上加蓝牙功能实现数字化。用户可用实体钥匙或蓝牙开关车门。

Microchip在车钥匙应用方面经验丰富,能提供ATA5293低频驱动芯片、ATA5781高频接收芯片、PIC32CX - BZ蓝牙芯片等成熟的全套解决方案。

Molex在储能行业的应用:家储与工商储解决方案

主讲人:李东彤(Molex高级销售工程师)

介绍Molex针对储能行业(涵盖家储、工商储/大储)的应用产品及解决方案。具体涉及各类连接器产品,其中大功率、小功率及信号类连接器,将阐述其性能、技术特点与应用场景;此外,还会介绍Molex针对下一代CCS应用专门开发的FPC/FFC到板系列产品 。

破解传统半导体测试难题:欧姆龙高集成度解决方案

主讲人:夏青(欧姆龙高级产品市场主管)

针对半导体测试中面临的诸多难题,如测试板周期长,测试版空间有限和测试覆盖率增加难以满足功能测试的高度集成度要求以及高可靠性等问题,欧姆龙推出了小尺寸封装,适用于高温环境,快速响应MOS FET继电器,助力解决上述难题。

瑞萨电子:用AI思维重塑嵌入式系统的未来

主讲人:苏勇(瑞萨电子嵌入式处理器事业部市场部技术专家)

瑞萨电子的AI产品家族成员丰富多样,如Reality AI Tools和E - AI模型转换器;还有专门针对AI应用打造的平台软件AI SDK;以及专注于加速AI计算的DRP - AI加速引擎与高性能MCU。这些产品应用于多个领域,借助AI提升能效,相关用例即将呈现。

解锁机器人时代:泰科电子连接器在机器人中的关键角色

主讲人:涂国娇(泰科电子机器人行业经理)

连接器在机器人的量产上起到决定性的作用,可靠的连接,稳定的质量和本地化生产是泰科电子的优势,特别是一站式的解决方案, 您几乎可以在泰科找到所有的机器人的连接器。

YAGEO的四大MLCC技术突破:探索创新之路

主讲人:古天(YAGEO MLCC市场部技术工程师)

介绍YAGEO最新的MLCC产品。其中包括高压MLCC,能满足高电压环境下的稳定需求;车用MLCC,专为汽车电子领域设计,确保行车安全与系统稳定;安规电容,符合严格安全标准,保障用电安全;还有嵌入式MLCC,可灵活嵌入各类设备,助力实现紧凑高效的电路设计 。

Bilibili同步直播,结束后也欢迎随时观看回放!

电磁兼容方案揭秘:如何在竞争中脱颖而出?

主讲人:胡光亮(上海雷卯电子科技总工程师)

电磁兼容是电子产品可靠性核心参数,指标优者更具市场竞争力。上海雷卯专注电磁兼容方案打造及电路保护元器件研发生产。

此次分享将深入电磁兼容知识,梳理器件分类特性,分享创新方案经验与专利器件,助客户实现产品优势、抢占市场,还有专业学习平台供工程师成长 。

GPU的未来:应用落地与发展方向探讨

主讲人:薛翔(市场战略总监,公众号“铁云文摘”)

GPU在当今科技领域扮演着至关重要的角色。我们将邀请GPU行业的资深专家,分享GPU下游应用的现状,包括图形处理和人工智能(AI),同时分析未来发展方向,如更高效的图形算法和增强的AI能力。此外,专家将讨论图形GPU可能迎来的关键转折点,以及图形渲染技术的未来进步。最后,还将介绍GPU相关新兴产业的前景,强调落地规划的稳步推进。

芯片公司的钱花在哪了

主讲人:徐志(高级芯片设计工程师,芯片自媒体“志芯”主理人)

芯片公司的花费种类繁多,涉及多个方面。专家将从组织架构、IP授权费、架构授权费、EDA费用、服务器成本、人力成本、物业成本、固件成本、版税、企业税费以及流片成本等角度,详细解说芯片公司的成本结构,拆解这些费用对公司运营效率的影响,以及它们与市场竞争力和研发能力之间的直接关系。

透视细分市场:光伏与电动车中的模拟芯片机会

主讲人:赵明明(高级市场总监,知乎 “赵明” 账号主,微信公众号 “我芯飞翔” 账号主)

2024年,光伏组件、光伏逆变器、电化学储能及新能源汽车市场均创下历史新高。在这个超大体量市场中,深入分析不同细分领域至关重要,以识别模拟芯片的机会。了解每个细分市场客户的痛点,并综合多个细分市场进行分析,才能定义出具有差异化竞争力的产品。

本次分享将重点探讨光伏组件市场、光伏逆变器市场、户用和工商储能、户外电源、以及新能源汽车的大小三电系统、车身控制系统和智能座舱等领域的模拟芯片机会。

工作坊项目 – 智控球童:实现360° 全方位自主捡球

项目人:易棵树(大连理工大学自动化专业大三学生)

“球童”机器人旨在解决体育场馆内人工捡球效率低下的问题。通过视觉模块识别网球,机器人利用控制系统驱动电机实现自主捡球。系统包括:感知系统采用单目摄像头和TOF激光测距模块;控制系统通过电机和齿轮实现移动与捡球;动力平衡系统确保稳定运行;人机交互系统配备360°视角摄像头和电子屏,增强用户体验。该智能设计显著提高捡球效率,减少人力消耗,具有广泛应用前景。

工作坊项目 - Exlink嵌入式调试器:助力开发的理想工具

项目人:夏宇辰(B站up主 “Expert电子实验室” )

Exlink是一款基于ESP32S3设计的优雅的嵌入式多功能调试器,具有DAPlink、逻辑分析仪、串口助手、数控电源、无线下载器、无线串口、简易示波器等十余种不同功能,涵盖大部分嵌入式调试场景。

工作坊项目 - 人形机器人的N种玩法: 多功能智能助手的精彩演示

项目人:张子豪(B站up主 “同济子豪兄” )

高擎机电双足机器人π酷似《星球大战》中的全地形侦察步行机AT-ST。它采用具身智能算法,在英伟达的Isaac Lab仿真环境中,通过设置奖励函数进行强化学习,训练出高效的行走步态。随后,这些步态通过Sim2Real技术成功部署到真实的机器人本体上,使π具备了良好的运动能力和适应性。该机器人展示了先进的智能算法在机器人领域的应用潜力,为未来的智能助手提供了新的可能性。

幻尔科技TonyPi是一款多才多艺的人形机器人,具备唱跳RAP、搬运货物、巡线避障等功能。它使用英特尔的OpenVINO框架,在搭载英特尔酷睿Ultra处理器的AIPC轻薄笔记本上实现AI本地部署。用户只需输入模糊语音指令,AI便能自主思考,调用23种原子动作Function Call,编排生成动作列表。TonyPi的“丝滑小连招”展示了先进人工智能技术在日常生活中的应用潜力,成为智能助手和互动伙伴的理想选择。

Bilibili同步直播,结束后也欢迎随时观看回放!