groov EPIC® 控制器

Opto 22 的 groov 边缘可编程工业控制器 (EPIC) 是 IIoT 和自动化应用的理想选择

Opto 22 groov EPIC 图片 Opto 22 的 groov EPIC 是一款具有网关功能的嵌入式 Linux® 实时控制器。这款 groov EPIC 处理器在用户网络边缘提供控制、连接、数据处理和可视化,因而成为工业物联网 (IIoT) 应用或任何自动化应用的理想选择。

特性
  • 现代设计提供紧凑的工业装置,配备高分辨率、电阻式触控 LCD,可用于 I/O 和网络配置、故障排除及系统 HMI
  • LCD 可升降,方便操作电源按钮、电源连接器、网络接口、端口和状态 LED
  • 双独立千兆位以太网网络接口使处理器能够与用户的后台和控制网络保持单独的连接
  • 双 USB 端口扩展了处理器的功能,使其能够处理串行通信、与触摸屏显示器通信,或使用经认可的 Wi-Fi® 适配器连接到用户网络
  • HDMI 端口可在外部大屏幕上显示配置和 groov View HMI,这对于将 EPIC 系统内置到机器中的 OEM 应用也很有用
  • groov EPIC 处理器包含安全功能,可帮助用户构建安全的网络:
    • 两个独立的以太网接口将可信网络与不可信网络分隔开来
    • 内置可配置的设备防火墙
    • 访问时需要提供用户帐户并进行身份验证(在本地或通过 LDAP 管理帐户)
    • 没有默认用户名或密码
    • 数据加密和安全证书管理
    • 使用 MQTT/Sparkplug 的发布-订阅数据通信选项
    • 根据用户应用,提供多个 OPC UA 服务器供选择
    • Opto 22 以加密方式签署内部版本,因此未经授权的固件或软件无法上传到 EPIC
应用
  • 航空航天
  • 农业
  • 建筑和设施
  • 制造业
  • 能源管理
  • 食品饮料
  • 暖通空调
  • 仪器仪表
  • 石油天然气
  • 工艺控制
  • 离散式制造
  • 制药/生物技术
  • 制冷
  • 远程监测
  • SCADA
  • 电信
  • 水/废水处理

groov EPIC® Controllers

图片制造商零件编号描述可供货数量价格查看详情
DigiKey 新品
PROCESSOR FOR THE GROOV EPIC SYS
GRV-EPIC-PR1PROCESSOR FOR THE GROOV EPIC SYS14 - 立即发货$17,369.18查看详情
DigiKey 新品
PROCESSOR FOR THE GROOV EPIC SYS
GRV-EPIC-PR2PROCESSOR FOR THE GROOV EPIC SYS2 - 立即发货$25,985.90查看详情
发布日期: 2025-10-16