TestStand™ 测试执行程序

NI TestStand 测试执行程序配备了专为测试优化的 AI,即 Nigel™ AI Advisor。

NI TestStand™ 测试执行程序图片NI TestStand 是一款现成即用的测试执行程序,具备快速开发、部署和管理自动化测试系统所需的功能。它对用多种编程语言编写的测试进行定序,通过并行执行优化仪器使用,为可扩展的测试系统提供操作员界面和部署工具,并在将结果存储到本地或网络数据库的同时自动生成报告。借助 TestStand,用户可以使用拖放式开发、灵活的代码适配器和 Nigel AI Advisor 更快地构建、定制和部署测试系统。

TestStand 通过启用并行测试执行、自动调度共享硬件资源以及提供执行分析器来优化性能,提高了测试吞吐量。它通过可定制的用户界面、TestStand 部署实用工具和对部署修补的支持,简化了部署和维护。此外,NI 通过定期提供更新来添加新功能并确保软件的持续兼容性,降低了维护开销。TestStand 通过内置的报告功能和企业连接,简化了测试结果的发布,实现了集中式数据访问和分析。

LabVIEW+ 套件将 LabVIEW 与专为自动化测量、分析和测试而设计的其他专用软件工具相结合,通过紧密集成的工作流程节省用户的时间。这些软件可协同工作,以节省时间。

该套件还包括 NI Nigel AI,后者可提供上下文指导、自动化和见解,以消除耗时的开发任务并提高生产力。与通用 AI 工具不同,Nigel 专为测试与计量而构建,配备了广泛的领域专业知识和可信数据,可提供更智能、更相关的答案。Nigel 接受过测试系统设计、方法论和数据分析方面的训练,使用户能够立即获取最佳实践、测量设置指导等。Nigel 已集成到 TestStand 中,可根据用户正在处理的内容提供即时帮助,而无需在软件应用程序之间切换。

特性和优势
  • 构建、定制和部署测试系统
  • 更快地开发测试系统
  • 提高测试吞吐率
  • 简化部署和维护
  • 发布测试结果
  • LabVIEW+ 套件
  • Nigel AI Advisor
应用
  • 面向设计测试系统的工程师和架构师的开发系统
  • 用于向更多测试系统部署测试序列的部署引擎
  • 面向负责部署、调试和修复已部署系统问题的工程师的调试部署环境
发布日期: 2026-02-18