贝纳(Banner)SD50 型 IO-Link 状态显示器入门指南

初次调试贝纳 SD50P300WKQP 显示器时,打算先借助 IO-Link 功能测试设备性能,暂不接入可编程逻辑控制器(PLC)。本次选用DXMR110-8K IO-Link 主站,该设备自带逻辑运算功能,无需搭配 PLC 即可控制 SD50 这类 IO-Link 从站设备,能快速完成显示器的调试启用。
PXL_20251119_213800907_exported_stabilized_1763655307490

配件清单

操作步骤

首先准备好所需硬件:SD50 显示器、 DXMR110-8K 主站、PSD-24-4 电源,以及用于连接电脑的 STP-M12D-406 以太网转接线缆。同时前往贝纳官网的软件下载专区,获取适配 DXMR110-8K 的免费 IO-Link 配置软件。

硬件接线操作简单:将电源接入 DXMR 主站的 Pi 接口,把网线连接至设备网口,再将 SD50 显示器接入任意一路 IO-Link 端口(设备共 8 路端口,均可使用)。

接线完成后,安装并打开 IO-Link 配置软件,点击连接。选择以太网作为连接方式,随后扫描在线设备。 已将电脑手动设置为192.168.0.2,因此选择192.168.0.*网段,很快便搜索到 DXMR110-8K 主站,顺利建立连接。

ezgif-71c01507c2c5443d

技术小贴士

若扫描不到 SD50 显示器,请逐一检查:设备是否正常供电、IO-Link 接线是否牢固、电脑 IP 网段是否匹配。注意:不要将电脑 IP 设为192.168.0.1,会造成 IP 地址冲突。

此时软件会提示未加载 SD50P300WKQP 对应的IODD(IO 设备描述文件)。该配置软件支持自动检索并加载 IODD 文件,但本次调试环境无法联网,因此采用手动导入方式。 提前从Banner官网下载并解压了 IODD 文件,在软件中选中对应文件夹完成加载。




补充说明:IODD(IO 设备描述文件)是标准格式文件,包含 IO-Link 设备的全部参数与配置信息。也可在 https://io-link.com/community/services/ioddfinder 网站下载该文件,下载后需先解压再使用。

加载完成后,软件成功识别 SD50 显示器,并新建以设备型号和端口命名的标签页。在过程数据标签页中,调试了显示样式、动效、颜色、亮度、滚动速度以及自定义文字等功能,可配置选项十分丰富。

重要提醒:所有参数修改后,必须点击写入按钮,设置才会生效,每次调整都需执行此操作。


还查看了参数设置标签页,这里提供了更细致的自定义选项。点击读取参数后,页面会展示完整参数列表,包含显示模式、文字格式等配置。同理,此处的修改也需要点击参数写入进行确认。


整体而言,这套方案无需 PLC 就能快速上手,掌握通过 IO-Link 控制 SD50 显示器的方法。以此为基础,后续可进一步拓展复杂自动化流程,或是对接 PLC 实现深度集成。