工业及保密场景对人员闯入监测的实时性、隐私性要求极高,云端部署存在网络中断失效、数据传输泄露等问题,而本系统依托芯片本地算力实现全流程独立运算,可24小时不间断稳定运行,既能快速预警避免安全事故、信息泄露,又能降低部署运维成本,适配工业级严苛使用需求。
一、项目介绍
本项目基于MCXN947低功耗边缘AI芯片,自主设计开发板,聚焦本地算力闭环,实现禁止区域异常人员闯入的实时检测与预警。应用场景覆盖工业危险区(如化工设备区、高压作业区)、保密区域(如涉密机房、核心实验室)、关键设备管控区等,核心解决传统监控“依赖云端算力、延迟高、隐私泄露风险高、部署复杂”的痛点。
二、硬件架构
以MCXN947芯片开发板为核心,采用全本地部署架构,无云端依赖,硬件设计贴合边缘AI推理与外设联动需求,具体如下:
-
核心算力:MCXN947芯片为主控,专属分配AI推理算力资源,充分释放本机算力,保障本地轻量化模型高效运行,满足实时检测需求。
-
定制接口:板载摄像头(图像采集)、LCD显示屏(可视化输出)、Flash/RAM扩展(数据存储)、TF卡接口(本地数据备份)、外部扩展IO(外设联动),接口按需定制,无冗余设计。
-
供电设计:支持USB、扩展排针双供电模式,内置电源管理模块,优化算力运行与外设联动的功耗分配,适配低功耗长期运行场景。
开发板自主绘制,硬件集成度高,可根据实际场景灵活调整接口布局与功耗参数,适配不同现场部署环境。
更多MCXN947开发板
FRDM-MCXN947:MCXN947 Freedom null ARM® Cortex®-M33 MCU 32-位 评估板
三、技术要点
-
硬件自主化设计:基于MCXN947芯片定制开发板,优化算力分配与接口布局,规避通用开发板冗余,实现硬件与AI推理、外设联动的精准匹配,降低功耗的同时提升运行稳定性。
-
本地算力闭环:全流程依托MCXN947芯片本机算力,完成图像采集、预处理、AI推理、目标分析、结果输出,无网络传输环节,检测延迟低(毫秒级),从根源杜绝数据泄露,保障隐私安全。
-
轻量化AI推理适配:将人员检测、人脸提取与授权比对模型,转换为适配MCXN947芯片的格式,在本地高效运行,兼顾检测精度与算力消耗,支持24小时不间断推理。
-
可视化预警:异常人员闯入时,实时在监控画面中用醒目边框框选面部区域,直观标注预警目标,便于管理人员快速识别、精准处置,提升预警处置效率。
-
低功耗优化:通过电源管理模块与外设唤醒/休眠逻辑优化,平衡算力运行与功耗控制,适配无持续外接电源的边缘部署场景。
四、相关软件
软件采用分层设计,全层级运行于MCXN947开发板,无外部调用,适配芯片本地算力,核心分为3层:
底层驱动层:针对自研开发板定制硬件驱动,实现摄像头、显示屏、存储设备的底层通信与精准控制,优化外设唤醒/休眠逻辑,降低功耗;
图像预处理层:摄像头采集的实时画面,在本机完成缩放等预处理,为AI推理降低算力消耗;
AI核心推理层:依托N947本机算力,运行人员检测模型,均转换为适配N947的模型格式,本机独立完成推理:
项目来源:
- 项目来源于DigiKey与eefocus共同举办的 2025 DigiKey AI应用创意挑战赛
更多项目信息与相关资料, 请看下面:
更多AI 应用创意项目:
- AI 应用创意项目 - 基于 MCXN947 芯片开发板的边缘 AI 禁止区域异常人员检测系统
- AI 应用创意项目 - AI 超声波测算单元技术解析
- AI 应用创意项目 - 基于 NXP FRDM-IMX93 + MCXW71 视力检测系统
- AI 应用创意项目 - 基于树莓派 5 的 MAXREFDES117 血氧与心率采集系统设计
- AI 应用创意项目 - 基于 YOLO 的 PCB 缺陷检测 - 适配树莓派5边缘设备部署
- AI 应用创意项目 - 基于 RT1176 与 LAN9253 的 EtherCAT 从站控制器
- AI 应用创意项目 - 基于树莓派5的4舵轮智能移动机器人
- AI 应用创意项目 - 基于 树莓派5 的婴儿声音分类
- AI 应用创意项目 - 外部车载防盗系统项目
- AI 应用创意项目 - 基于大语言模型和MCP的智能家居服务智能体