你更喜欢哪一个——NPN 还是 PNP?

这是一个有趣的问题,因为我们可以结合上下文来探讨。提问者未指定具体语境,因此我们可以从两个角度作答——这正是绝佳的学习契机。

我们可以探讨晶体管(图 1)或工业传感器(图 2)。


本文是DigiKey工业自动化工厂指南的一部分

位置 :教学指导 → 教育用元器件选型
难度:seedling: 学生 — 难度等级说明
最后更新 :2026 年 3 月 06 日


NPN PNP 晶体管

术语 NPN 和 PNP 与晶体管及其结构密切相关。例如,常用的通用型 2N3904 是一款流行的 NPN 晶体管。其互补型号 2N3906(注意是“互补”而非“恭维”)采用 PNP 结构。在此情况下,NPN 和 PNP 指的是晶体管的物理结构,其中 N 和 P 描述了用于制造晶体管的硅“三明治”层

1 :一批采用 TO-92 封装的 2N3906 PNP 晶体管。

技术提示 :NPN 晶体管的电路符号易于记忆,可理解为“箭头不指向内”(Not pointing In)。

NPN PNP 工业传感器

术语 NPN 和 PNP 也适用于工业传感器。这些传感器通常与可编程逻辑控制器(PLC)配合使用。

深入分析可知,此类传感器在其输出电路中采用了 NPN 或 PNP 驱动晶体管(或等效器件)。NPN 与 PNP 的区分至关重要,因为它决定了传感器如何与 PLC 接口连接。若订购了错误型号,则需耗费大量精力才能使设备按本工程简报所述正常运行。

2 :松下接近传感器,左侧为 NPN 型,右侧为 PNP 型。

技术提示 :容易记住的是,P 型传感器“拉高”电平,而 N 型则是“负性”器件,会将所有信号拉低。

我更喜欢哪一个?

显然是那个没有我就无法工作的那个!

在教育及入门级微控制器项目中,明显更偏向使用 NPN 晶体管。NPN 晶体管更易于理解,因为其发射极(箭头不指向内)与微控制器共用同一接地端。本文包含一个示例,展示了如图 3 所示的装配方案。

这很容易理解:当晶体管的基极导通时,负载即被接通。对于 PNP 型晶体管,情况更为复杂,因为当基极被拉低时负载才会导通。当驱动电压(来自微控制器)与负载供电电压不同时,该概念会迅速变得复杂。例如,只要 3.3 VDC 和 24 VDC 电源共用同一接地,一个 3.3 VDC 的微控制器就可以通过 NPN 晶体管来导通一个 24 VDC 的负载。使用 PNP 晶体管则无法直接实现这一点,因为 3.3 VDC 的微控制器需要“向上提升”电平才能控制 PNP 晶体管的基极。此类电路需要一个中间的 NPN 晶体管作为辅助。

至于传感器,显然存在对 PNP 器件的偏好。技术人员和工程师习惯于用正逻辑来思考问题。当传感器处于开启状态时,我们期望其输出为高电平。在典型的 24 VDC PLC 应用中,我们将“关闭”关联为无电压,将 24 VDC 关联为“开启”。我们通过让 PNP 传感器执行上拉操作来保持正逻辑,而不是采用具有“下拉”(负向)特性的 NPN 传感器所对应的负逻辑。

3 :通过BDX33C达林顿晶体管驱动施耐德LC1D09BD接触器的Arduino Nano 33 IOT微控制器原型。

最后的思考

NPN 和 PNP 的命名决定了电流流经器件的方向。

早在电子学的初期,我们使用的是真空管,它只允许电流单向流动。工程师们曾想出许多巧妙的方法来克服这一缺陷。

如今,NPN 和 PNP 晶体管为设计工作带来了极大的自由。

我更喜欢哪一个 —— NPN 还是 PNP

两者都喜欢!

它们共同构成了几乎所有电子电路的基础。

祝工程周快乐!

:books: 继续探索工业控制系统

如果本讨论对您有所帮助,您可能还想了解:

:world_map: DigiKey 导航