简短回答:不可以。
NPN 和 PNP 晶体管不能直接互换,因为二者的电流流向完全相反。
例如,图 1 所示安森美(ONSEMI)的 BD139G(NPN)与 BD140G(PNP)是参数高度接近的对管,但仍不可直接代换。
图 1:BD139G(NPN)/ BD140G(PNP)互补对管实物图
工程师视角回答
可以。 只要允许对电路进行重新设计,NPN 与 PNP 完全可以相互替换。
通用设计要点
每种晶体管电路都需要综合考虑以下因素:
- 驱动电路
- 负载位置
- 电源极性
- 晶体管类型(NPN / PNP)
理论上,只要同步调整相关约束条件,工程师可以自由更换晶体管类型。但在实际工程中,还需考虑现实限制,例如:
- 驱动限制:NPN 晶体管很适合由单片机直接驱动,因为二者共地。这个帖子会说明 3.3V 单片机如何直接驱动 BDX33 NPN 达林顿管。
- 输出限制:在驱动工业负载时,通常更倾向使用 PNP 晶体管。 PNP和NPN传感器的应用
- 电源与成本限制:应尽量设计简洁、可靠、低成本的电路,通常 NPN 或 PNP 会有明显更优的选择。
应当为电路选择合适的晶体管,而不是为晶体管迁就电路。
不过,出于工程实践和历史原因,有时也会打破这一原则。下面两个案例展示了刻意交换常规 NPN/PNP 位置的特殊场景:斯齐克莱复合管(Sziklai-Pair) 是现代对 NPN/PNP 互换的创新应用;准互补对管(Quasi-Complementary Pair) 则是早年缺少互补对管时的替代方案。
Sziklai-Pair复合管学习案例
最经典的 NPN/PNP 互换应用,常见于音频功率放大器。电路中 PNP 与 NPN 的常规位置被完全交换。
严格来说,这并非简单直接替换,而是通过增加一只驱动管并配合反馈,让一种晶体管 “等效” 成另一种。
在实验面包板上即可搭建验证。Sziklai-Pair结构的完整解析超出本文范围,但目前可以确定:在保真度与热稳定性上,它有潜力优于传统电路。
准互补对管(Quasi-Complementary Pair)学习案例
曾有一段时期,市场上无法获得性能匹配的 NPN/PNP 互补对管,往往只能买到其中一种。工程师采用多种方案解决
什么是准互补对管( quasi-complementary)?
可以把它理解为半个Sziklai-Pair复合管。
Sziklai-Pair结构同时使用 NPN 和 PNP,并通过驱动让两者互相等效;而准互补结构采用不对称配置,例如用两只 NPN,但通过附加晶体管让其中一只 NPN 等效工作在 PNP 模式。
图 2: RCA SC-12 晶体管手册,及 1967 年 Brute-70 功放的部分原理图
相关文章
相关产品: