功率损失计算(第二部分):功率 MOSFET 开关时间区间的估算方法

应用笔记:MOSFET 功率损耗计算指南 —— 第 2 部分

副标题:基于数据手册参数估算开关时间间隔的方法

1. 引言

在本系列第一部分中,我们推导了计算 MOSFET 开通和关断时间间隔的公式。这些时间间隔是硬开关应用中开关功率损耗计算的基础。

在应用这些公式时,显然还需要额外的指导。计算中使用的多个参数(尤其是栅极平台电压和寄生电容)在很大程度上取决于工作电压和电流条件,且并非总能直接适用于目标使用场景。

本应用笔记提供了利用常用数据手册信息估算这些参数的实用方法,包括平台电压近似、反向传输电容提取和输出电容建模。当没有详细的 SPICE 模型时,这些方法可实现不同供应商 MOSFET 开关特性的一致性对比。

本部分第 2 部分所述的技术适用于器件级对比和早期器件选型。若目标是应用级损耗建模或最坏情况分析,使用经过验证的 SPICE 模型进行时域仿真仍是首选方法。

1.1 开通和关断时间间隔

根据本系列第一部分,开通转换的时间间隔如下:

此外,关断转换的时间间隔为:

其中 τ=RG​(CGS​+CGD​),时间间隔定义如图 1 所示,参数定义如下:

  • RG​:栅极电阻(内部 + 外部)
  • CGS​:栅源寄生电容
  • CGD​:栅漏寄生电容
  • rDS(on)​:MOSFET 完全导通时的漏源电阻
  • Vth​:阈值电压
  • Vgp−ON​:开通转换期间的平台电压
  • Vgp−OFF​:关断转换期间的平台电压
  • VGG​:栅极外部电源直流电压
  • VDD​:漏极外部电源直流电压
  • I0​:漏极负载直流电流

公式(1)-(6)源自图 2 所示的感性负载和理想续流二极管的低侧驱动示例电路。


图 1:MOSFET 开通波形(上)和关断波形(下)

图 2:低侧驱动示例电路

  1. 参数近似

2.1 开通和关断阶段的平台电压

从公式(2)-(4)和(6)可以看出,栅极平台电压是一个至关重要的参数,但确定具体使用的电压值通常较为困难。

数据手册会给出在特定漏极电压和电流条件下的平台电压,该值可从数据手册的栅极电荷曲线中提取用于计算(图 3)。

图 3:功率 MOSFET 数据手册中的典型栅极电荷曲线

然而,平台电压的测量条件并非标准化,因此考虑周边条件进行近似是合理的。

平台电压可能因器件处于开通或关断状态而不同,其定义如下:

其中 gm​ 是从转移特性曲线线性部分斜率获得的跨导(图 4)。

公式(7)和(8)可用于推导开通和关断阶段的平台电压,使数据手册中的平台电压更接近参数对比的参考条件,适用于两款或多款功率 MOSFET 的型号对比。

图 4:功率 MOSFET 数据手册中的典型转移特性曲线

2.2 反向传输电容(Crss ​)

根据本系列第 1 部分,我们已知反向传输电容 Crss​ 等于 CGD​,这是公式(3)和(5)中的关键参数。CGD​ 可通过数据手册动态特性表中的栅漏电荷 QGD​ 获得,计算公式如下:

使使用该方法时,需注意 QGD​ 是在非零 VGS​ 条件下测得的,且 CGD​ 作为非线性电容,同时依赖于 VGS​ 和 VDS​ 偏置条件(图 5)。

图 5:功率 MOSFET 数据手册中的栅漏电荷示例

另一种方法是采用标准方法 [3] 获取电容值,该方法使用相同的测量条件,使器件对比更可靠。反向传输电容特性曲线(图 6)通过扫描 VDS​ 偏置电压并叠加小信号 vds​ 高频干扰获得(图 6 中的电容为小信号电容)。值得注意的是,在该特性表征中 VGS​=0V 是行业标准。

图 6:数据手册中的 MOSFET 小信号电容曲线示例

从该曲线中,可读取目标 VDS​ 电压下的 Crss​=CGD​ 值并用于时间间隔计算,这是一种有效的方法,足以满足对比需求。

另一种方式是找到与目标 VDS​ 下非线性电容电荷相关的等效线性电容值。为此,需提取 Crss​ 电容特性曲线上的所有点,并采用文献 [2] 中的方法模拟其端电压对应的非线性电荷曲线,再应用公式(9)计算 CGD​。后两种方法可确保所有对比的 MOSFET 在相同的 VDS​ 和 VGS​ 偏置条件下获得 CGD​ 值。

若分析目标仅为对比器件性能,最后一步仿真可视为不必要的额外步骤;但该仿真能更完整地描述非线性电容特性,如图 7 所示。

7 :非线性电容电荷曲线(Cd​ = Vx​ 处的小信号电容,Ct​ = Vx​ 处的等效线性电容)

2.3 输出电容(Coss​)

定义 CGD​ 后,可对 CDS​ 采用相同方法。与 Crss​ 类似,输出电容 Coss​ 定义于图 6 的曲线中,其优势同样在于采用标准化方法测量,使不同供应商的测试条件一致且可对比。

CDS​ 的值通过以下减法获得:
image

其中,如上所述,Coss​ 可直接从小信号非线性电容曲线(图 5)中读取,或提取该特性曲线的所有点,模拟漏源电压对应的非线性电荷曲线 [2],再应用公式:

2.4 栅阈值电压(Vth ​)

在本应用笔记中,使用数据手册中定义的典型阈值电压,未找到文献中的详细计算方法。

此外,供应商通常采用相同条件(如 VDS​=VGS​、ID​=250μA)测量该参数,使对比更简便(图 8)。

图 8:数据手册中的典型栅阈值电压表格

3. 计算示例

3.1 示例电路

以图 1 低侧驱动电路的周边条件为例:VGG​=10V、VDD​=75V、I0​=15A、Rg(ext)​=10Ω,本部分将进行示例计算。

本示例将使用 MCC 的功率 MOSFET MCAC15N15Y,以及两款电气特性相近的竞品 MOSFET。表 1 和表 2 列出了与本分析相关的器件参数。

表 1:MCAC15N15Y 计算相关电气参数

参数 符号 MCAC15N15Y 测试条件
漏源最大电压 VDS​ 150V VGS​=0V,ID​=250μA
栅阈值电压 VGS(th)​ 2V~4V VDS​=VGS​,ID​=250μA
漏源导通电阻 rDS(on)​ 52mΩ(典型)、70mΩ(最大) VGS​=10V,ID​=15A
内部栅极电阻 Rg(int)​ f=1MHz,漏极开路
栅漏电荷 QGD​ 4nC VDS​=75V,VGS​=10V,ID​=15A
平台电压 Vp​ 4.9V VDS​=75V,ID​=15A
输入电容 Ciss​=CGS​+CGD​ 749.9pF VDS​=30V,VGS​=0V,f=1MHz
输出电容 Coss​=CDS​+CGD​ 301.1pF VDS​=30V,VGS​=0V,f=1MHz
反向传输电容 Crss​=CGD​ 27.3pF VDS​=30V,VGS​=0V,f=1MHz

表 2:竞品器件计算相关电气参数

符号 竞品 A 测试条件 竞品 B 测试条件
VDS​ 200V VGS​=0V,ID​=250μA 150V VGS​=0V,ID​=250μA
VGS(th)​ 2V~4V VDS​=VGS​,ID​=1mA 2V~4V VDS​=VGS​,ID​=35μA
rDS(on)​ 86mΩ(典型)、102mΩ(最大) VGS​=10V,ID​=12A 42mΩ(典型)、52mΩ(最大) VGS​=10V,ID​=18A
Rg(int)​ 1.1Ω f=1MHz 2.1Ω f=1MHz
QGD​ 10.1nC VDS​=100V,VGS​=10V,ID​=12A 1.5nC VDS​=75V,VGS​=10V,ID​=9A
Vp​ 4.5V VDS​=100V,ID​=12A 5.2V VDS​=75V,ID​=9A
Ciss​=CGS​+CGD​ 1568pF VDS​=30V,VGS​=0V,f=1MHz 670pF VDS​=75V,VGS​=0V,f=1MHz
Coss​=CDS​+CGD​ 170pF VDS​=30V,VGS​=0V,f=1MHz 80pF VDS​=75V,VGS​=0V,f=1MHz
Crss​=CGD​ 55pF VDS​=30V,VGS​=0V,f=1MHz 3.4pF VDS​=75V,VGS​=0V,f=1MHz

3.2. LTspice采样电路仿真

采用 MCAC15N15Y 和竞品的 SPICE 模型进行仿真,本分析将以仿真结果中测得的时间间隔 tON​=t21(ON)​+t32(ON)​ 和 tOFF​=t21(OFF)​+t32(OFF)​ 作为参考,结果如表 3 所示。图 8 为仿真中 MCAC15N15Y 的开通时间测量(从漏极电流达到最大值的 5%(0.05×I0​=0.75A)到漏极电压达到最大值的 5%(0.05×VDD​=3.75V)的时间);关断时间测量采用相同的点,但电压先于电流出现(图 9)。

表 3:仿真测量获得的开通和关断时间

MCAC15N15Y 竞品 A 竞品 B Δ MCC-A Δ MCC-B
tON​=t21(ON)​+t32(ON)​ 8.68ns 18.40ns 5.46ns -9.72ns 3.22ns
tOFF​=t21(OFF)​+t32(OFF)​ 12.43ns 23.00ns 5.91ns -10.57ns 6.52ns


图 9 :MCAC15N15Y 仿真关断时间(I0 ​ 绿色,VDS ​ 深蓝色,VGG ​ 浅蓝色)


图 10:MCAC15N15Y 仿真关断时间(I0​ 绿色,VDS​ 深蓝色,VGG​ 浅蓝色)

3.3 基于数据手册值的计算

采用表 1 和表 2 中数据手册的值进行计算,结果如表 4 所示。

表 4:基于数据手册值的计算结果

MCAC15N15Y 竞品 A 竞品 B Δ MCC-A Δ MCC-B
t10(ON)​ 2.94ns 6.26ns 2.91ns - -
t21(ON)​ 2.61ns 4.24ns 3.08ns - -
t32(ON)​ 4.37ns 8.26ns 2.02ns - -
tON​=t21(ON)​+t32(ON)​ 6.98ns 12.49ns 5.1ns -5.51ns 1.88ns
t10(OFF)​ 5.89ns 14.02ns 5.33ns - -
t21(OFF)​ 4.55ns 10.09ns 1.87ns - -
t32(OFF)​ 4.05ns 7.12ns 4.48ns - -
tOFF​=t21(OFF)​+t32(OFF)​ 8.60ns 17.21ns 6.35ns -8.61ns 2.25ns

3.4. 使用平台电压计算

采用第2.1节描述的平台电压建模方法,得到了表5所示的结果。

表 5:基于平台电压模型(2.1 节)的计算结果

MCAC15N15Y 竞品 A 竞品 B Δ MCC-A Δ MCC-B
t10(ON)​ 2.94ns 6.33ns 2.91ns - -
t21(ON)​ 1.22ns 1.35ns 1.80ns - -
t32(ON)​ 3.69ns 7.00ns 1.73ns - -
tON​=t21(ON)​+t32(ON)​ 4.91ns 8.35ns 3.52ns -3.44ns 1.39ns
t10(OFF)​ 8.60ns 18.78ns 8.99ns - -
t21(OFF)​ 6.32ns 13.23ns 2.92ns - -
t32(OFF)​ 1.33ns 2.36ns 0.82ns - -
tOFF​=t21(OFF)​+t32(OFF)​ 7.65ns 15.59ns 3.75ns -7.94ns 3.90ns

4. 结论

对比不同功率 MOSFET 供应商(甚至同一供应商的不同型号)的开关性能始终是一项挑战,测量条件会影响 MOSFET 参数,进而影响所有性能预测。

但在本应用笔记中,我们证明了采用数据手册值或平台电压的额外建模方法进行对比时,可获得良好的结果,两者均能很好地近似器件之间的开关速度快慢。

采用这两种方法进行器件的增量对比,可很好地指示相同条件下器件的开关性能。此外,采用本文提出的平台电压建模方法,可将所有对比统一到相同的参考点,若平台电压的规格参数是在完全不同的条件下测得的,这一优势尤为明显。

相关内容: