【探索DigiKey!FUN肆分享】mos管应用和选型案例分享

某公司,某个产品使用BSS138多个位置做了电源开关,电平转换,电源开关和低频电平信号均没问题,输入信号是一个0-1.8V/2MHz时钟方波信号,转换出现不识别问题,具体如下:
电路设计如下:


测试输出信号如下:

分析原因:
从测试结果来看,输入信号的电平为0V时,mos管开始导通,但是等到输入信号开始上升时,输出信号还是没有被拉低到0V,只被拉到了2V左右,让后跟随输入信号拉高又开始爬升,问题原因时mos管没有完全导通,通过更换低导通电压mos 管,输出信号可以被拉低到0V左右:
更换低导通电压mos测试结果:

所有说最后总结下:
1.对于mos管的选型,如果时高频电路的开关,一定要确认其开启电压,尤其时这种低电压控制高电压的电路,但我还有个疑问,同电压,也是同一个电路,如果降低开关频率到1mhz,mos也可以正常导通,说明mos的开启也开关频率也有关系,但是对于mos的选型,我们通过哪些参数可以看到这个频率呢?大家可以在品论去讨论下,(其实跟换mos也是更换了另一个品牌的同型号物料,只是这个物料测试开启电压会更低只有1.2v左右,而问题mos开启电压到1.5V左右了)