继续上篇,本篇主要讲述电源与复位、其他外设与调试、功能测试,以及最后总结。
4. 电源、地与复位组 (B5, B10, B12)
这是微控制器工作的核心支撑引脚。
· VDDREG (B5):核心逻辑供电引脚(标称 1.8V)。外围电路:必须配置 0.1 μF (100 nF) 的低 ESR 陶瓷去耦电容,且电容位置应尽可能靠近引脚(6mm 以内)。
· RESET (B10):外部复位输入,低电平有效。外围电路:建议连接上拉电阻,并放置一个去耦电容以过滤干扰,元件应安装在引脚 12mm 范围内。
· Vss (B12):系统地引脚,负责核心、外设和 I/O 的接地。应直接连接至 PCB 的连续地平面。
5. 其他外设与调试组 (B8, B9)
· PC17 (B8):除作为 GPIO 外,它还是 JTAG 的 TDI(测试数据输入) 引脚,。如果您的原理图包含调试接口,应将其归入 JTAG/SWD 组。
· PD13 (B9):复用功能包括 CAN3_TX 和 TCC4_WO1 (定时器输出),。根据具体用途(是作为控制输出还是 CAN 总线)进行连接。
最后还手绘了一张引脚对应图,其实主要因为ide相关的插件没有更新导致我一直不能在ide中进行引脚配置,不过后来更新插件后这个问题解决了。
下面是调试的截图:
这里只进行简单的led翻转控制:相关代码如下:
#include “config/default/definitions.h” // SYS function prototypes
#include <stdbool.h> // Defines true
#include <stddef.h> // Defines NULL
#include <stdint.h> // Defines uint32_t, uintptr_t
#include <stdlib.h> // Defines EXIT_FAILURE
/* Function Prototype */
static void TCC0_Callback(uint32_t status, uintptr_t context);
// *****************************************************************************
// *****************************************************************************
// Section: Main Entry Point
// *****************************************************************************
// *****************************************************************************
static void TCC0_Callback(uint32_t status, uintptr_t context) {
/* Toggle PD11 */
GPIO_PD11_Toggle();
/* Restart timer in case it’s in one-shot mode */
TCC0_TimerStart();
}
int main(void) {
/* Initialize all modules */
SYS_Initialize(NULL);
/* Configure PD11 as Output */
GPIO_PD11_OutputEnable();
/* Register TCC0 Overflow Callback */
TCC0_TimerCallbackRegister(TCC0_Callback, (uintptr_t)NULL);
/* Set period for ~500ms blinking (Frequency is 37.5MHz, so 18,750,000 cycles)
*/
TCC0_Timer32bitPeriodSet(18750000);
/* Start TCC0 Timer */
TCC0_TimerStart();
while (true) {
/\* Maintain state machines of all polled MPLAB Harmony modules. \*/
SYS_Tasks();
}
/* Execution should not come here during normal operation */
return (EXIT_FAILURE);
}
总结
1. 高性能计算:搭载300 MHz Arm Cortex-M7内核,支持FPU(单/双精度)和DSP指令集,具备强大的数据处理能力。
2. 极高可靠性:提供高达8 MB Flash和1 MB SRAM,且在Flash、SRAM、缓存及TCM上均支持ECC(纠错码),并内置硬件BIST,确保系统稳定。
3. 硬核安全:集成硬件安全模块 (HSM),支持安全启动、多种加解密硬件加速(AES, RSA, ECC等)及防篡改保护。
4. 卓越连接性:集成千兆以太网 (GMAC)、高速USB 2.0、多路CAN FD及10个SERCOM接口,通信能力强悍。
5. 低功耗管理:支持Hibernate、Backup等多种超低功耗模式,并具备睡眠行走 (Sleepwalking) 功能,精准平衡能效。