图 1 所示的 MIKROE 开发板,可用于基于 mikroBUS 接口的微控制器项目故障排查,相当于测试设备的辅助配件。
右侧的测试型 Click 开发板,在 3.3V 和 5V 直流供电线路的基础上,为每个信号都配备了对应的指示灯。
左侧的端子型 Click 开发板,将 mikroBUS 接口的引脚引出为卧式引脚。当把另一块 Click 开发板(图中未显示)插接在端子型 Click 开发板上时,这些卧式引脚即可被操作。仔细观察能看到引脚标识,例如 AN、RST、CS 和 SCK。
更多内容: MIKROE Click 板与 Snap 板的区别是什么?
测试型 Click 开发板的适用场景
在启动新项目或使用新型微控制器时,可选用测试型 Click 开发板。板载指示灯能够直观显示各个输入 / 输出引脚的工作状态,对于验证电路板布局和微控制器引脚配置尤为实用。
端子型 Click 开发板的适用场景
端子型 Click 开发板适用于微控制器硬件已完成正确配置的场景。将其与逻辑分析仪(如 Digilent Analog Discovery 3)配合使用时,可实现对 SPI、I2C 及 RX/TX 通信协议的监测,甚至能对串行通信报文进行解码,无需再去推测比特序列(例如 0xAA 和 0x55 这类典型测试序列)。