DigiKey 如何支持嵌入式设计的快速原型开发?

嵌入式微控制器快速原型开发的一个例子是什么?

快速原型开发涵盖了社区、硬件、软件和网络服务,用于快速将想法转化为工作原型。例如图1所示的MikroElektronika 4G LTE&GNSS CLICK板。这块分线板为嵌入式项目增加了蜂窝连接和GNSS导航功能。NECTO Studio软件可协助配置和代码开发。例如,图1中的LTE&GNSS板可以添加到图2所示的Microchip Curiosity板上。该系统可以快速编程并与云服务结合,提供概念验证。

注意,我们可以将快速原型开发生态系统扩展到诸如Raspberry Pi计算模块开发套件等产品。此外,如图4所示的Silicon Labs Busy Bee EFM8BB50 PRO KIT等产品将快速开发生态系统扩展到低能耗嵌入式应用。

1 :LTE&GNSS MIKROE Click板可快速为您的原型添加远程蜂窝连接和GPS导航功能。

技术提示 :快速原型开发最好视为一段旅程。它始于一个想法,终于产品的生产。目标是尽可能快地通过这些阶段。快速的开发时间带来更高的投资回报率(ROI)。注意,生产数量对原型开发有深远影响。这是一个连续体,小批量生产可能使用与原型相同的硬件,而大批量生产则高度优化成本。

请访问这篇文章以获取更多信息。

2 :这款Microchip 64位四核RISC-V开发板配备了MIKROE插座。

Digikey 如何支持快速原型开发

DigiKey是组件分销商,提供从单个微控制器到SOM的多种嵌入式组件。DigiKey还提供一系列与微控制器相邻的传感器、ADC和DAC,具有多种接口,包括并行、I2C、SPI和QSPI。

  • 初始演示 :在初始阶段,DigiKey提供适合创客和专业的快速原型开发平台,如ST Nucleo、Microchip Curiosity、Arduino、Raspberry Pi和MikroElektronika模块。这些硬件平台得到了支持社区的极大慷慨支持。在许多情况下,设计师可以在几天内从想法到工作概念验证。

  • 制造设计 :此阶段需要快速果断的行动以保持合理的投资回报率。DigiKey提供种类丰富的现成解决方案,让设计者能灵活搭配分立元件与模块。关键优势包括:

    • DigiKey的现货供应与交付速度至关重要。

    • 参数搜索引擎如同设计者的得力助手,每个DigiKey产品页面附带的数据手册亦是如此。我们甚至能执行反向查找来识别高度关联的元器件。

    • 可通过本技术论坛获取支持。

  • 生产环节 :生产过程是面向制造的设计延伸。为贴片机备料时,最需考量的是速度、成本与供货稳定性。当项目扩大规模时,DigiKey仍是可靠的物流合作伙伴。

3 :树莓派Compute Module 5套件为嵌入式原型开发提供环境。

技术提示 :反向查找是DigiKey参数搜索引擎的强大功能。基于已知元器件,该功能可让我们根据属性参数定位相似器件。这篇关于互补晶体管的文章阐述了该流程。

掌握反向查找能显著节省时间,特别是在为产品生产准备物料(配套)阶段。

4 :EFM8 Busy Bee开发板助力低功耗原型设计。它配有扩展接口和小型TFT显示屏。

1 个赞

看这篇才知道 DigiKey 支持原型开发这么全面!之前做项目想加 4G 和 GNSS 功能,还在愁怎么搭电路,原来可以直接用 MIKROE 的 Click 板接 Curiosity 板就行,省了好多画 PCB 的时间。

要是小批量生产时,之前原型用的模块供货不稳定咋办?另外DigiKey 的反向查找功能真能快速找到替代件吗?

在我最近的项目中(使用 STM32F407 + FreeRTOS + CAN 通讯),快速原型开发确实是效率的关键。传统从零设计硬件再调通软件的流程太慢,看了这篇文章我才知道,原来Digikey 的原型开发 也有这么成熟。
“模块化 + 通用接口”的思路 我一直都比较 认同,通过 这种方式,不仅缩短硬件设计周期,还能在调试阶段直接替换不同外设模块做对比测试。
对我个人而言 ,快速原型阶段最重要的是“结构可扩展、代码可移植”。利用 DigiKey 的资源(库文件、参考电路、Bom 配套)可以把设计周期压缩到几天甚至几个小时。
最后 能不能加入can 接口呢,目前我大部分项目中都用到了这个。

感谢Digikey的分享!

关于 “DigiKey反向查找功能”

举例: Silicon Labs BB50-PK5208A

选择需要保留的参数,点击新建参数搜索

我们就可以得到相同选中参数的产品
嵌入式 MCU、DSP 评估板 | 评估板 | 电子元器件分销商 DigiKey