Arduino UNO Q可以运行基于Linux系统的Debian操作系统。烧录系统工具下载链接:Arduino CLI下载链接。
下载好后是一个压缩包,解压后有三个文件,主要是arduino-flasher-cli.exe,是一个在线工具,不是软件安装包,所以不能进行安装。在对应的地址框中搜索cmd或通过cmd指令进入到arduino-flasher-cli.exe文件所在的文件夹下。运行如下指令:
arduino-flasher-cli flash latest
之后就开始下载Arduino UNO Q的系统镜像文件。文件大小是2.4G,如果使用的是Windows系统,则下载位置是C盘,在使用时发现烧写一次就会下载一次,而且烧录后不会自动删除,所以建议目前不要轻易的重新烧录系统。下载好后不要关闭指令交互窗口。
下载好后需要先将板卡的两个针脚进行短接,可以是杜邦线或跳线帽,要求是在烧录的时候要一直短接。需要短接的排针如下
然后用USB-C线接入电脑,在指令窗口中输入yes或回车确定就会开始下载系统。系统烧录会擦除用户数据,所以在烧录前要确认板卡是否有重要数据。在下载过程中不要断开连接或使用其他软件连接板卡。
在烧写系统过程中若使用软件连接板卡的话会导致烧写失败。烧写过程中感觉进度条变得挺快的,第一次烧写的时候用其他软件连接板卡,不仅导致连接失败,烧写也一直卡在某个位置,最后只能重新下载烧写。烧写成功会有提示
烧写完成后就可以断开USB-C数据线,去掉短接线,关闭指令交互窗口。这样重新上电若状态和出厂的一致就认为是烧写成功了。我的板卡是2+16版本的,不知道通过这个方法能不能更换成4+32的,需要后续试一下。