最近入手了 Seeed Studio 的这款 SenseCAP Indicator D1,作为一款基于 ESP32-S3 和 RP2040 双MCU架构的开源4英寸触摸屏,在我的桌面上迅速占据了一席之地。
1. 核心硬件
这款设备最大的亮底在于它的双MCU架构:
-
ESP32-S3: 负责 Wi-Fi 和蓝牙连接,以及主要的计算任务,这是目前IoT界最主流的高性能芯片。
-
RP2040: 树莓派自家的微控制器,通常用于处理外设接口和传感器数据流。
这种搭配不仅保证了强大的联网能力,也为后续的开源开发(支持 Arduino, MicroPython, ESP-IDF 等)提供了极高的可玩性。
2. 型号解析
选购型号方面,可以参考官方的参数对比图来选择
SenseCAP Indicator 分为 D1, D1S, D1L, D1Pro 四个版本。乍一看 D1 好像配置最少,但实际上D1 的定位非常精准。如果只是需要一个纯粹的智能显示终端(比如做 Home Assistant 的控制面板、桌面时钟、相册),或者你家里已经有独立的温湿度计,不需要屏幕自带传感器,那么 D1 就是性价比最高的选择。它保留了最核心的屏幕交互和联网能力,去掉了对于单纯显示器而言多余的成本。
3.快速上手与效果实拍
看实拍效果,点亮屏幕后的第一观感非常棒:
-
屏幕素质: 4英寸的屏幕在桌面上大小适中,显示细腻,边框控制得比较协调。
-
UI 交互: 基于官方例程,能跑通出厂demo,连接WiFi显示基本的时间、地理信息以及天气背景。
-
细节: 即使 D1 没有内置温湿度传感器,它依然可以通过 Wi-Fi 获取网络天气数据来显示,完全不影响作为“桌面气象站”的功能。
4. 玩法推荐:它能做什么?
既然是 D1 版本,主要玩法集中在“联网显示”和“控制”上:
-
Home Assistant 面板:作为智能家居的中控屏,通过 ESPHome 接入 HA,控制家里的灯光、窗帘。
-
桌面数据看板: 编写代码让它显示比特币价格、B站粉丝数、或者服务器的运行状态。
-
开发学习板: 对于想学习 ESP32-S3 图形界面开发(如 LVGL 库)的同学,这是个现成的、带外壳的完美开发机,省去了自己画板子打样的麻烦。
总结
SenseCAP Indicator D1 虽然是系列中的基础款,但它摒弃了非必要的传感器,保留了最核心的屏幕+双芯+联网体验。对于喜欢折腾 IoT、或者单纯想要一个高颜值桌面时钟的开发者来说,是一个非常纯粹且强大的平台。