【DigiKey免单狂欢】NCV84090使用感受

随着新能源汽车的高速发展,汽车内部的照明、车身模块、MCU等集成控制器的大规模应用,相对于传统的汽油车,集成化更高、控制要求更高,PCB设计更加紧凑。对于现有市场上的IC的要求也随之大幅增加。新能源汽车的电子电路更加的复杂,如我们常见的汽车大灯,已经由传统的单LED灯组升级成矩阵LED灯组,对于我们设计的控制、逻辑、模拟电路的设计更加棘手。安森美的NCV84090芯片的推出,不仅可以替代我们部分传统的保险丝,(其最大电流为6A,已经能满足大部分电器的供电需求)。NVC84090具有优秀的过流保护、过压保护、过热保护、状态标志输出等功能。且满足车规级的认证,侧面说明其稳定性非常的优秀。

重点是,NVC84090,因其使用常见的封装形式,对于我们设计及调试更为友好,设计周期短,上手难度低。

总结:

安森美NCV84090相对于另外一款NCV84120芯片。NCV84090价格略高,但是,NCV84090凭借着更低的导通电阻、以及更大的负载电流(最大24A),负载测量下来电流高于24A时并未关断(可以与实际工作温度或者PCB设计相关),以及更加优秀的开关响应时间,从而相对于NCV84120更加具有性价比。此外,如何利用好NCV84090的功能,还需在PCB设计,以及CS电流采样回路上优化才能达到其最佳的性能。