您的 PCB 设计旅程

PCB 设计 是通过按照一定规则和布局进行设计,实现电路执行各项功能的一个过程。设计者需要对电子元器件有充分的认识,也要懂得布局的规则和技巧,整个过程都有一定的难度,也许还需要一些工具的协助。

你在PCB设计上有什么经验吗?遇到过什么困难?你又怎样解决?过程中有使用什么工具协助吗?来回复此帖,大家交流一下吧!


请以不少于 50 回复,内容最精彩的5位,将有机会获得实用好书 ─ 林超文老师的《PADS9.5 实战攻略与高速 PCB 设计 》(价值¥45.76),领略专家大师的PCB设计攻略。

image

回复后也别忘了到每周指定微信活动推文留言,并将该推文分享至100人以上的工程师交流群,截图成功分享的画面,到微信活动页面提交,即可领取微信会员积分30分!最佳的分享原因更有机会获得 艾青春最新款电煮锅 一个,名额只有3个!

image

*所有获奖结果将在4月10日于微信推文公布,并在公布后14天内陆续安排寄出礼品,请耐心等候。

立即扫码关注 DigiKey 官方微信,紧贴活动期内指定推文,参与活动赢好礼。
*每周活动推文于周三晚上8时发布

image

其中一个常见的 PCB 电路板设计问题是 PCB 板短路。造成 PCB 板短路的最大原因是焊盘设计不当。 如果可以考虑圆形垫改变为椭圆形,可以增加点与点之间的距离,从而是可以防止短路。

个人认为pcb设计主要有两大难点
1)目前市面上pcb设计工具主要分为三种:candence allegro ,mentor pads和altium designer。不同行业使用的工具有所不同,对于复杂程度高的通信等行业使用candence来设计原理图和pcb,像电子行业和医疗行业一般选择orcad和pads来作为设计工具,所以对于pcb工程师来说要精通几种常见pcb设计软件的使用。
2)pcb设计需要对板卡的原理图有一定的了解,并且要熟悉各类信号的pcb布局和走线,比如电源、时钟、高速数字信号、模拟信号等的布局、走线规则、阻抗控制、电源和地平面处理等。
总之,pcb设计是跟原理图设计是分不开的,只有pcb工程师在充分了解了各模块电路的原理之后才能很好地完成pcb的布局和信号走线处理,才能更好保证信号完整性,提高产品的设计可靠性。

在PCB设计的过程中,我深刻体会到理论与实践的紧密结合。曾有一次,我负责设计一款通信设备的PCB,由于元器件众多且布局复杂,我遇到了极大的困难。在布局时,既要考虑信号的传输效率,又要确保散热性能良好。

为了解决这些问题,我首先利用专业的PCB设计软件进行了多次模拟和优化,确保布局合理。同时,我还参考了行业内的优秀案例,汲取了他们的布局经验和技巧。最终,经过多次修改和完善,我成功完成了这款PCB的设计,并得到了客户的认可。

在这个过程中,我深刻体会到PCB设计不仅需要理论知识,更需要实践经验和不断的学习。未来,我将继续努力提升自己的设计能力,为更多的项目提供优质的PCB设计方案。

至于工具方面,我主要使用Altium Designer等专业的PCB设计软件,它们帮助我高效地完成了设计任务。同时,我也借助了一些在线教程和社区论坛,与其他设计师交流学习,不断提升自己的技能水平。

在PCB设计中,布局和布线是关键步骤。合理的布局可以减少电磁干扰,提高电路的稳定性。在布线时,特别注意线宽、线距以及过孔的设置,以确保电路的性能和可靠性。此外,需要关注元器件的选型,尽量选用性能稳定、价格合理的元器件。
另一个困难是与机械结构的配合问题。在设计过程中,需要与机械工程师密切合作,确保PCB的尺寸、接口和固定方式等符合机械结构的要求。这通常需要进行多次的沟通和修改,以达到最佳的设计效果。