巧用面包板大挑战

面包板是用于电子电路原型搭设的理想工具。每个DIY爱好者、电子工程师、学生…在完成项目的过程中应该都曾使用过它。

面包板,也被称为原型板或无焊面包板,是电子爱好者和专业人士的重要工具。它是一种用于原型制作电子电路的设备,无需焊接。

最初,对于从事电子行业的工程师来说,他们并没有使用我们称之为无焊面包板的东西。那完成电路设计依靠的是什么装置呐? 原来,他们是通过将钉子钉入木板的方式来制造原型电路的。有趣的是,这些木板原本就是用来分切面包的, 面包板 的名号便由此而来。

我们现在用的这种面包板是在1970年代初由一位名叫 Ronald J. Portugal 的工程师发明的。当时他在电子公司 National Semiconductor 工作,他设计面包板是为了在实验室中快速、轻松地原型制作电子电路。最初的面包板是由塑料制成的,用金属夹子或弹簧将元器件固定在上面。这些早期的面包板经常不可靠,连接松散,容易损坏。随着时间的推移,设计得到了改进和完善,现在的面包板更加可靠和易于使用。

随着电子技术的发展,无需焊接的插接板变得普及,面包板慢慢的变成了这种便捷电路搭设原型产品的统称(例如下图中的 DKS-BBOARD6.5 )。这种插接板无需焊接,还可以反复使用。所以面包板现在是许多电子爱好者和专业人士的必备工具,在学校、实验室等场合,更是电路原型试验的必备产品,让使用者能够快速、轻松地原型制作和测试电路,无需焊接铁或印刷电路板。面包板的应用十分广泛,从业余项目到专业电子设计和开发也有。

(无焊面包板 DKS-BBOARD6.5)

面包板的真正魅力在于它可以实现最简单的电路制作,也可以构建非常复杂的电路。 通过面包板制作不同电子电路的过程,使我们了解基本的电子知识,脑洞大开,实现天马行空的想法。

在现实中,你用面包板搭过什么电路?在面包板上有哪些独到的搭接方法?使用面包板时又有哪些地方需要留意?

现邀请您一起参加 巧用面包板大挑战。大家可以在文末回复此帖,聊一聊您的有趣故事,分享一下那些巧用面包板搭建实验电路的趣事。


请以不少于50字 回复,留言后请截图,并且扫码到微信填写简单资料和上传截图,完成后经审核可获得微信会员积分100分!留言最精彩的,更有机会被选中成为“科技导赏员”,获得¥100京东券!

立即扫码参加

1 个赞

曾经在面包板上用单片机制作一个数码管显示测试系统。当按一下按钮,数码管显示0,再按一下显示1,再按一下显示2,如此循环显示到9。

1 个赞

面包板的使用非常适合搭建一些简单的电路,得益于其直插的特性,易于更换。追溯最近的一次使用估计得到大学期间了,那时候的器件也是很多都是直插件,学习使用的单片机是89C51,估计很多人第一次学习使用的都是它了,第一次搭建单片机最小系统就是在面板上实现的,单片机(程序都是老师给写好的),晶振,电源是直接供的5V电,还有一些限流的电阻,滤波的电容,指示的LED等,主要就是锻炼看图动手能力,第一次都很笨拙,不过依然是一个美好的开始。

1 个赞


你以为面包板跟杜邦线是绝配吗,我曾经也是这么肤浅的,但是当我发现这个世界上还有一种东西叫面包板线,才知道这才是面包板的正确打开方式。 :upside_down_face:

面包板的使用非常的广泛,从最开始接触单片机开始就一直在使用,最开始搭建单片机最小系统到后来的毕业设计,基本上都是使用面包板和洞洞板实现,在后来的工作中也经常需要使用面包板,众所周知由于成本、供货周期等原因,通常需要寻找替代品,除了参数更需要实际测试使用,有的时候可能封装是一致的,可以直接替换测试,更多的时候需要进行一些性能极限测试,基本上都是通过面包板来实现的,例如MOS、三极管等器件。电路搭建方便,更换器件快,都是测试快速进行的保障,面包板是工程师的好助手。

1 个赞

这几年使用过多次面包板,在临时搭建测试环境是还是有很多妙用的,面包板可以用来连接各种电子元件,例如电阻、电容、晶体管、LED等。这些元件可以通过面包板上的插孔进行连接,而不需要进行焊接。这样可以大大简化搭建电路的过程,特别是对于初学者来说非常方便。

面包板也可以用来搭建单片机系统。单片机是一种集成电路,可以用来控制各种电子设备。在搭建单片机系统时,需要将单片机芯片插入面包板中,并连接其他必要的元件,例如晶体、电容、电阻等。通过面包板上的插孔,可以将这些元件连接在一起,从而搭建出一个简易的单片机系统。

当然了,面包板还可以用来进行电路调试和测试。在搭建电路时,可能会出现各种问题,例如电路连接错误、元件损坏等。使用面包板可以方便地进行电路调试和测试,通过观察LED灯的亮灭情况或使用万用表等工具进行测试,可以快速定位问题并进行修复。

可以说面包板是一个很容易上手的便捷的工具,不管对于初学者还是资深的工程师,都可以妙用面包板,达到快速学习或者测试的目的。

1 个赞

记得当时刚上手学习单片机,借助于面包板,很容易把单片机最小系统搭建起来,为了验证搭建原型的对错,拿来电脑,配置好软件Keil环境,一个小的程序编译,生成目标代码。找到下载软件,txd,rxd引脚接上,看着程序下载的进度条的滚动,可能理论上晦涩难懂的过程 ,一个流程走下来,心里就有谱了。这些原型的快速验证,面包板真是个不错的选择。

第一次知道面包板还是2010年大学一年级刚入学不久参加电子社团,一位学长教我们做一个功放,当时对电子电路什么都不懂,学长列了一堆的原件清单,其中就有面包板,但是在脑海浮想,这玩意是不是像面包一样软软的,后来才知道面包板的原来。拿着清单到电子城一通买,回来再面包板上搭功放电路,对着电路图一根一根在上面插杜邦线、器件。同一列插着杜邦线,在有插电阻,就非常松,有虚接的。第一次上电功放没声音,重新查看线路有没有接错,最后发现就是有很多处电阻虚接。

在最开始接触电子电路得时候就主要使用洞洞板和面包板,那时候留得作业就是基本使用这两类载体实现得,什么电阻得作用,通过更换不同得电阻来观察灯得亮度,到后面更加复杂的系统之类。面包板是电子制作中非常实用的工具,它可以用作电子电路的原型设计和快速验证。

在之后的工作中也主要使用面包板进行器件的功能验证,洞洞板就用的比较少了,如果需要焊接就直接设计板卡了,闲暇之余也会做一些奇思妙想的DIY验证,制作一些有趣的灯光装置,如LED时钟、LED音乐节奏灯等。

面包板的设计就是为了方便工程师使用的,间距都是和常用的引脚间距是一致的,尤其是以前常用的51系列单片机,相信面包板会一直陪伴工程师的发展,成为工程师最长久的伙伴!

1 个赞

搭建简易入门。基于Arduino,我使用了面包板搭建了以滤波器,放大器为主的电路,主要将心脏附近的电信号放大,由ADC转换为数字信号,输送给电脑进行下一步分析。若有不严谨之处请大神多多指导谢谢。不能上传图片可惜。

通过以前使用面包板的经验,我总结了下面包板的优缺点:
面包板的优点是各种电子元器件可根据需要随意插入或拔出,免去了焊接,节省了电路的组装时间,而且元件可以重复使用,所以非常适合电子电路的组装、调试和训练,是实验室中用于搭试电路的重要工具。
缺点是电路稍微复杂之后就容易布线过多、布线乱而捋不清,而且插孔中的金属片时间久了表面会氧化,使导线插在插孔中会发生接触不良,引起电路断路,这种出现的问题不容易排查。可靠性较直接焊接在PCB板上要差。
总的来说面包板对电路原型的搭建和试验还是十分方便有利的。

无焊面包板是一种常见实验工具,它为电子爱好者和设计者提供了一种快速、便捷原型开发的方法,并提高了原型开发的速度和准确性。

使用无焊面包板,电子工程师和设计者可以快速组装电路原型,而无需进行复杂的焊接过程。这意味着它们可以节省时间和精力,更快地验证其设计概念,这也是其最主要得魅力所在,由于在面包板上进行的电路组装不需要使用焊接技巧,所以电子工程师和设计者可以轻松地修改和重新布线他们的电路原型,面包板使用得主要是直插件,不需要任何特殊工具或设备,您只需要使用一个手动或自动插针插入板中的孔中,就可以轻松地组装电路原型。

我们在使用得时候也要注意,准备好验证器件同时也要设计好验证原理图,用完也好清理好,保证面包板可以接触良好。

面包板还是在学生时期用得最多,那时候的电路不是很复杂,主要还是搭一些简单电路来验证功能,面包板使用非常方便,配合电源板使用,很容易得到各种电源组合和连接各种电子器件,搭配各种负载能实现自己想要的功能。不过市面上有很多山寨版的面包板质量很差,连接很容易松动,不建议大家使用,要到得捷选购正品,质量有保障。现在用得少了,很多时候都是使用万能板飞线或者直接打板来验证功能了。

面包板用于电路测试就是神器。很多时候需要验证一个电路小单元,比如一个滤波器设计是否正常,如果打板的话,费时费力又费钱,如果使用洞洞板焊接就很麻烦,这时候就得面包板出马。
搭建过不少小型的测试电路,前不久还搭建了一个简单的音频前端电路。


独到的搭建手法,那就是尽量让线短,太长了容易有干扰。
简单电路可以使用面包板,高频高压就不要用了。搭建时候也要注意连接可靠稳定,避免接触不良影响效果。

1 个赞

在最开始接触电子器件的时候是用的器件引脚直接拧在一起,在到后来了解的升级,就开始使用洞洞板焊接或者使用面包板链接,说实话面包板的价格是洞洞板的几倍,不过面包板的可重复使用就是其最大的特点之一,在多次焊接后洞洞板就要报废了,面包板确实一直实现这其使命,在我的工作台上现在还有一个上大学的时候的面包板,一直再伴我左右。一直使用的原因就是它的第二个特点,使用更换便捷,作为一个硬件工程师遇到最多的就是选型,经常会对功能性能进行验证,最快最好的就是不动烙铁。相信面包板会一直陪着我的工程师生涯走下去。

面包板是一种常见的电路板,用于快速搭建和测试电路。我曾经使用面包板搭建过一些简单的实验电路,如电压放大电路,74HC595的串行输入/输出扩展
在面包板上搭接有很多办法,跳线,插座,分线板,都是搭建的神器。
在使用面包板时,需要注意插入的元件大小和形状与插槽是否匹配,电源和地线的连接是否正确。

个人观点,使用面包板搭建电路原型,相比于直接用杜邦线连接,至少有以下几方面优点:

  1. 更稳定,面包板上的插孔可以更牢固地固定电子元件,可以避免杜邦线松动或接触不良的问题。
  2. 更简洁,面包板可以使电路布局更整齐、清晰,减少杜邦线交叉和混乱,使电路更易于调试和观察。
  3. 更快速,面包板上提供了长直的电源线,还有短的联通线,可以省去很多连线,通常搭建速度更快。比如,用面包板的上下两组电源线中的一组当作I2C总线的SCL、SDA线使用,将温湿度传感器和OLED小屏幕都连接到Arduino Nano或者STM32 Blue Pill板子上,显然比不用杜邦线要快的多。
我正在学习树莓派(Raspberry Pi)的IO接口,面包板是一种非常实用的工具,它可以帮助快速搭建和测试树莓派项目。将树莓派扩展插针插入其中,并通过导线连接树莓派的GPIO引脚和其他电子元件。
  我使用树莓派GPIO引脚控制LED等电子元件。例如,可以使用GPIO引脚输出高电平来点亮LED,或使用PWM信号控制LED的亮度。还可以通过面包板将LED和电阻连接到树莓派的GPIO引脚上,以测试LED的亮度和颜色。
   除了控制LED,我还使用面包板连接树莓派的传感器和执行器。连接温度传感器、光线传感器和运动传感器等,并通过树莓派读取传感器的值。还可以使用面包板连接执行器,例如舵机和电机,以控制物理运动。
   在使用面包板学习树莓派时,还可以尝试使用Python等编程语言编写树莓派程序。用GPIO库来控制GPIO引脚,并编写简单的程序来控制电子元件。
  最后,需要注意的是,面包板只是树莓派学习的一部分,它可以帮助您进行快速原型制作和测试。在实际应用中,您需要将树莓派和其他电子元件连接到电路板上,并进行精确的布线和焊接。
  总之,使用面包板学习树莓派是非常有趣和实用的。它可以帮助我们快速搭建和测试树莓派项目,并为我们提供深入了解树莓派和电子设计的机会。

之前使用面包板带给我最大的两个帮助:
第一,造就我精细的飞线焊接技术,痛并痛苦着,呜呜……;
第二,在之后画板子过程中,尤其是样板DEMO板,极限地增加测试点位和跳线设计,0R使用率极高;
第三,保证超高的画板子成功率,不浪费老板的钱,哈哈……

回想起用面包板应该是在十来年前吧,那时候参加电赛,在实验室里接触到了这个白色的塑料板,上面有很多孔,一开始不知道是什么,问了老师名字后自己网上查的具体作用,然后就开始用dip封装的msp430加上直插的led灯开始了单片机学习之旅,走走停停的在嵌入式也干了十来年了……